2025 年 8 月
作者:布伦特·奈特,西门子金融服务 Project Financial Services 美洲电力和可再生能源董事总经理
随着能源转型的加速,对更智能、更具弹性的基础设施的需求也在加速。电池储能系统 (BESS) 现在是这一转型的关键部分,它提供了现代电网所需的灵活性、可靠性和稳定性。在西门子金融服务(Siemens Financial Services,SFS),我们认识到融资不仅仅是资本,它是创新和影响力的催化剂。
在美国各地,SFS在支持下一代存储项目方面发挥着关键作用。通过与行业领导者合作并制定量身定制的融资解决方案,我们正在帮助弥合雄心壮志与实施之间的差距。方法如下。
Wolf Tank:为南德克萨斯州提供灵活性
电网灵活性在德克萨斯州等能源密集型市场至关重要。这就是为什么SFS与CIT(第一公民银行的一个分支机构)一起担任该银行8,450万美元项目融资计划的牵头安排人 狼坦克 储能项目是一个173 MWh的独立BESS,于2023年开始商业运营。该项目为南德克萨斯市场提供急需的灵活容量,有助于管理峰值负荷需求和提高电网可靠性。同样重要的是,它符合SFS的可持续发展原则——帮助能源供应脱碳,同时提供切实的运营价值。
绕过:在快速增长的市场中提供电网弹性
德克萨斯州电网继续快速发展,对可扩展存储的需求也随之增长。作为联合牵头安排人,SFS帮助完成了 1.9亿美元的一揽子融资 为了 项目绕过,休斯敦附近的 200 兆瓦/400 兆瓦时的电池存储项目。Bypass是ERCOT(德克萨斯州电力可靠性委员会)首批完全签约的储能项目之一,使其成为创新融资如何推动可持续基础设施的蓝图。在整个生命周期中,该项目预计将带来2000万美元的地方税收收入并创造数百个就业机会,这表明影响力驱动的融资如何使社区和气候受益。
维达尔:支持加州的清洁能源目标
加州承诺到2045年实现 100% 无碳电力,这需要集成、可扩展的解决方案。对于 维达尔项目 在圣贝纳迪诺县,SFS提供了结构性债务融资,以支持混合贷款的合并 160 兆瓦的太阳能发电 和 160 MW/640 MWh 的电池存储空间。这种太阳能加储能模式提供可调度的清洁能源,以增强电网的可靠性,并为加利福尼亚的长期脱碳战略做出贡献。除了能源输送,该项目还带来了经济效益——创造了超过1,350万美元的当地价值,创造了多达260个建筑工作岗位。在SFS,我们将长期客户关系视为系统性变革的杠杆。我们参与这些电池存储项目反映了我们对实现弹性能源系统、支持净零目标以及在整个能源领域释放新价值的更广泛承诺。向更可持续、更具弹性、更具经济可行性的能源未来过渡将取决于我们的融资情况。我们很自豪能够帮助领导这一过渡。凭借一支经验丰富、充满激情的团队,我们将继续致力于支持技术和基础设施,使净零排放成为可能,而且不可避免。