Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
周振华是 “年度发明家” 的新人。

工作流程画布

周振华 | 年度发明家 | 新人

想象一下走进一个现代化的工厂大厅,到处都是机器嗡嗡作响,机器人手臂精确抓取,传送带运送部件。然而,这种精心编排的精确度背后隐藏着一个困扰整个行业的问题:系统彼此不理解——它们说 “不同的语言”。介于两者之间的一位工程师正试图将这种巴比伦式的语言混乱——即许多不兼容的系统——转化为功能代码。数字化项目之所以失败,不是因为宏伟的愿景,而是因为这堵由不兼容协议组成的隐形墙。

翻译革命

这就是工作流画布的用武之地。其核心是将人类语言转换为自动控制命令的想法,从而在先前独立的过程之间建立可理解的联系。听起来很简单,但事实并非如此。因为工业现实是由专有标准、历史发展起来的系统和互不关联的技术领域拼凑而成的。IT 系统(即软件、数据库和云应用程序)存在于自己的世界中。OT 系统——工厂车间的机器、传感器或控制等硬件——运行在完全不同的系统中。工作流程画布现在可以将这两个世界结合起来。它是一个结合了多种工具来管理IT和OT元素集成的平台。在引入不能完全由 PLC(可编程逻辑控制器)控制的现代设备时,尤其如此。

A workflow canvas with a team of people working on it, with the text

这项发明的背后是研究员周振华,他在软件与自动化之间的接口领域工作了多年,并获得了 “新人” 类别的2025年年度发明家奖。他很早就开始接触技术:小时候,他想开发自己的电脑游戏,因此自学编程。通过这些游戏,他还提高了英语水平,对逻辑和结构有了敏锐的理解。如今,他的目标不仅是通过自己的开发改善个人流程,而且从长远来看,提高工业世界的效率和可理解性。

三项原则,同一个愿景

该平台建立在三大革命性支柱之上:

  • 全球索引性 (在全球范围内是唯一可找到和链接的):这意味着每个元素,无论是机器还是数据片段,都将获得一个唯一的身份,例如机器的通用邮政地址。
  • 非侵入性: Workflow Canvas 保持现有机器和软件不变,只能从外部对接到它们,无需对系统进行重新编程。这样就无需在正在进行的流程中进行昂贵的修改或冒险的干预。
  • 多种语言: 该平台可以流利地使用IT和OT,在数据库和机器人之间,在云端和工厂车间之间进行转换。流程可以突然跨公司边界、制造商边界甚至技术时代联系起来。得益于当今人工智能支持的云解决方案,传统系统(即较旧但仍在使用的难以联网的技术)现在可以进行通信。这是可能的,因为 Workflow Canvas 基于开放标准和唯一的数字标识符,允许来自不同公司的机器和软件使用相同的语言。
A workflow canvas showing a factory's understanding of plain language.

下一阶段:世界标准

周的雄心壮志远不止于个人的成功故事。到2026年,Workflow Canvas将成为中国新的国家标准,此外还将成为潜在的国际IEC标准。目标是合并迄今为止针对不同编程语言和OT系统的独立标准,从而出现一种通用、开放且全球可理解的IT和OT语言。

看不见的革命

最引人入胜的创新往往是那些看不见的创新。Workflow Canvas可以从根本上改变我们的生产方式,这比任何一台机器都要多。因为只有当系统相互理解时,真正的机器智能和网络才能出现。借助 Workflow Canvas,周为数字工厂搭建了一座翻译桥梁。这使流程易于理解,并简化了复杂系统的处理。最大的突破有时不在于我们建立了什么,而在于我们如何将它们连接在一起。

视频

当工厂终于明白了通俗的语言时

周振华 | 年度发明家 | 新人