跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

当智能手机能听懂空调时

刘继波、史蒂芬·布伦斯、桑迪普·比拉 | 年度发明家 | 杰出发明

调试工业空调系统过去是一个复杂、昂贵和耗时的过程,需要特殊工具和大量的手动配置。西门子的三位发明家——刘继波、史蒂芬·布伦斯和桑迪普·比拉——彻底改变了这一过程。他们认识到,占全球能源消耗近五分之一的高效暖通风系统(建筑物的供暖、通风和空调系统)取决于正确的安装和最佳操作,因此开发了一种直观的 移动应用程序。他们的创新简化了调试,使专家可以像设置新的智能手机一样容易。为此,他们获得了 “杰出发明” 类别的2025年度发明家奖。

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

暖通空调行业的 iPhone 时刻

故事始于2018年的一次头脑风暴会议。同事们有一个愿景:他们想创建一个像智能手机一样直观的开放、标准化的系统。刘继波回忆说:“我们梦想为暖通空调行业开发一款Android操作系统。”“我们想重组现有技术,就像史蒂夫·乔布斯在第一部iPhone上所做的那样。”于是他们开始工作了。他们的应用程序能够通过Wi-Fi摇杆与控制单元通信,自动识别和预配置组件。引导式分步安装将初始设置时间从几小时甚至几天缩短到不到 30 分钟。此外,云服务激活可即时提供仪表板、警报和一年的趋势数据。

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

三位发明家,不同的角色——一个共同的目标

刘继波拥有微系统工程硕士学位,自 2005 年起在西门子任职,他认识到传统 HVAC 行业的巨大潜力。他看到,尽管其占全球能耗的20%,但许多商业建筑,尤其是美国的平屋顶非常适合屋顶单元使用,缺乏数字接口。他的愿景是:使用该应用程序使这些机电控制系统变得智能且易于设置。Steven Brens 凭借在数字控制技术领域超过 25 年的经验,将开发和实际应用联系起来。他回忆说:“以前,你必须将计算机带到暖通空调系统并手动配置所有内容。今天,我们只需点击几下即可完成此操作——直接通过应用程序。”这使得即使是预算有限的小型企业也可以进行高效的系统设置。Sandeep Billa专注于该应用程序的软件架构,确保直观的界面可供任何人使用,即使没有专业知识。

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu(Solutions 工程师,本发明的主要设计者和开发者)

不仅仅是一个应用程序

该解决方案基于西门子的Climatix C600控制单元,该控制单元已针对新应用进行了调整。云连接支持远程维护。集成的新风系统有助于将能耗降低多达 20%。刘说:“我们没有发明任何全新的东西。”“我们所做的是以新的方式整合现有的西门子技术,使我们能够以前所未有的速度开发出全新的解决方案。”

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens(Solutions 工程师,现场安装和部署)

日常生活的区别

本发明从根本上改变了暖通空调的安装,使其可供更广泛的用户使用。由于该应用程序提供了预先配置的简化设置,因此无需专业的现场技术人员进行编程和配置。这项创新的兼容性正在不断提高,已经获得了积极的反馈并在美国进行了扩展。从经济上讲,它为西门子开辟了新的市场,覆盖了中小型企业和新兴地区,从而普及了先进技术的机会。

通过简化实现可持续发展

比拉说:“该应用程序可确保系统从一开始就高效运行。”“没有错误配置,没有浪费能源。这对环境有好处,对钱包也有好处。”刘将这项发明视为更大使命的一部分:“我的工作与西门子对更绿色、更宜居的世界的愿景非常吻合。如果在全球数百万座建筑物中使用它们,即使是微小的改进也很重要。”

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa(软件开发人员,移动应用程序的实现)

未来是智能和网络化的

这项创新展示了数字化如何简化流程、降低进入门槛并使新的目标群体能够使用现代建筑技术,从而将曾经的利基市场变为可实现的现实。

视频

移动应用程序的实施

刘继波、史蒂芬·布伦斯、桑迪普·比拉 | 年度发明家 | 杰出发明