跳转至主要内容

推动数字服务

Gregory Conte | Siemens 年度发明家 | 杰出发明奖

分析工具不能随意连接任意客户数据

一名男子正在举杠铃。

Gregory Conte 荣获 2024 年度发明家称号:他的发明让智能建筑变得更加智能。

“智能建筑可能拥有成千上万个数据点、传感器和执行器,例如温度计、湿度计、风门和阀门,”Gregory Conte 解释道,“要分析一个系统,我们需要尽可能多地获取这些数据点的信息。例如,温度计可以测量空气、水等的室内或室外温度。每个数据点都关联着相应的标签。通常,分析所需的全部数据点标签信息都存储于客户的数据中。但是由于客户使用不同的楼宇管理系统 (BMS),不同的供应商命名规范差异极大,这些标签信息无法直接映射到我们的分析工具上。因此,系统接入的流程,尤其是数据点的正确标注,一直是一项繁琐的人工工作。”

系统接入工作量减少 70%

Gregory 开发了一种人工智能算法,该算法部分接管了标注任务,可自动为数据点生成标签。此外,它还会为每个标签指定一个置信度。这就意味着工程师无需再手动标注每个数据点,只需检查 AI 生成的结果,并重点处理置信度较低的数据点。该算法基于历史数据训练,使数据接入工作量减少约70%。这一卓越成果进一步巩固了数字服务担当 SI 增长引擎的地位。

一个灰色短发的男人面带微笑,戴着眼镜,身穿深色西装外套,背景模糊

借助人工智能,数千个数据点实现了自动标注。