跳转至主要内容

箱中取物:机器人面临的真正挑战

Ines Ugalde Diaz | Siemens 年度发明家 | 新人

有些任务对人类来说很容易,但对于机器人来说却非常困难,箱中取物就是其中一项任务。例如,机器人需要能够从装有一堆未分类、混乱排列的单个组件(例如一堆包裹)的箱子中捡取出单个组件。

Ines Ugalde Diaz 和她在伯克利(美国)的团队开发机器人控制系统已有六年多了,到目前为止已经拥有 40 多项发明。凭借可以针对不同的机器人抓取工具灵活调整的箱中取物解决方案,Ines 被评为“2024 年度发明家”的“新人”类别奖。这项特殊发明之所以被选中,是因为它是孵化下一代 Siemens SIMATIC Robot Pick AI 的种子。Pick AI 已在多个贸易展上亮相,包括今年 2024 年春季在德国举行的汉诺威博览会。

真空抓取

一个人站在白板前,白板上布满与 3D 物体识别和排名相关的图表和手写笔记。

许多机器人通过产生真空来实现抓取。在手臂的末端,即所谓的末端执行器,机器人使用一个或多个吸盘对要抓取的物体施加真空。为此,吸盘必须落在适宜、平坦、光滑、无孔的表面上。吸盘有许多不同尺寸和形状的变体,底座为矩形或方形,带有一个或多个吸盘。Ines 说道,

“我们的新发明便于使用不同尺寸和排列的吸盘。客户可以自行决定自己想要的类型。这实际上是我们产品的一个非常独特的方面,它使我们与所有竞争对手区分开来。”

在混乱中锁定目标

在排列混乱的箱子中,各个部分以随机的空间方向相互叠加。机器人首先必须识别混乱中的结构:它需要识别零件的起点和终点,并了解其放置方式,以便找到可以获得良好抓力的位置。3D 摄像头将提供必要的数据(盒子的当前视图)。经过训练的人工智能算法可以区分这些图像中的单个物体,为控制机器人手臂奠定了基础。

增强标准软件

这项获奖的发明建立在场景理解的基础上,特别是区分箱子和单个物体。这通常被称为“实例分割”,是机器学习和计算机视觉中的一个标准问题。已经有许多预先训练过的模型可以完成这项任务,这些模型通过对数百万个示例的训练提高了能力。它们都很不错,但过于笼统,而且在箱中取物场景中会犯错误。Ines 和她的团队对特定数据集(例如,来自现有 Pick AI 机器人单元的现实世界数据)进行了额外训练,将这些标准解决方案的性能提高到令人满意的水平。

一个人在办公桌前工作,桌上有两台显示着代码的计算机显示器,前景中有一只机械臂。

通过数据共享提高性能

一只手指着计算机屏幕,屏幕上显示了一张彩色数字图片,图片上面有绿色复选标记,表示处理成功。

Ines 说道:“我们的解决方案旨在适用于任何客户场所,因为我们使用来自合成和真实来源的大量数据集对它进行了训练。它在盒子、瓶子和袋子上表现非常好,如果用塑料箔纸包裹组件,结果也非常好。原则上,客户不应该看到任何运营降级,但如果发生这种情况,他们可以让模型从失败中吸取教训。这是我们产品战略的一部分。我们正准备将来自机器人队列的大规模数据集提取到 Siemens 云中,Siemens 云有能力利用故障案例来改善我们的产品——不仅适用于一个客户,而且适用于所有同意数据共享的客户。”这些改进不仅可以提高性能,还可以揭示新的用例。Ines 解释说:“我们已经表明能够轻松调整软件,以便适应包括机器人拆箱作业在内的全新用例。”Pick AI 是位于德国埃尔兰根的 Siemens 生产仓库新部署的机器人拆箱单元的核心。得益于这些数据,该团队正在不断拓展机器人操作技术的边界。