Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

阿拉贡运河和加泰罗尼亚的用水量减少了15%

了解西门子如何帮助阿拉贡运河和加泰罗尼亚运河将用水量减少 15%,通过一个实时控制中心管理 300 千米的 350 个入水口。

一条网络上有 350 个入口的运河

120 多年来,阿拉贡和加泰罗尼亚运河一直为 49 个城市和 129 个灌溉社区供水,覆盖了 300 多公里的基础设施,占地超过 100,000 公顷。从一个控制中心管理分布在这个庞大网络上的 350 个入口是一项重大挑战。事件难以快速发现,响应时间缓慢,系统缺乏透明度。通过与西门子合作,该运河经历了全面的数字化转型:Telcontrol Server Basic现在通过4G/5G连接所有入口,SINEMA Remote Connect和Scalance路由器确保网络安全,以及 SIMATIC WinCC V8 为两个可互操作的控制中心提供实时可见性。结果:用水量减少了15%,西班牙开创了智能水务基础设施的开创性模式。

阿拉贡运河和加泰罗尼亚运河

关键优势

15% 实时减少水分流失

通过 Telcontrol Server Basic 进行实时监控,可以对所有 350 个入口进行即时事件检测,将用水量减少了 15%,并改善了整个运河网络的流量管理。

300 多公里 安全保护关键基础设施

符合 NIS2 标准的网络安全可确保技术人员、控制中心和现场系统在超过 300 公里的运河基础设施上进行安全的远程数据传输。

350+ 入口从一个控制中心连接

300多公里的所有350个入口都通过4G/5G连接到位于蒙松和比内法尔的两个可互操作的控制中心,从而为操作员提供了对所有五个管理区域的全面可见性和控制权。

节约了水。未来有保障。

使用 SIMATIC WinCC V8 和 TIA Portal 实现全面可见性

运营商使用位于蒙松和比内法尔的两个可互操作的控制中心监控和控制所有五个管理区域的整个运河基础设施 SIMATIC WinCC V8。阿拉贡运河和加泰罗尼亚运河是采用该运河的先驱 TIA Portal 平台 作为一种标准化工具,这是西班牙灌溉分配系统的首个工具,它实现了以前根本不存在的数据透明度。

操作员在现代 WinCC V8 控制中心的多个 SCADA 屏幕上监控运河基础设施。

安全的远程连接

SINEMA 远程连接 而西门子安全硬件,例如Scalance M或Scalance MUM路由器,用于服务技术人员、控制中心和已安装系统之间的安全数据传输。这符合NIS2中规定的关键基础设施的工业网络安全法规。

具有时尚设计和按钮布局的遥控设备的宣传图片。

高效的自动化

我们的主要挑战是立即发现事件,缩短事件响应时间,并以安全和透明的方式改善流量管理。阿拉贡和加泰罗尼亚运河运营总监罗伯托·昆蒂拉说:“我们需要更新运河控制系统,而西门子数字化技术是我们所依赖的理想工具。”

升级阿拉贡运河和加泰罗尼亚运河的控制系统

实时透明度

有了 WinCC/Webux,现代化的移动连接控制中心中的实时基础设施管理成为必不可少的。运河的现场操作员配备了三十台平板电脑型移动设备,可以在任何地方和任何情况下安全无缝地访问应用程序。这使他们能够实时监控运营情况,并支持随时随地做出更快、更明智的决策。

带有 Kyp 平板电脑界面的移动设备,可显示各种工业控制系统组件和数据。
简而言之,对西门子技术承诺的主要目标是 “改善网络管理,明确向所有基础设施的数字化迈进。'
何塞·路易斯·佩雷斯, 总裁, 阿拉贡运河和加泰罗尼亚运河

而这还不是全部!

120 多年来,阿拉贡和加泰罗尼亚运河一直为 49 个城镇和 129 个灌溉社区供水。为此,除了城市消费外,它的流量为每秒50立方米,沿着超过300公里的基础设施提供服务,灌溉面积超过100,000公顷。

西门子和阿拉贡和加泰罗尼亚的运河将继续共同迈向数字化转型。

开启您的旅程