Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Spectrum Power 高级传输管理

能源公司如何加速实现净零排放?

管理大型项目的复杂性、确保合规性以及推动数字化转型对于实现能源转型目标至关重要。基于模型的系统工程 (MBSE) 可以提供帮助 能源公司 加速实现净零排放,同时满足不断增长的能源需求。

MBSE 如何彻底改变石油和天然气行业

本次网络研讨会探讨了MBSE如何通过创建结构化的协作环境来提高利益相关者的清晰度和一致性,从而帮助改造复杂的石油和天然气项目。观看完整的网络研讨会,从现实生活中的应用中吸取经验教训,了解 MBSE 如何融入您的数字战略。

能源公司如何从MBSE方法中受益?

采用 MBSE 方法,您可以在满足全球能源需求的同时,在实现可持续发展目标方面取得进展。请在下方详细了解当前影响该行业的挑战以及我们的客户如何使用 MBSE 方法来应对这些挑战。

到 2050 年成为净零排放的能源企业

您的能源转型目标是通过以下方式成为净零排放的能源企业
2050。

跟上能源需求

虽然您的目标是减少排放,但仍需要跟上全球能源消耗每年增长2%的步伐。(我们的数据世界:能源生产和消费)

预计 ESG 改进 3 倍

通过采用 MBSE 方法并努力实现卓越运营,
公司可以预期 ESG 改善 3 倍 (Accenture 2021 年最佳能源洞察)

通过加强全球协作节省了2,000万美元。

一家领先的石油技术公司得以提高生产率和效率

以及通过改善全球合作实现盈利能力。(FMC 科技)

80 整合知识的设计实践

Ansaldo Energia 将企业知识整合到一个统一的平台中
从概念到维护。

从文档转向以数据为中心

用于需求管理的Polarion正在弥合文档和以数据为中心的方法之间的差距,支持安全关键要求并维护全球运营许可证。(壳牌的战略优势)

计划规划和执行

管理大型项目中的复杂性

要管理大型项目的复杂性,应采用系统方法进行项目规划,将成本、进度和技术要求整合到一个经过充分规划、资源充足且预算充足的项目管理解决方案中。为所有项目估算和执行数据(包括风险和机会管理)创建单一来源。

企业数据管理

数字化转型和数据驱动的决策

管理资本资产的综合方法将利益相关者与他们需要的信息联系起来。它支持在企业层面重复使用数据,并有助于维护与实物资产一致的准确工程定义。

可执行的数字双胞胎

朝着可持续发展和能源转型目标蓬勃发展

使用可执行的数字双胞胎来应用仿真见解并提高整个生产生命周期的性能。了解 Framatome 如何利用 CFD 快速评估反应堆性能,满足新的安全法规和标准。观看演示以了解更多信息。

集成的需求管理

确保监管合规性和可追溯性

能源公司使用Polarion的综合需求管理方法来简化对生命周期阶段、项目和设施中复杂需求的处理。这样可以确保更好地遵守严格的行业法规。在下面的网络研讨会中了解更多信息。

让我们继续讨论

您是否有兴趣进一步探索这些话题,或者对MBSE的方法或旅程有疑问?填写此处的表格与我们取得联系,或联系下面的专家团队。