跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

使用数字变电站实现电网现代化

一种经济高效、可扩展且安全的解决方案,可满足对更多能源不断增长的需求以及美国能源基础设施现代化的迫切需求

图片-电力线-640x360

网络研讨会:带有过程总线的数字变电站

了解高级保护、过程总线架构和通用继电器如何重塑现代电网。

挑战和解决方案

电气化交通、超大规模数据中心、制造商、增加的供暖和冷却以及分布式能源资源的融合正在推动电力需求的巨大变化。公用事业公司现在面临的挑战是部署不仅具有可扩展性和弹性的基础设施,而且还要具有互操作性和面向未来的基础设施。

为了应对这些挑战,Siemens 提供端到端的解决方案,集技术进步、标准化和快速部署于一体,具有高度的可靠性、安全性和成本效益。

数字变电站的好处

提高电网可靠性和弹性

数字变电站通过实时资产监控、预测性维护和容错架构提高公用事业的可靠性、弹性和安全性。光纤网络和智能设备可实现快速故障检测和恢复。模块化设计减少了高压风险的暴露,而网络安全和远程诊断则增强了保护。诸如SIPROTEC 5 DigitalTwin之类的西门子创新以及利用IEC 61850标准设计进一步简化了工程、测试、安装和运营,从而实现了快速部署和显著的成本效益。

该图说明了数字变电站的一半优势。
在发电厂环境中穿着个人防护装备的男子的画面。

提高工人安全

过程总线技术和模块化合并单元 (MU) 可最大限度地减少铜缆布线,并减少整个变电站中高压电路的暴露。这种架构降低了触电、电弧和火灾的风险,而高级诊断和远程维护进一步保护了人员和资产。

快速部署

Siemens EPC 提供的标准化预制数字变电站设计和一站式解决方案可实现快速、可重复的部署和简化的升级。容器化解决方案和区域工程最大限度地减少了安装时间和复杂性,使公用事业能够快速响应不断变化的电网需求。Siemens 方法进一步提高了部署效率和累积优势,并满足了快速部署多个发电站的需求。

带黄色的变电站图像
数字变电站优势图 2

减少资本支出和运营支出

Siemens 数字变电站通过减少并行布线和最大限度地减少变电站占地面积来显著节省成本。标准化的工程和配置以及容器化解决方案可降低工程和劳动力,并将人为错误风险降至最低。预测性和远程维护、更少的面板和简化的故障排除可降低整个资产生命周期中的运营成本。

美国地图 640x360

准备好开启能源管理的未来了吗?

直接联系当地专家或销售代表,开始对话!

深蓝色背景上的 SIPROTEC5 SICAM 硬件设备。

保护与自动化退货和维修中心

最大限度延长正常运行时间意味着紧急解决停机问题

在 48 小时内收到一台配置完备的替换设备

为保护和自动化工程师提供的 Resources