在今年 BOMA 国际会议与博览会,人工智能(AI)和创新占据了中心位置;商业地产领导者探讨了新兴技术如何重塑建筑运营和为长期增长定位投资组合。作为这次更大规模对话的一部分,西门子自己的 罗尼·哈奇森 与其他行业领导者一起参加了一场名为 “切实有效的主动维护” 的小组讨论。他们讨论了为什么主动维护已成为CRE最重要的运营优先事项之一,因为该行业的未来仍然取决于当今建筑物的维护情况。
维护已超出传统服务协议的期限
众所周知,许多设施团队通常以被动的方式应对建筑物维护需求。也就是说,租户报告空间太热或太冷。触发警报。派遣技术人员诊断并解决眼前的问题。尽管这种方法通常可以解决症状,但它往往忽略了根本原因。此外,CRE投资组合变得越紧密和复杂,这种方法的可持续性就越差。
好消息是,建筑物会生成大量可以永久利用的运营数据——从设备警报和网络运行状况到资产性能和能耗。挑战在于确定哪些发现值得立即关注,哪些可以随着时间的推移得到解决。数据只有在为行动提供信息时才会变得有价值,因为为了信息而提供的信息对任何人都没有帮助。
更好的维护始于更好的决策
现在,数字服务和分析的进步使设施团队能够通过将技术发现转化为支持维护规划、资本预算和生命周期决策的优先建议来主动进行建筑物维护。实际上,这意味着建筑物所有者可以在问题产生破坏性的几天、几周甚至几个月之前识别出表明问题正在发展的模式,而不是回应租户的投诉。
这种转变要求从根本上改变传统服务提供商的角色。尽管技术人员通常在任何一天到达现场以确定需要注意什么,但现在他们到达现场时带着运营数据和趋势分析,为当天的优先事项提供信息。结果是一种更具咨询性和协作性的方法,可以帮助物业经理将有限的维护资源用于运营和财务影响最大的问题,同时减少计划外维修,延长设备寿命,改善能源绩效并保护投资组合资产的长期价值。
维护的新标准
来自BOMA小组的最明确信息之一是,主动维护需要一种衡量成功的新方法。具有前瞻性的财产所有者与服务提供商合作,围绕可衡量的运营结果制定协议,而不是根据技术人员在现场的工时数或已完成的工作订单数量来定义服务协议。
例如,以关键绩效指标为导向的服务协议可以为系统运行状况、网络性能、资产可靠性或其他与业务相关的指标设定目标,从而为服务提供商和物业团队建立问责制。通过这样做,他们还加强了建筑物业主与服务技术人员之间的关系,将其从以故障排除为中心的交易模式转变为以长期规划、资本预算和持续改进为中心的咨询合作伙伴关系。
现在,物业经理不仅可以了解建筑物内发生的事情,还可以了解这对运营业绩和未来投资意味着什么,因此他们更有能力做出降低风险和保护长期资产价值的决策。
向行业最佳实践学习
对于希望将这些原则付诸实践的组织来说,新的 BOMA 维护指南由西门子和其他行业专家参与开发,为建筑物业主和物业经理提供实用指导。该指导手册和西门子的专业知识共同为超越被动维护和制定更具弹性、主动性、数据驱动的维护策略提供了路线图。