人工智能是今年的决定性话题之一 BOMA 国际会议与博览会,商业房地产领导者探讨了新兴技术如何重塑建筑运营和长期投资组合策略。 R. Scott Doan,Siemens 数字与软件销售主管,以及 理查德·马德拉,西门子美国客户管理办公室经理,主持了一场小组会议,讨论了通往以人为本的自主建筑之旅。
通过这次对话,他们探讨了人工智能的采用是如何开始的,不是从未来派的技术,而是仔细研究了您可以在哪些方面实际应用人工智能逐步改善日常运营。这是一种务实的方法,为明天奠定了基础,同时增强了今天的势头。
从你现在的位置开始
CRE所有者管理着几十年间建造的房产,其技术水平、所有权结构和投资周期各不相同。虽然有些建筑物采用互联系统和支持云的基础架构进行设计,但另一些建筑物则依赖原本不打算支持当今人工智能功能的传统设备。
所有这些都不意味着支持人工智能的操作遥不可及。但这确实意味着你的个人人工智能之旅需要从诚实地评估建筑物和投资组合的现状开始。没有放之四海而皆准的战略,因此最好的第一步是从现在的位置开始,然后采取正确的渐进式实际步骤,为长期现代化奠定基础。
利用 AI 增强运营和流程
这种由人工智能驱动的长期现代化在增强和加强已经适用于您的组织的运营和流程时最有价值。人工智能不是取代设施团队,而是通过识别模式、确定工作优先顺序并在问题升级之前提供见解,帮助他们做出更快、更明智的决策。
考虑每座建筑物如何通过持续维护循环运行。生成警报,有人对其进行审查,派出技术人员,问题得到解决。人工智能并不能取代这个过程;它改变了智能的应用领域。人工智能可以分析数据,确定可能的根本原因,并在任何人进入服务车辆之前建议下一个最佳措施,而不是等到技术人员到达现场诊断问题。
循环保持不变,但决策更快,维修变得更有针对性,设施团队可以更快更自信地做出响应。在投资组合层面,您将获得更智能的组织、更好的租户和居住者体验以及有权做出更好的运营和维护决策的团队。
可能的艺术
对于大多数 CRE 所有者来说,人工智能运营之旅将从提高日常运营效率的实际改进开始。例如,这可能意味着可以帮助技术人员诊断现场设备问题的人工智能助手,或者构建能够在反复出现的维护模式破坏租户体验之前发现的数据。这些增量应用可以创造立竿见影的价值,同时为未来更多以人为本的自主建筑奠定数字基础。
与其等待下一个重大现代化项目,业主可以开始应用人工智能,使其在当今带来可衡量的运营优势。最终, 有意义的进展 来自于采取下一个合乎逻辑的步骤,而不是最大的步骤。
今天的周到计划塑造你的明天
想象一下,你正在爬梯子,每一步都需要坚实的基础,然后才能进入下一个等级。你的 AI 之旅也可以这样说。对于某些组织来说,这意味着组织资产数据和记录建筑系统。对于其他人来说,这意味着连接现有平台,将人工智能应用于维护工作流程,或制定长期的现代化路线图。每一步都能建立信心、能力和价值,同时让组织为下一步做好准备。
想看看这段旅程会走向何方,马德拉的配套文章, All Throttle,探讨了以人工智能为基础设计的新一代建筑,说明当今周到的规划如何塑造未来的商业房地产体验。