跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CRE 评论 | 2026 年 10 月

为什么能源绩效是CRE的投资策略

商业地产所有者和投资者必须平衡相互竞争的挑战:保护资产价值,同时应对更高的运营成本。保持入住率,但要适应不断变化的租户期望。改善财务业绩,同时应对动荡的能源市场。结果, 商业案例 因为投资能源绩效比以往任何时候都更具吸引力。

数字化如何使持续改进成为可能

我们知道这一点直到 80% 建筑物的生命周期成本发生在运营阶段,这意味着能效直接影响盈利能力、净营业收入、竞争力和弹性。

当房地产能够提高能源绩效的可见度时,业主和投资者就能够更好地发现效率低下的问题,确定投资的优先顺序,控制运营成本,并做出提高资产价值的决策。互联建筑系统和数字化使这种可见性得以实现;但是,西门子最近发布的《基础设施过渡监测》 报告 发现,只有37%的CRE领导者会将他们的组织描述为在数字化方面成熟或先进。

因此,改善能源绩效的最佳下一步是更充分、更周到地将数字系统整合到日常运营中。在奠定坚实的数字基础之后,就有可能采用人工智能驱动的解决方案,这些解决方案可以实时优化暖通空调、照明、安全和能源系统,最终开辟一条通往以集成、智能和适应性为基础的以人为本的自主建筑的道路。

我们自己的 Delphine Clément 撰写了更多关于能源效率、数字化和人工智能如何影响商业房地产投资决策的文章。阅读她最近的文章 Fortune。