不断上涨的能源成本、不断增加的报告要求、分散的建筑数据以及运营的复杂性给商业地产 (CRE) 的利润、弹性和资产价值带来了更大的压力。因此,能源绩效可以——也应该——用作降低运营成本、增强NOI、管理风险和改善投资组合绩效的财务杠杆。
能源效率是投资组合级别的优先事项
建筑物业主长期以来一直在对个别物业采取节能措施,现在,更大的机会来自于了解多种资产的表现,从而在整个投资组合中始终如一地应用成功的策略。但是,投资组合的复杂性可能使即使是众所周知的节能机会也难以扩展。不同的建筑物可能依赖不同的系统、技术、运营实践和数据源。预算限制和相互竞争的投资优先事项增加了另一层复杂性。由于许多组织已经知道一些机会在哪里,因此面临的挑战是创建一个可重复的流程来评估、确定优先顺序和实施大规模的改进。综合方法可以帮助业主汇集建筑数据、技术专业知识和数字情报。通过对投资组合表现的更一致的看法,组织可以确定能源浪费在哪里,确定哪些投资可能产生最大的影响,并为更广泛的改善制定路线图。
从建筑物性能的可见性开始
建筑系统通常会生成大量有用的数据,但这些信息可能仍然分布在暖通空调设备、照明系统、仪表、控制和其他平台上。连接这些资源可以更清楚地了解建筑物如何消耗能源以及存在哪些性能差距。简而言之,可扩展的能效战略从透明度开始,将见解转化为行动:
- 连接:汇集来自建筑物和系统的数据,以建立整个投资组合的透明度。
- 通知:使用这些信息来了解消费模式、基准绩效并找出效率低下的情况。
- 表演:应用运营改进措施,减少浪费、优化设备性能并支持可衡量的业务成果。
- 现代化:利用绩效洞察来优先考虑对基础设施改善的投资,从而实现长期转型。
将短期节省转化为长期绩效
运营优化通常可以为提高效率提供早期机会,因为它侧重于现有系统的运行方式。调整时间表、设定点、控制和设备性能可以减少能源浪费,而无需立即进行重大基础设施投资。然后,这些结果可以为下一阶段的战略提供信息。当数据显示基础设施老化或效率低下限制性能时,业主就有更坚实的依据来优先考虑现代化投资。通过这种方式,能源效率成为资本规划的财务杠杆,帮助领导者使用一致的绩效数据来比较机会,确定资源的优先顺序,并将行之有效的衡量标准扩展到其他资产。对于投资者而言,它可以支持改善NOI,提高资产价值和提高投资组合透明度。对于企业房地产团队而言,它有助于降低运营成本、提高建筑性能的可预测性以及在实现可持续发展目标方面取得进展。
CRE领导者应该从哪里开始?
能源效率可以提供一个切实可行的起点,因为其影响同时涉及多个优先事项:运营成本、风险、资产绩效、可持续发展报告和长期资本规划。第一步是为能源和运营绩效建立可靠的基准。在此基础上,业主和运营商可以确定最有可能在短期内节省开支的措施,根据预期影响确定投资的优先顺序,并制定可扩展的改进路线图。
最近,我们召集了来自西门子和德勤(Deloitte)的专家团队,以更详细地探讨这个话题。本次网络研讨会, 将能源效率转化为投资组合绩效,将西门子在建筑和能源性能方面的专业知识与德勤的市场前景相结合,包括其最新客户之声研究的主要发现。你可以按需观看 这里。