Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Degrade arka plan üzerinde deniz mavisi ve lacivert kürenin çizimi.

EHS. Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte

Çevre koruma, sağlık yönetimi ve güvenliği

Dünya gittikçe daha hızlı değişiyor - ve şimdi de değişiyor. Her gün oluyor. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz giderek artan sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların korunmasına, çalışanlarımızın sağlığını ve performansını teşvik etmeye ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına kararlıyız.

EHS, uyumluluk gereksinimlerini, yasaları, düzenlemeleri veya endüstri standartlarını karşılamaktan daha fazlasıdır. Bu, EHS'yi genel iş stratejisinin önemli bir itici gücü olarak anlamakla ilgilidir. Ve bunu şirketin değerlerine dayanarak yapıyoruz: sorumlu, mükemmel ve yenilikçi.

E Çevre Koruma

Her şey çevre ile ilgili

Sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve geleneğe göre çevre koruma.

H Sağlık yönetimi

Her şey sağlıkla ilgili

Verimli bir çalışma ortamında refah ve motivasyon için bir ön koşul olarak fiziksel ve zihinsel sağlık.

S Emniyet

Her şey güvenlikle ilgili

Güvenlik kurumsal bir görevdir, sosyal sorumluluk bir başarı faktörüdür ve başarı bir sorumluluk faktörüdür.

Çağlar boyunca EHS

Çevre koruma, sağlık yönetimi ve güvenlik Siemens'te uzun bir geleneğe sahiptir. Zaten, Werner von Siemens zamanının öncüsüydü ve bu alanlardaki katılımın önemini erken fark etti. Siemens'in kurumsal geçmişine buradan dalın ve EHS'nin zaman içinde nasıl geliştiğini öğrenin.

EHS girişimleri

Siemens'deki güncel EHS girişimlerini keşfedin. Sürdürülebilir bir gelecek ve çalışanlarımızın refahı için yenilikçi programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sürdürülebilirlik Raporu 2025: Daha İyi Bir Gelecek İçin Sorumluluk

176 yılı aşkın bir süredir, zamanımızın zorluklarının üstesinden gelmek ve milyarlarca insanın hayatını iyileştirmek için yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirliğe yönelik bütünsel yaklaşımımızla, Derece çerçevesiİklim koruma, kaynak yönetimi, çeşitlilik, sağlık, güvenlik ve kurumsal yönetim alanlarında net hedefler belirliyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu 2025, çalışanlarımız ve ortaklarımızla birlikte bu hedefleri nasıl uyguladığımızı, ilerleme kaydettiğimizi ve topluma ve çevreye olumlu katkılarda bulunduğumuzu göstermektedir.

Çevre koruma

Küresel bir oyuncu olarak, demografik değişim, iklim değişikliği ve sınırlı kaynaklar gibi dünya çapındaki zorluklar için özel bir sorumluluk taşıyoruz. Çevre koruma, 1971'den beri bizim için merkezi bir odak noktası olmuştur.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal gereksinimleri uyumlu hale getiriyor ve sosyal sorumluluğumuzu doğrudan yerine getiriyoruz. İş faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için teknolojik ilerleme ve yenilikçi çözümler kullanıyoruz. Aynı zamanda, değerli ve çoğu zaman pahalı hammaddelerden en iyi şekilde yararlanarak uzun vadeli rekabet gücümüzü sağlıyoruz.

Siemens olarak, hepsi tek bir yerde kapsamlı bir uzmanlık yelpazesi sunuyoruz. Rekabetçi, çevre dostu ürün tasarımı, gelişmiş kaynak verimliliği, çevresel riskler hakkında değerlendirme ve tavsiye ve yasal kesinlik desteği sağlıyoruz.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Siemens'in 1971'deki çevre koruma çabalarına ilişkin bir broşür kapağı.

50 yıllık çevre koruma

Elli yıl önce Siemens yönetimi, çevre koruma departmanı kurarak insanlara ve çevreye karşı sorumluluğunu tanıyan bir kurumsal politikaya yön verdi.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Döngüsel bir ekonomi yoluyla doğal kaynakları korumak

Döngüsel ekonominin amacı, malzeme ve enerji döngülerini olabildiğince verimli bir şekilde kapatarak doğal kaynakları korumaktır. Bu süreç ürün tasarımı ile başlar. İşlemin her aşamasında, malzemeler artık atıkları en aza indirecek ve kapalı döngü sistemlerini koruyacak şekilde kullanılır. Uzun bir kullanım ömründen sonra, son ürün neredeyse tamamen geri dönüştürülebilir ve hammaddelerin önemli bir kısmı üretim döngüsü içinde tutulur. Bu yaklaşımı destekleyerek çevremizin korunmasına katkıda bulunuyoruz.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Sıfır Atıklara Doğru - Münih Perlach Sahasında Atık Ayrımı

Atık ve kaynak yönetimini çok ciddiye alıyoruz. Hızla büyüyen nüfusu ve giderek kıt kaynakların olduğu bir dünyada, bu konu her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle atık yönetimini küresel EHS çevre programının önemli bir bileşeni haline getirdik.

Amacımız, hiçbir atığın çöplüklere girmemesini, ancak ekonomik döngü içinde kalmasını sağlamaktır.. %99 geri dönüşüm oranı ile Münih Perlach tesisi bu hedefe ulaşma yolunda ilerliyor.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Ambalaj, eski elektrikli ev aletleri ve piller için geri alma teklifi

Bazı ambalajlar, elektrikli aletler ve piller, salınan çevreyi kirleten zararlı maddeler içerir. Ayrıca geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabilecek değerli kaynaklar içerirler. Elektrikli ev aletleri satış noktaları bu nedenle eski cihazları geri almakla yükümlüdür ve müşterilerimiz kaynak tasarrufu sağlayan imha sağlamak için ambalajları, elektrikli aletleri ve hamurları da iade edebilirler.

Sağlık yönetimi

Sağlıklı bir çalışma ortamının memnun, motive ve yaratıcı çalışanlar için bir ön koşul olduğu basit bir gerçektir.

Şirketimizdeki sağlık faaliyetlerini günümüz çalışma dünyasının gereklilikleri ile uyumlu hale getiriyor ve iş sağlığı yönetimini sürekli geliştiriyoruz.

İşyeri sağlığı geliştirmemiz, şirketteki insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını güçlendirir, uzun vadede motivasyonu artırır, hastalık maliyetlerini azaltır, işveren imajını iyileştirir ve rekabet gücünü arttırır. Planlı bir yaklaşıma güveniyoruz ve uygun araçlarla sağlık sorunlarının teşvik edilmesi için yerel gereksinimlerin uygulanmasını destekliyoruz.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

İnsanların tanıtımını ve güçlendirilmesini kurumsal stratejimizin vazgeçilmez bir parçası olarak entegre etmeye kararlıyız. Bu yaklaşım dışarıdan da kabul edilmiş ve takdir edilmiştir.

Kurumsal Sağlık Ödülü 2022'nin takdim edilmesine yol açan kapsamlı ve başarılı bir Kurumsal Sağlık Denetimi sonrasında iş sağlığı yönetiminde lider olarak onaylandık.

İşyeri sağlığı geliştirmemiz Siemens çalışanlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır ve çok çeşitli programlar ve önleyici tedbirler sunar. Özellikle dayanıklılık ve ruh sağlığı alanında önemli bir katkı sağlıyoruz. Meslektaşlarımıza yatırım yapmanın şirketimize yapabileceğimiz en değerli yatırım olduğunu biliyoruz.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

İstihdama konusu temelde değişiyor ve iş hekimliği bu yeni talepleri karşılamak için uyum sağlamalıdır. Arayüzlere Work 4.0 ve Medicine 4.0 denir.

Sağlıklı bir çalışma ortamı, memnun, motive olmuş ve yaratıcı çalışanlar için ve dolayısıyla bir şirketin rekabet gücü için gereklidir.

Tıbbi Hizmetler yasal iş sağlığı hizmetleri sağlar ve işyerinde sağlıkla ilgili tüm konuları yönetir. Ayrıca, diğer EHS uzmanlık alanlarıyla yakın koordinasyon içinde çalışan sağlığının teşviki, önlenmesi, bakımı ve restorasyonu için özel konseptler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığını teşvik etmek

Emeklilik, dul ve yetim fonunun kuruluşu

Werner von Siemens, yasal sağlık sigortasının uygulanmasından 30 yıl önce şirketteki insanları sağlık, ölüm ve sakatlık fonu ile sigortalayan bir öncüydü. 1872'de “Emeklilik, Dullar ve Yetimler Fonu"nu kurdu ve böylece Siemens Sağlık Yönetimi'nin temelini attı.

Resmi kıyafetler giyen bir grup insan, Siemens logolu bir binanın önünde duruyor.

Siemens'in ilk şirket doktoru

Werner von Siemens, iş sağlığı ve güvenliğini teşvik etmenin çalışanlarının refahı için çok önemli olduğunu biliyordu. 1888'de Dr. Friedrich Körte'yi şirket doktoru olarak atadı ve bugünün Tıbbi Hizmetlerinin temelini attı.

Bir Siemens binasının önünde duran beyaz ceketli ve stetoskoplu bir şirket doktorunun tarihi görüntüsü.

Emniyet

Çalışanlarımızın güvenliğini ve korunmasını sağlamaya kesinlikle kararlıyız. Bağlılığımız, yasal düzenlemelere ve Siemens spesifikasyonlarına uymanın çok ötesine uzanır.

İşle ilgili hastalıklardan veya yaralanmalardan kaçınmak için potansiyel tehlikeleri güvenli bir şekilde ele almamız zorunludur.. Uzmanlarımız, kazaları önlemek ve teknik, çevresel ve sağlık risklerini azaltmak için önlemler geliştirmede yöneticileri ve çalışanları desteklemek için diğer EHS uzman departmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bir şantiyenin önünde duran güvenlik kaskı ve yansıtıcı yelek giymiş bir kişi.
Ofis ortamında mavi gömlek giyen kıvırcık saçlı gülümseyen kadın

İlgileniyor musun? Gel ve bize katıl. EHS ekibinin bir parçası olun

Kendinizi sürdürülebilir bir geleceğe adayın, sorumluluk alın ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için bizimle birlikte katma değer yaratın. Siemens olarak, geniş bir avantaj yelpazesi de sunuyoruz.

EHS ekibimizi sürekli genişletiyoruz. Şu anda sizin için uygun bir boşluk yoksa, lütfen daha sonraki bir tarihte geri gelin.

EHS-SSS

Burada çevre koruma, sağlık yönetimi ve güvenlik (EHS) hakkında sık sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız.

Çevre koruma

Sağlık yönetimi

Emniyet