Skip to main content
โรงงานอัจฉริยะ

ปฏิวัติการสร้างบ้านpowered by Siemens

โดย: Mikael Hedberg, ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ADMARES

บันทึกบรรณาธิการ: โพสต์ของแขกนี้จาก Mikael Hedberg อิงจากการปรากฏตัวล่าสุดของเขาบน Optimistic Outlook—เน้นว่าเทคโนโลยีของSiemens กำลังเปลี่ยนแปลงความสามารถของลูกค้าของเราเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์

มนุษยชาติเผชิญกับปัญหาที่อยู่อาศัยทั่วโลก: จากข้อมูลของสหประชาชาติพบว่าผู้คน 1.6 พันล้านคนทั่วโลกขาดที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและสิ่งนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 3 พันล้านไม่มีอะไรปิดช่องว่างจริงๆ

ท้ายที่สุดเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของการก่อสร้างบ้านอาจควบคุมได้ยากมากนอกจากนี้ โครงการยังสัมผัสกับความเสี่ยงภายนอกอย่างมาก เช่น สภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้

ประวัติของฉันคือการก่อสร้างเรือ ย้อนกลับไปต้นทศวรรษ 1990สิ่งหนึ่งที่การก่อสร้างเรือสอนฉันคือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกสถานที่ด้วยโซลูชันแบบแยกส่วนที่สามารถส่งไปยังอู่ต่อเรือเพื่อประกอบได้เรือเป็นเหมือนเมืองลอยน้ำ และอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ วิธีสร้างความซับซ้อนทางอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้

สิบปีที่แล้ว เมื่อฉันก่อตั้ง บริษัท ใหม่ชื่อ ADMARES ในการย้ายไปสู่โครงการก่อสร้างบนบกทั่วโลก ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างที่สำคัญกับการก่อสร้างเรือ: การก่อสร้างแยกส่วน โดยมีผู้เล่นนับไม่ถ้วนในแต่ละโครงการงานส่วนใหญ่ทำด้วยมือโดยอาศัยแรงงานก่อสร้างที่มีทักษะซึ่งสามารถควบคุมได้ยากเพื่อคุณภาพและความพร้อมใช้งานนอกจากนี้ต้นทุนการก่อสร้างยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยเหล่านี้ได้กำหนดภารกิจ ADMARES คือการกำจัดสถานที่ก่อสร้างโดยการผลิตบ้านผ่านการผลิตจากโรงงานและความมุ่งมั่นของเราในการทำให้เป็นดิจิทัลเป้าหมายของเราคือการปรับปรุงความพร้อมของที่อยู่อาศัยและประสบการณ์การใช้ชีวิตไม่เพียง แต่เปลี่ยนวิธีการสร้างบ้านบริษัท ของฉันลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งเดียวที่สร้างขึ้นในสถานที่คือรากฐานอาคาร

ความก้าวหน้า: ใช้เวลา 22.5 นาทีต่อหน่วยอาคาร

เมื่อฉันเริ่มคิดถึง ADMARES ฉันตระหนักว่าปัญหาใหญ่ในการก่อสร้างคืออุตสาหกรรมครั้งสุดท้ายที่สร้างสิ่งต่างๆด้วยมือการสร้างด้วยมือต้องใช้แรงงานก่อสร้างที่มีทักษะ แต่อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของแรงงานที่มีทักษะนั้นคนหนุ่มสาวจะไม่เข้าไปก่อสร้างในขณะที่คนที่มีทักษะทั้งหมดกำลังเกษียณอายุการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างครั้งใหญ่ในเวลาเดียวกันที่เราต้องการบ้านราคาไม่แพงมากขึ้นทำให้ต้นทุนการก่อสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนสำคัญครั้งแรกสำหรับ ADMARES คือการออกแบบโรงงานเพื่อผลิตบ้านแบบแยกส่วน แต่ในขณะที่ฉันจัดระเบียบ บริษัท ครั้งแรกความเชี่ยวชาญในการผลิตดังกล่าวไม่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างระบบอัตโนมัติและการสร้างหุ่นยนต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของอุตสาหกรรมนั้นในปี 2018 ADMARES หันไปหา Porche Consulting นักออกแบบอู่เรือที่ทันสมัยที่สุดในโลกในเยอรมนี ซึ่งผลิตเรือสำราญในอาคารทั้งหมดบนสายการประกอบ เพื่อช่วยเราออกแบบแนวคิดโรงงานอัจฉริยะแห่งแรกสำหรับการสร้างบ้าน

ในปี 2019 บริษัท MHP—Porsche ได้ช่วยเราสร้างสถาปัตยกรรมดิจิทัลในโรงงานของเรา จากนั้นเราก็ได้แนะนำเทคโนโลยีSiemens ต่างๆในปี 2022 ADMARES ได้ลงนามในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับSiemens และภายในปี 2023 ADMARES ได้มีการจัดตั้งสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด 26 แห่งภายในโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานอัจฉริยะแบบดิจิทัลอัตโนมัติกรีนฟิลด์แห่งแรก

The breakthrough: Take time of 22.5 minutes per building unit

As I began to conceive of ADMARES, I realized that the big problem in construction is that it's the last industry building things by hand. Building by hand requires skilled construction labor, and yet the industry faces a continuous decrease in that skilled labor. Young people are not going into construction while all the skilled people are retiring. This massive shortage of construction labor at the same time we need more affordable homes continually drives up the cost of construction.

The first big step for ADMARES was to design a factory to produce modular homes, but at the time I was first organizing the company, the expertise for such production did not exist in the construction industry. Automation and robotization were not part of that industry’s DNA. In 2018 ADMARES turned to Porsche Consulting, designers of the world’s most advanced shipyard in Germany, producing cruise ships entirely indoors on an assembly line, to help us design the first smart-factory concept for home building.

In 2019, MHP–A Porsche Company helped us build the digitalization architecture in our factory, and we then introduced various Siemens technologies. By 2022, ADMARES had signed a strategic partnership with Siemens, and by 2023, ADMARES had all 26 production lines and logistics systems set up within the factory—a digital-first, automated, greenfield smart factory, making ADMARES a Digital Enterprise.

A building roof structure on black has dark gray roofing, framing, colored pipes, gray ducts, windows, and boxes.

Siemens enables detailed Digital Twin visualizations of homes, including HVAC systems, so that ADMARES can design and validate modular house parts before any production occurs.

A quantum leap: How a small company can scale through digitalization and Industrial AI

The standard software used in today’s construction industry is not detailed enough to generate the data and designs required for automated, robotized production. In deploying all three Siemens technologies at once—automation solutions, Digital Twins, and industrial AI—ADMARES has achieved what I call a “quantum leap,” because in essence we have moved through both the Industrial Revolution and the AI revolution at the same time.

These three technologies have enabled ADMARES to turn affordable homes into products instead of construction projects. By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.

This automation brings a major advantage: our production can be deployed anywhere in the world, immediately delivering cost and scalability advantages. In our smart factory, all skilled tasks—welding, cutting, clamping, tiling, carpentry, and more—are performed by 141 robots across the 26 production lines. The modular homes are created using assembly line operators who can be trained in a matter of days, an approach requiring 95-percent fewer workers than traditional construction sites. The result: faster, safer, more efficient homebuilding resulting in high-quality, low-cost homes at scale using local raw materials and local labor, without the need for skilled construction workers or the traditional construction site that is typically full of uncontrollable variables and noise pollution.

Overhead view of a two-level floor plan shows bedrooms, bathrooms, kitchen, dining table, seating, refrigerator and sofa.

From a compact 65m² starter home to a spacious 450m² multi-bedroom family residence, Admares offers fully finished, modular homes built with premium materials and delivered at scale.

By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.
Mikael Hedberg, Founder and CEO, ADMARES

And we’re bringing these technologies to the next level. This is a very powerful tool if we need to change the product or the production. For example, if we change the home to have four windows instead of three windows, we know in a fraction of second what the cost implication is. We also know if the change will affect productivity; i.e., do we have enough capacity in the window factory to produce a fourth window without causing a bottleneck? It’s mind-blowing what we can do with the tech.

As Eryn Devola, Head of Sustainability, Siemens Digital Industries, has said, “The work that ADMARES is doing is a compelling example of how Siemens technology enables entirely new business models to emerge. . .This is the kind of industry reinvention Siemens Xcelerator was designed to make possible.”

The future is now: Digitally connected, sustainable smart homes

And Siemens tech doesn’t stop there: Because we produce homes just like products in a factory, we can integrate our smart-home software and sensors directly during manufacturing. This represents another major leap forward, as today’s homes are typically not digitally connected, so we lack complete data on how they operate, what they consume, or if there are operational problems.

The ADMARES Smart Home platform is powered by Industrial Edge from Siemens that is installed in each home. Through this system, we monitor energy and water consumption, detect leaks, track air quality, and connect all appliances, HVAC systems, and lighting to a single, user-friendly platform that can be controlled via smartphone or in-home touchscreens.

One of the biggest remaining opportunities for digitization is our homes. Given that we spend more than 50 percent of our time inside them, this is a critical space to understand and optimize. Because we produce homes as manufactured products, we can finally realize this potential. Massive amounts of operational data can now be collected, providing unprecedented insights that enable continuous improvements in home quality, efficiency, and performance worldwide.

White trailers carrying solar-panel-covered loads are on intersecting multi-lane roads among brick buildings and trees.

Shifting the entire home building process to the factory relies on industrial automation, digital planning and modular series production.

The construction industry, which consumes around 40 percent of the world’s raw materials along with significant amounts of water and energy, is also one of the largest producers of CO₂ emissions. But our approach at ADMARES can transform it into an advanced manufacturing process with a dramatically lower environmental footprint. Our factory is using solar energy for production, reducing CO₂ emissions by 75 percent compared to traditional construction. Producing components to exact specifications in the factory also generates 80-percent less waste compared to traditional construction methods, because with simulations by Digital Twin there is little-to-no waste of materials.

In addition, traditional transportation needs are cut by more than 95 percent, as fully assembled homes are delivered directly on site rather than requiring numerous small daily deliveries. The necessary raw materials for production are consolidated and optimized before reaching the factory, further minimizing environmental impact and inefficiencies.

Sometimes we need to think outside the box: take an old-fashioned industry and bring it up to the digital level and the tools available through AI. We’re soon going to be doing this in Australia, as ADMARES is creating our first Australian smart factory in South-East Queensland, where we’re investing hundreds of millions and generating potentially 3,200 new jobs. We’ll put all our digital-twin and automation technology in motion here, as we continue to search for ways to innovate with productized home building for greater impact on affordable housing.

Published: January 29, 2026

A person uses a keyboard and mouse at a workstation; a monitor displays a design visualization.

Simulation plays a key role for Admares, especially in balancing cycle times, logistics and layout decisions.