Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Illustration av en kricka och marinblå glob på en lutande bakgrund.

HEJ. Tillsammans för en säker och hållbar framtid

Miljöskydd, hälsostyrning och säkerhet

Världen förändras snabbare och snabbare - och den förändras nu. Det händer varje dag. Våra kunder, medarbetare och samhälle står inför ett ständigt ökande antal utmaningar. Vi är engagerade i miljöskydd, bevarande av naturresurser, främja våra anställdas hälsa och prestanda och säkerställa säkra arbetsförhållanden.

EHS handlar om mer än bara att uppfylla efterlevnadskrav, lagar, förordningar eller branschstandarder. Det handlar om att förstå EHS som en viktig drivkraft för den övergripande affärsstrategin. Och vi gör det utifrån företagets värderingar: ansvarsfullt, utmärkt och innovativt.

E Miljöskydd

Allt handlar om miljön

Sustainability, resurseffektivitet och miljöskydd genom tradition.

H Hälsohantering

Allt handlar om hälsa

Fysisk och psykisk hälsa som en förutsättning för välbefinnande och motivation i en produktiv arbetsmiljö.

S Säkerhet

Allt handlar om säkerhet

Säkerhet är en företagsuppgift, socialt ansvar är en framgångsfaktor och framgång är en ansvarsfaktor.

EHS genom tiderna

Miljöskydd, hälsovård och säkerhet har en lång tradition hos Siemens. Werner von Siemens var redan en pionjär i sin tid och insåg tidigt vikten av engagemang inom dessa områden. Dyk in i Siemens företagshistoria här och lär dig hur EHS har utvecklats över tid.

EHS-initiativ

Upptäck aktuella EHS-initiativ hos Siemens. Läs mer om våra innovativa program för en hållbar framtid och våra medarbetares välbefinnande.

Hållbarhetsrapport 2025: Ansvar för en bättre framtid

I över 176 år har vi utvecklat innovativ teknik för att ta itu med vår tids utmaning och förbättra livet för miljarder människor. Med vårt holistiska förhållningssätt till hållbarhet, DEGREE-ramverkVi sätter tydliga mål inom områdena klimatskydd, resurshantering, mångfald, hälsa, säkerhet och bolagsstyrning. Sustainability Report 2025 visar hur vi genomför dessa mål, gör framsteg och bidrar positivt till samhället och miljön tillsammans med våra medarbetare och samarbetspartners.

Miljöskydd

Som global aktör har vi ett särskilt ansvar för globala utmaningar som demografiska förändringar, klimatförändringar och begränsade resurser. Miljöskyddet har varit ett centralt fokus för oss sedan 1971.

Vi harmoniserar ekonomiska, ekologiska och sociala krav och uppfyller vårt sociala ansvar direkt. Vi använder tekniska framsteg och innovativa lösningar för att minimera den negativa påverkan vår verksamhet har på miljön. Samtidigt säkerställer vi vår långsiktiga konkurrenskraft genom att utnyttja värdefulla och ofta dyra råvaror.

På Siemens erbjuder vi ett omfattande utbud av expertis, allt på ett och samma ställe. Vi tillhandahåller konkurrenskraftig, miljövänlig produktdesign, förbättrad resurseffektivitet, bedömning och rådgivning om miljörisker och stöd för rättssäkerhet.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Ett broschyromslag för Siemens miljöskyddsarbete 1971.

50 år av miljöskydd

För femtio år sedan satte Siemens ledning kursen för en företagspolicy som erkänner sitt ansvar gentemot människor och miljö genom att inrätta en avdelning för miljöskydd.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Bevarande av naturresurser genom en cirkulär ekonomi

Målet med en cirkulär ekonomi är att bevara naturresurser genom att stänga material- och energicykler så effektivt som möjligt. Denna process börjar med produktdesign. I varje steg av bearbetningen används material på ett sätt som minimerar restavfall och upprätthåller slutna kretsloppssystem. Efter en lång livslängd kan slutprodukten nästan helt återvinnas, vilket håller en betydande del av råvarorna inom produktionscykeln. Genom att stödja detta tillvägagångssätt bidrar vi till att skydda vår miljö.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Mot nollavfall — avfallssortering på Münchens anläggning i Perlach

Vi tar avfallshantering och resurshantering på största allvar. I en värld med en snabbt växande befolkning och alltmer knappa resurser blir denna fråga allt viktigare. Därför har vi gjort avfallshantering till en nyckelkomponent i det globala EHS-miljöprogrammet.

Vårt mål är att se till att inget avfall hamnar på deponier utan förblir inom konjunkturcykeln. Med en återvinningsgrad på 99 procent är anläggningen i München i Perlach på god väg att uppnå detta mål.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Återhämtningserbjudande för förpackningar, gamla elektriska apparater och batterier

Vissa förpackningar, elektriska apparater och batterier innehåller skadliga ämnen som förorenar miljön som släpps ut. De innehåller också värdefulla resurser som kan återanvändas genom återvinning. Försäljningsställen för elektriska apparater är därför skyldiga att ta tillbaka gamla apparater, och våra kunder kan också returnera förpackningar, elektriska apparater och pulver för att möjliggöra resursbesparande bortskaffande.

Hälsohantering

Det är ett enkelt faktum att en hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för nöjda, motiverade och kreativa medarbetare.

Vi anpassar hälsoverksamheten i företaget till kraven i dagens arbetsliv och förbättrar kontinuerligt företagshälsovården.

Vår hälsofrämjande arbetsplats stärker den fysiska och psykiska hälsan hos människor i företaget, ökar motivationen på lång sikt, minskar sjukkostnaderna, förbättrar arbetsgivarbilden och ökar konkurrenskraften. Vi förlitar oss på ett planerat tillvägagångssätt och stöder genomförandet av lokala krav för främjande av hälsofrågor med lämpliga instrument.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Vi är fast beslutna att integrera främjande och bemyndigande av människor som en oumbärlig del av vår företagsstrategi. Detta tillvägagångssätt har också erkänts och uppskattats externt.

Vi har bekräftats som ledare inom företagshälsovård efter en omfattande och framgångsrik Corporate Health Audit, som ledde till utdelningen av Corporate Health Award 2022.

Vår hälsofrämjande arbetsplats är skräddarsydd för Siemens anställdas behov och erbjuder ett brett utbud av program och förebyggande åtgärder. Vi ger ett betydande bidrag inom området motståndskraft och mental hälsa i synnerhet. Vi vet att investera i våra kollegor är den mest värdefulla investering vi kan göra i vårt företag.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Ämnet sysselsättning förändras i grunden, och arbetsmedicinen måste anpassa sig för att möta dessa nya krav. Gränssnitten kallas Work 4.0 och Medicine 4.0.

En hälsosam arbetsmiljö är avgörande för nöjda, motiverade och kreativa medarbetare och därmed för ett företags konkurrenskraft.

Medicinska tjänster tillhandahåller lagstadgade företagshälsovårdstjänster och hanterar alla hälsofrågor på arbetsplatsen. Dessutom utvecklar och implementerar vi skräddarsydda koncept för främjande, förebyggande, underhåll och återställande av anställdas hälsa i nära samordning med andra EHS-specialistområden.

Främja våra anställdas hälsa

Stiftelsen av pension, änka- och föräldralösa

Werner von Siemens var en pionjär som försäkrade människorna i företaget med en hälso-, död- och handikappfond 30 år före införandet av lagstadgad sjukförsäkring. År 1872 grundade han ”Pension, Widows' and Orphans' Fund” och lade därmed grunden för Siemens Health Management.

En grupp människor i formell klädsel som står framför en byggnad med en Siemens-logotyp.

Den första företagsläkaren på Siemens

Werner von Siemens visste att främjandet av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen var avgörande för hans anställdas välbefinnande. År 1888 utsåg han Dr Friedrich Körte till företagsläkare och lade grunden för dagens medicinska tjänster.

En historisk bild av en företagsläkare i vit kappa och stetoskop, stående framför en Siemens-byggnad.

Säkerhet

Vi är otvetydigt engagerade i att säkerställa säkerheten och skyddet för våra anställda. Vårt engagemang sträcker sig långt utöver enbart efterlevnad av lagbestämmelser och Siemens specifikationer.

Det är absolut nödvändigt att vi hanterar potentiella faror på ett säkert sätt för att undvika arbetsrelaterade sjukdomar eller skador. Våra experter arbetar nära de andra EHS-specialistavdelningarna för att stödja chefer och anställda i att utveckla åtgärder för att förebygga olyckor och minska tekniska, miljö- och hälsorisker.

En person som bär skyddshjälm och reflekterande väst som står framför en byggarbetsplats.
Leende kvinna med lockigt hår bär en blå skjorta i en kontorsmiljö

Är du intresserad? Kom och gå med oss. Bli en del av EHS-teamet

Engagera dig för en hållbar framtid, ta ansvar och skapa mervärde tillsammans med oss — för våra kunder, medarbetare och samhälle. På Siemens erbjuder vi också ett brett utbud av förmåner.

Vi utökar kontinuerligt vårt EHS-team. Om det för närvarande inte finns någon lämplig ledig tjänst för dig, kom tillbaka vid ett senare tillfälle.

EHS-Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om miljöskydd, hälsohantering och säkerhet (EHS).

Miljöskydd

Hälsohantering

Säkerhet