Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Dve osobe koje koriste softver za predviđanje performansi Sistem NVH na automobilu.
Simcenter

NVH testiranje

Povećajte efikasnost u svakom koraku procesa merenja buke, vibracija i oštrine (NVH) pomoću Simcenter-a.

Transformirajte produktivnost testiranja NVH

NVH ispitni inženjeri suočavaju se sa dvostrukim izazovom smanjenja vremena za stavljanje na tržište i troškova razvoja uz istovremeno osiguravanje kvaliteta i potpunosti. Limited dostupnost prototipa i vreme testiranja dodatno komplikuju njihov rad, zahtevajući povećanu efikasnost u validaciji proizvoda. U ovom izazovnom okruženju, oni moraju proceniti više uslova ispitivanja i aplikacija, a da pritom ispunjavaju najviše standarde.

Simcenter nudi namenska rešenja za transformaciju produktivnosti vaših NVH kampanja za testiranje. Kombinujte skalabilni hardver za prikupljanje podataka sa softverom za merenje, obradu i analizu testa kako biste NVH testove učinili isplativijim. Simcenter-ova intuitivna i skalabilna rešenja za testiranje NVH omogućavaju efikasno merenje, analizu, izveštavanje i deljenje podataka. Oni podržavaju širok spektar NVH aktivnosti u različitim fazama razvojnog ciklusa, od rešavanja problema do kampanja testiranja performansi u više fizika sa visokim brojem kanala.

Najnovije inovacije u testiranju NVH vozila

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Osoba stoji ispred mikrofona, možda održavajući prezentaciju ili govor.

Majstorska klasa TPA i virtuelnog prototipiranja zasnovana na komponentama

Ojačajte svoju stručnost u NVH testiranju praktičnim radionicama.

18-20 novembar 2025. | Leuven, Belgija

Šta je NVH?

Buka, vibracije i oštrina sve su karakteristike koje putnici doživljavaju i koje oblikuju njihovu percepciju kvaliteta u vašem vozilu. Previše jednog od ovih ili pogrešna „beleška“ može značiti negativne kritike i uticati na buduću prodaju.

Buka

Buka se odnosi na neželjene zvukove koje percipira ljudsko uho. Ovi zvukovi mogu poticati iz različitih izvora u vozilu, kao što su motor, gume, površina puta i aerodinamički elementi poput ventilatora vetra i hlađenja.

Vibracija

Vibracije se odnose na mehaničke oscilacije unutar vozila. Vibracije potiču iz izvora kao što su motor, put ili vetar, a putnici ih osećaju za volanom, sedištem, naslonima za ruke, podom i pedalama.

Ostrogost

Oštrina se odnosi na subjektivni kvalitet buke i vibracija koje se doživljavaju u vozilu. Za razliku od buke i vibracija, koje se mogu objektivno meriti, oštrina se često kvalitativno procenjuje kroz ljudsku percepciju.

Simcenter za NVH testiranje

Simcenter integriše ceo proces testiranja NVH od kraja do kraja.

Select...

Prikupljanje podataka

U okruženju gde su prototipovi ograničeni, kombinovanje merenja sa više atributa je ključno za uštedu troškova i ispunjavanje uskih rokova testiranja. Bez obzira da li su vam potrebni robusni distribuirani sistemi za merenja na terenu, sistemi testnih klupa sa velikim brojem kanala ili džepni uređaji na baterije, naš najsavremeniji hardver, u kombinaciji sa softverom usmerenim na korisnika ili veb aplikacijama, može značajno smanjiti vreme testiranja. Rukujte različitim tipovima senzora i višestrukim brzinama prenosa podataka, konfigurišite podešavanja kanala za kratko vreme da biste pojednostavili više testnih podešavanja u jednu višekanalnu sesiju merenja. Uštedite troškove i povećajte produktivnost testnih kampanja pomoću naših rešenja za prikupljanje podataka sa više atributa u kombinaciji sa intuitivnim softverom za efikasno prikupljanje podataka.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Izmerite tačke vožnje i funkcije strukturnog i vibroakustičkog frekvencijskog odziva

Simcenter uključuje sveobuhvatan paket napredne opreme za ispitivanje vibracija i zvučnih monopola za ispitivanje buke i vibracija. Neprimetno se integriše sa softverom za rešenja za testiranje Simcenter, pružajući jedinstvenu kombinaciju rešenja koja premašuje trenutne tržišne standarde za produktivnost, tačnost podataka i ukupna očekivanja kupaca.

Besplatno 30-dnevno probno razdoblje: Simcenter Testlab Neo

Postignite veću produktivnost i uvid u performanse pomoću softvera sledeće generacije za multidisciplinarno testiranje.

studija slučaja

Emotore

Emotors koristi Simcenter NVH alate za testiranje kako bi se istakao u inženjerstvu automobilskih e-pogona

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Company:Emotors

Industry:Automotive & transportation

Location:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Istražite mogućnosti testiranja Simcenter NVH

Select...

Optimizirajte ponašanje NVH u bilo kojoj fazi razvoja

Da bi u potpunosti razumeli ponašanje sistema sa bukom, vibracijama i oštrom, inženjeri vrše analizu putanje prenosa (TPA) koja im pomaže da identifikuju i procene rute prenosa energije u strukturi i vazduhu, od izvora pobude do date lokacije prijemnika.

Analiza putanje transfera istorijski je pomogla inženjerima da kvantifikuju različite izvore i njihove puteve. Cilj je utvrditi koji od njih najviše doprinose problemima buke, a koji se međusobno poništavaju. Novi i klasični pristupi TPA mogu pomoći u proceni performansi NVH komponenti i punih sklopova, predviđanju ponašanja NVH u bilo kojoj fazi razvoja, pa čak i pre nego što su fizički prototipovi dostupni.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Karakterizacija invarijantne komponente

Predviđanje doprinosa buke u vozilu, kao što su pogonski sklop, guma, HVAC i upravljački sistem tokom ranog razvoja, izuzetno je izazovno. Da bi izbegli beskrajne iteracije dizajna, inženjerima su potrebne modularne tehnologije koje koriste izmerene modele pojedinačnih komponenti u predviđanja buke u punom vozilu.

To je upravo obim TPA zasnovanog na komponentama. Proces započinje karakterizacijom izvornih opterećenja nezavisno od strukture prijemnika, na osnovu stečenih slobodnih brzina ili blokiranih sila. Zatim, koristeći tehnike podstrukturiranja, inženjeri mogu proučavati performanse NVH na nivou komponenti bez potrebe da fizički kreiraju potpuno vozilo u svim njegovim varijantama. Takva rana predviđanja pomažu da se izbegnu problemi i omogućavaju realnije postavljanje ciljeva dizajna.

Saznajte kako kupci koriste Simcenter za NVH testiranje

Promotivna slika automobila sa zamagljenom pozadinom i reflektorom na automobilu.

Stellantis

Smanjenje analize buke, vibracija i oštrine i vremena izveštavanja za 70 procenata u prenosima električnih vozila

Pročitajte studiju slučaja

Istražite Simcenter proizvode za NVH testiranje

NVH testiranje

Beli papiri

NVH testiranje

Blogovi

Često postavljana pitanja