Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
STUDIJA SLUČAJA

Optimizacija kontrole postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

MACS sistem, koji je razvio DP Sistem zasnovan na Siemens tehnologijama, omogućava uštedu energije i obezbeđuje dodatnu nosivost postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rešenje implementirano u Słupsku i Ilavi omogućava opsluživanje većeg broja stanovnika.

DP Sistem je razvio alat koji kombinuje tehnološka i softverska rešenja. Cilj MACS (Model-based Advanced Control System) je da maksimizira tehnološku efikasnost postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i smanji potrošnju energije. Sistem može da radi u skoro svakom postrojenju za prečišćavanje opremljenom sistemima automatizacije. Rešenje je već implementirano, između ostalog, u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u Ilavi i Słupsku.

Prediktivna kontrola zasnovana na modelu

Razvijen od 2018. godine, MACS je dizajniran da podrži rad bioloških postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zasnovanih na integrisanim sistemima za uklanjanje organskih jedinjenja i hranljivih materija. Pojedinačne komponente rešenja optimizuju performanse tehnoloških procesa. Jednu od ključnih funkcija vrši modul odgovoran za kontrolu bioloških reaktora.„

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je da bi se postigao nivo prečišćavanja koji zadovoljava standardizovane parametre za sadržaj azota i fosfora. MACS sistem optimizuje proces prečišćavanja otpadnih voda, olakšavajući ispunjavanje zahteva za ispuštanjem životne sredine. Primenjeni algoritmi osiguravaju postizanje ovih ciljeva uz minimalnu potrošnju energije. Sistem takođe podržava efikasno upravljanje biomasom optimizacijom spoljne recirkulacije i sprečava prenos aktivnog mulja u prečišćene otpadne vode,“
kaže Robert Vlazlak, direktor Odeljenja za industrijsku automatizaciju u DP Sistem-u.

DP System - Optimization of wastewater treatment plant control - OpenGraph

MACS sistem omogućava maksimizaciju tehnološke efikasnosti u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda uz smanjenje potrošnje energije.

DP System - 04

MACS sistem je implementiran, između ostalog, u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Słupsku.

Implementirane tehnologije omogućavaju optimizaciju količine hemikalija koje se koriste u procesima tretmana. Rešenje koje je razvio DP Sistem takođe omogućava uštedu energije u biohemijskim procesima koje sprovodi postrojenje za prečišćavanje.„

Biohemijske reakcije u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda su među najtežim za kontrolu jer uključuju žive organizme. Ovi procesi takođe imaju veliku potražnju za električnom energijom,“
kaže Adam Paczesni, komercijalni direktor Odeljenja za industrijsku automatizaciju u DP Sistem-u.

Algoritmi i matematički modeli postrojenja za prečišćavanje koji se koriste u MACS rešenju omogućavaju prediktivno upravljanje - delujući unapred - okruženjem za žive organizme koji izvode procese lečenja. To rezultira povećanom efikasnošću, posebno u pogledu potrošnje energije. Ovaj pristup takođe omogućava optimizaciju upotrebe postojeće infrastrukture postrojenja za prečišćavanje.

Modernizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

„Polazište radova na modernizaciji bila je potreba za ispunjavanjem emisijskih standarda, što je bilo povezano sa smanjenjem potrošnje energije. Kao rezultat sprovedenih promena, efikasnost se poboljšala za 25 do 35%. Oko 14% toga bilo je zbog poboljšane kontrole, dok je preostali deo rezultat zamene duvala modernim, energetski efikasnijim jedinicama. Pod normalnim radom, postrojenje postiže 80% nivoa samodovoljnosti, ali ponekad to čak dostiže i 100%. To znači da smo energetski nezavisni. Ovo je direktan rezultat primene rešenja DP Sistem,“
kaže Kazimierz Stachira, menadžer postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Słupsku.

MACS rešenje implementirano u Słupsku koristi se za kontrolu aeracije, unutrašnje i spoljne recirkulacije i za regulisanje rada ključnih aktuatora kao što su duvači i mikseri. Takođe je implementiran modul za doziranje koagulansa. Bitnu ulogu u obezbeđivanju efikasnog rada kontrolnog sistema igra sveobuhvatna instrumentacija instalacije.

„Efikasnost primenjene kontrole rezultat je kombinovanja dubinskog tehnološkog znanja o procesima postrojenja za prečišćavanje, stručnosti u principima automatizacije i inženjeringa zasnovanog na matematičkim modelima i prediktivnoj kontroli,“
kaže Kazimierz Stachira.

Case Study - DP System - img 05

MACS sistem se koristi za kontrolu aeracije, unutrašnje i spoljne recirkulacije i za regulisanje rada aktuatora kao što su duvači i mikseri.

Case Study - DP System - img b 06

MACS je dizajniran korišćenjem Siemens tehnologije koja kombinuje tradicionalni PLC kontroler sa industrijskim računarom.

Rešenje je dizajnirano korišćenjem Siemens tehnologije koja integriše tradicionalni PLC kontroler sa industrijskim računarom. A SIMATIC Box PC, zajedno sa komunikacionim modulima, korišćen je za kontrolu. Siemensove industrijske računare karakterišu visoke performanse, širok opseg radne temperature i otpornost na vibracije, dok zauzimaju minimalan prostor u upravljačkom ormaru. Takođe su dizajnirani da pouzdano rade u teškim uslovima životne sredine.

„Izabrali smo Siemensovo rešenje jer je to svestrana platforma koja kombinuje mogućnosti programabilnog logičkog kontrolera sa industrijskim računarom visokih performansi. Ova računarska snaga je neophodna za integraciju sa MATLAB okruženjem, koje se koristi za implementaciju matematičkih modela, reprodukciju biohemijskih procesa postrojenja za prečišćavanje i izvođenje proračuna za kontrolu procesa. Ovaj pristup nam je omogućio da lako integrišemo sloj optimizacije sa kontrolnim sistemom u istom okruženju,“
objašnjava Robert Vlazlak, direktor Odeljenja za industrijsku automatizaciju u DP Sistem-u.

Case Study - DP System - img 07

Kompaktni industrijski računar, SIMATIC Box PC, zajedno sa komunikacionim modulima, koristi se za kontrolu sistema.

Prednosti u oblasti energetske efikasnosti

Case Study - DP System - img 09

Značajna prednost primene MACS sistema je široko shvaćeno povećanje sigurnosti procesa koje sprovodi postrojenje koje ga koristi.

Modernizacija je izvršena na takav način da zamena postojeće infrastrukture postrojenja za prečišćavanje nije bila neophodna. Postojeći merni uređaji, dopunjeni dodatnim nedostajućim merenjima, integrisani su i pružaju podatke potrebne za rad MACS sistema. Zauzvrat, kontrolne signale generisane rešenjem DP Sistem izvršava postojeća kontrolna infrastruktura postrojenja, koja je prošla samo manje nadogradnje. Kao rezultat toga, uprkos relativno malim ulaganjima, postignute su značajne finansijske i ekološke koristi.

„Tokom modernizacije postrojenja za prečišćavanje uveli smo dodatni kontrolni sloj višeg nivoa koji služi kao podrška operateru. Nakon implementacije, MACS sistem bira i automatski postavlja optimalne parametre kontrole procesa,“
kaže Tomasz Izjanek, menadžer projekta u DP Sistem.

Primena rešenja trajala je približno šest meseci, dok je njegova kalibracija trajala oko godinu dana, omogućavajući razmatranje operativnih specifičnosti objekta u različitim godišnjim dobima.

Najvažnije prednosti uključuju uštedu energije koja je rezultat smanjene potrošnje električne energije. Takođe je bilo moguće povećati stabilnost procesa u biološkom delu. Pored toga, zaposleni, podržani informacijama iz sistema, sada su manje uključeni u nadzor procesa, omogućavajući efikasnije korišćenje njihovog vremena.
Kazimierz Stachira, Menadžer, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Słupsku

Još jedna korist postignuta modernizacijom je široko shvaćeno povećanje sigurnosti procesa koje objekat sprovodi. Implementirano rešenje omogućava postizanje dodatne rezerve nosivosti od približno 20.000 PE (ekvivalent stanovništva). To omogućava postrojenju za prečišćavanje da prihvati veću količinu otpadnih voda za preradu pomoću već postojećeg reaktora.

„Pre modernizacije, postrojenje za prečišćavanje bilo je sposobno da prima otpadne vode od 250.000 stanovnika, dok sada opslužuje 350.000. Ovaj rezultat je postignut, između ostalog, zahvaljujući primeni rešenja za optimizaciju. Zadovoljni smo učešćem DP Sistema u rad na implementaciji, kao i performansama sistema. Primenjena rešenja dokazuju se efikasnim kako u svakodnevnom radu našeg postrojenja za prečišćavanje, tako i u kritičnim situacijama, kao što su periodi obilnog priliva otpadnih voda nakon padavina,
rezimira Kazimierz Stachira iz postrojenja za prečišćavanje u Słupsku.

Modernizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ilavi

Case Study - DP System - img 12 a
Case Study - DP System - img 12 b

Još jedan objekat u kome je implementirano MACS rešenje, koje radi na Siemens uređajima, je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Ilavi. U ovom slučaju, primarni razlog za implementaciju bila je potreba za smanjenjem sadržaja azota u prečišćenim otpadnim vodama. DP Sistem je pobedio na tenderu i započeo rad koji uključuje zamenu kontrolnih elemenata, prigušivača i pogonskih komponenti odgovornih za kontrolu recirkulacije.

Modernizacija je obuhvatila unutrašnju i spoljnu recirkulaciju, kontrolu aeracije i doziranje PIKS koagulansa. U okviru završenih radova, sistem spoljne recirkulacije promenjen je iz kontrolnog algoritma zasnovanog na ulaznoj zapremini otpadnih voda na onaj zasnovan na nivou mulja u sekundarnim čistačima. Kao rezultat ovih promena, bilo je potrebno automatizovati izlazne kapije instalirane u sekundarnim čistačima. Modernizacija je dovela do poboljšanja kvaliteta prečišćenih otpadnih voda. Takođe su postignute primetne koristi u smislu uštede energije.

„Potrošnja energije u velikoj meri zavisi od vrste otpadnih voda koja se uliva u postrojenje za prečišćavanje. Teže opterećenje zahteva više vazduha i upotrebu duvala koji troše značajne količine električne energije. Zbog varijabilnosti ulaznih otpadnih voda sa različitim koncentracijama, teško je precizno proceniti koliko je novo rešenje energetski efikasno. Međutim, tokom stabilnog rada primećujemo značajno poboljšanje performansi i povećanu energetsku efikasnost instalacije. Upravljanje prigušivačima i isključivanje duvala u pravim trenucima omogućava jasno smanjenje potrošnje električne energije. Zahvaljujući optimizaciji, sada smo u mogućnosti da u potpunosti iskoristimo mogućnosti sistema za prečišćavanje otpadnih voda,“
kaže Krzysztof Draszevski, zamenik šefa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ilavi.

MACS sistem se koristi u Ilavi već nekoliko godina. Slično postrojenju za prečišćavanje u Słupsku, njegova primena trajala je oko šest meseci, nakon čega je usledila otprilike godinu dana prilagođavanja specifičnim uslovima objekta. Tokom godišnjeg ciklusa analizirane su sve sezonske pojave koje bi se mogle dogoditi u objektu. Trenutno primenjeno rešenje omogućava smanjenje energije od oko 12%. Poboljšana efikasnost procesa takođe znači veću propusnost celog postrojenja i sposobnost obrade većih količina otpadnih voda.

„Umesto standardnih PID kontrolera, implementirali smo rešenja koristeći procesni model i rezultirajuća predviđanja, tj. MPC (Model Predictive Control) algoritme. Radne tačke za ovu vrstu kontrolera mnogo su bliže tehnološkim granicama, što se automatski pretvara u veću efikasnost procesa i poboljšanu propusnost postrojenja,“ objašnjava Robert Vlazlak iz DP Sistem.

„Rešenja koja pruža Siemens ne samo da uzimaju u obzir široke mogućnosti upravljanja zasnovane na modelu, već nude i podršku veštačkoj inteligenciji: mašinsko učenje (duboko učenje). Sve ovo omogućava veću efikasnost kontrole i pruža dodatne mogućnosti za optimizaciju potrošnje energije i postizanje boljih performansi procesa,“ naglašava Michal Urlinski iz Siemens Polska.

Implementirano rešenje olakšava maksimiziranje količine biogasa dobijenog u hemijskim procesima. Još jedna prednost MACS sistema je smanjenje vremena potrebnog za određene zadatke.

„U nekim aspektima bilo je moguće smanjiti unos radne snage. Ovo se, između ostalog, odnosi i na kontrolu u sekundarnim čistačima, koji su pre modernizacije zahtevali ručno podešavanje kapija za regulisanje nivoa mulja, dok je sada ovaj proces potpuno automatizovan“,
napominje Krzysztof Draszevski.

„MACS sistem omogućava kontinuirano praćenje mernih uređaja. Omogućava, između ostalog, procenu pouzdanosti trenutnih merenja. Ako sistem utvrdi da je određeno merenje nepouzdano, on obaveštava korisnika i prelazi na alternativno merenje ili bazira kontrolni algoritam na istorijskim vrednostima,“
dodaje Tomasz Požjanek iz DP sistema.

Case Study - DP System - img 08