Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Presežemo neto zero z Univerzo v vzhodnem Londonu

Zagotavljanje dekarbonizacije kampusa in razvoj naslednje generacije vodilnih v trajnosti.

Strateško partnerstvo s Siemensom utrjuje pot do neto ničle do leta 2030

Časovni načrt neto ničle, ki ga je razvil s Siemensom, Univerzo v vzhodnem Londonu (UEL) postavlja na pravo pot, da doseže svoj ambiciozni cilj. Samo v prvem letu svoje celovite nove strategije za neto ničlo je institucija zmanjšala emisije ogljika za 470 ton. S tem doseženim mejnikom se pozornost zdaj usmerja na trajnostno proizvodnjo električne energije skupaj s tekočimi pobudami za izobraževanje zelenih talentov.

-1000t

Do 1.000 t manj CO₂ letno

​

​

+£500K

Več kot 500 tisoč funtov prihrankov pri stroških komunalnih storitev na leto

​

​

2030

Kampus neto nič do leta 2030 je cilj

​

​

Zmanjšana poraba

Namestitev 11.000 LED svetilk v kampusih UEL in 35 nadgradenj sistemov za upravljanje stavb (BMS) je takoj zmanjšala operativne stroške in zmanjšala emisije ogljika UEL za 10 odstotkov.

Trajnostna proizvodnja električne energije

Infrastruktura trajnostnih energetskih tehnoloških rešitev, vključno z obnovljivo proizvodnjo iz fotonapetostnih plošč v kampusih, bo pripomogla k dekarbonizaciji porabe energije UEL.

Trajnostno podjetje

Ustanovitev inovacijskega središča s strani UEL, ki ga podpira Siemens, bo lokalnim zagonskim podjetjem za zeleno energijo omogočila dostop do sodelovalnih prostorov in možnosti zaposlovanja študentov UEL.

Trajnostna mobilnost

Celovit načrt UEL za neto ničlo vključuje infrastrukturo za polnjenje električnih vozil. Razpoložljivost privlačnih možnosti polnjenja električnih vozil v kampusu dodatno prispeva k dekarbonizaciji univerzitetnih prostorov.

Živi laboratorij

Siemens podpira UEL pri ustvarjanju Living Lab za zagotavljanje podatkov v realnem času za poučevanje in raziskovanje. Podatki, shranjeni na platformi Siemens, bodo na voljo tudi partnerjem UEL na lokacijah kjer koli po svetu.

Razvoj plinovoda talentov

Poleg mentorstva in pripravništva bo Siemens sodeloval z UEL pri vključitvi trajnosti v učni načrt, tako da obstaja močan nabor talentov s spretnostmi, potrebnimi za obvladovanje zelenih vprašanj zdaj in v prihodnosti.

Dva delavca v varnostni opremi, ki spremljata sistem upravljanja stavb na Univerzi v vzhodnem Londonu.

Znaten prihranek energije v skorajda kratkem času

Od upravljanja stavb do porabe energije je bil prvi korak na poti UEL, ki se je začela leta 2021, razumeti, kako deluje kampus - kako se uporabljajo prostori in kje je mogoče prihraniti energijo. Prvi praktični ukrepi projekta, namenjeni zmanjšanju porabe energije, so vključevali vgradnjo LED razsvetljave v vseh stavbah in priključitev 35 stavb na sistem upravljanja stavbe X. Samo ti ukrepi so povzročili 10-odstotno zmanjšanje emisij ogljika od leta 2021/22 do 2022/23.

Pridobivanje ničelnega ogljika v teku

V drugi fazi Siemens v univerzitetnih kampusih izvaja tehnologije za dekarbonizacijo porabe energije. To vključuje:

  • Namestitev približno 2 MV sončne fotovoltaike (PV), ki naj bi letno proizvedla 1,2 GWh električne energije brez ogljika. UEL ocenjuje, da bo 90% te električne energije porabljenih v svojih prostorih, preostalih 10% pa izvoženo v nacionalno omrežje.
  • 27 električnih polnilnih točk v univerzitetnem kampusu Docklands.
Sončne celice na strehi Univerze v vzhodnem Londonu.
Dva študenta Univerze v vzhodnem Londonu se pogovarjata na Univerzitetnem trgu.

Praktične izkušnje za trajnostne strokovnjake naslednje generacije

Siemens in Univerza v vzhodnem Londonu menita, da je njihova odgovornost storiti več z neto ničlo kot le zmanjšati emisije ogljika. Zato načrt podpira program dejavnosti kampusa in skupnosti, zasnovan tako, da sodeluje in navdihuje naslednjo generacijo. Projekt postavlja študente v središče preobrazbe z izboljšanjem možnosti zelenega učenja z dostopom do lokalnih, zelenih energetskih podjetij in digitalne kulture z uvedbo inteligentne tehnologije, ki podpira IoT.

Resnično partnerstvo in sodelovanje sta ključnega pomena za ta uspeh, kar presega dekarbonizacijo. Doseganje neto ničelnega gospodarstva je odvisno tudi od razvoja pravih talentov za prihodnost, podatke iz našega dela pa dajemo na voljo študentom, da bodo informirali o njihovem študiju in jih opremili z znanjem in spretnostmi, ki jih bo potrebovalo Združeno kraljestvo.
Simon Burgess, Vodja prodaje pri Siemensu v Združenem kraljestvu in na Irskem, Siemens

Načrt za neto ničlo

Sodelovanje s Siemensom študentom omogoča dostop do izkušenj v industriji in najnovejše pametne tehnologije ter priložnosti za mentorstvo in prakso.

UEL se nahaja v resnično urbanem okolju, v osrčju skupnosti vzhodnega Londona. V bližini reke Temze in letališča London City je omejen prostor za tehnologijo proizvodnje obnovljivih virov in ni zelenega polja, na katerega bi se lahko širili. S tem edinstvenim naborom izzivov in poudarkom na negovanju zelenih veščin so partnerji opredelili več fokusnih področij, ključnih za uspeh preobrazbe. Vidnost ničelne neto aktivnosti, izpostavljenost inovativnemu inženirskemu strokovnemu znanju in priložnosti za sodelovanje s Siemensovo ekipo predstavljajo nešteto zelenih karier, ki so na voljo študentom UEL.

Naše dolgoročno partnerstvo s Siemensom je osrednjega pomena za našo zavezanost, da postanemo nacionalni vodilni v dekarbonizaciji in zagotavljanju globalnega načrta za urbano trajnost.
Amanda Broderick, Podkancler in predsednik, Univerza v vzhodnem Londonu
Oseba stoji pred logotipom podjetja Siemens, oblečena v modro majico, v roki pa drži izdelek podjetja Siemens.

Community in sodelovanje pri energetskem prehodu

Tako Siemens kot Univerza v vzhodnem Londonu menita, da je sodelovanje skupnosti bistveno za spodbujanje zelenega gospodarstva lokalnega območja. Kot vodilni na področju tehnologije in akademskega kroga bo partnerstvo namenjeno izboljšanju lokalne skupnosti z raziskovanjem načinov uvedbe energetskih projektov lokalnega obsega in povabilom skupnosti v kampus, da se spozna s tekočim delom.

UEL bo služil kot načrt za mestne univerze po vsem svetu za dekarbonizacijo in navdihnil njihove študente, da raziskujejo priložnosti, ki jih ponuja zeleno gospodarstvo, in razvijejo bistvene veščine, potrebne za podporo energetskemu prehodu.