Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Высокие технологии помогают Pfizer преодолеть гонку со временем

Новые заболевания требуют новых лекарств и новых вакцин: они доступны быстро и по всему миру, по стабильно высокому качеству и доступным ценам. На своем новом предприятии с высокой изоляцией во Фрайбурге, Германия, компания Pfizer использует самые современные технологии Siemens для решения этих задач.

Высокоэффективные системы автоматизации для удовлетворения потребностей в высокоэффективных лекарствах

В современной медицине часто используются высокоактивные вещества. При обращении с этими веществами должны соблюдаться самые высокие стандарты безопасности для защиты сотрудников и окружающей среды. На своем новом заводе HighCon во Фрайбурге, Германия, компания Pfizer использует цифровые решения Siemens для обеспечения особо безопасного, эффективного и устойчивого производства.

40% меньшее потребление энергии

Платформа управления зданиями Desigo CC снижает потребление энергии для контроля окружающей среды до 40% по сравнению с традиционными объектами.

12B таблетки, производимые ежегодно

Завод HighCon производит до 12 миллиардов таблеток в год, что дает компании Pfizer значительное преимущество в быстром и эффективном производстве.

3/4 Взаимодействие в сфере безопасности OEB

При производстве фармацевтических препаратов категории OEB 4 используются средства индивидуальной защиты OEB 3.

Визуальное изображение Pfizer.

Цифровизация делает GMP эффективным

Цифровизация и автоматизация — это волшебство ультрасовременных и сложных установок, таких как завод Pfizer HighCon во Фрайбурге, Германия. Специально разработанное комплексное цифровое портфолио Siemens сочетает программное обеспечение и решения по автоматизации для быстрого и безопасного производства. Помимо стабильно высокого качества продукции, особенно важно соблюдение надлежащей производственной практики (GMP). Благодаря решению для управления производственными операциями (MOM) производственная операция полностью оцифрована и работает без бумажных документов.

Благодаря интеллектуальной сети машин и процессов завод Pfizer во Фрайбурге может производить продукцию более гибко, быстро и с меньшей нагрузкой на ресурсы.
Гюнтер Бехманн, Руководитель проекта завода HighCon, Pfizer

Особенно безопасно: HighCon и автоматизация зданий от Siemens

Высокоактивные ингредиенты помогают пациентам даже в самых маленьких дозах. Однако на производстве с ними следует обращаться с максимальной осторожностью. Установки HighCon обеспечивают максимальную чистоту и безопасность людей и продуктов. Завод Pfizer во Фрайбурге может производить препараты категории OEB 4. Благодаря специальной концепции изоляции и инновационным технологиям, которые контролируются и контролируются компанией Building Services от Siemens, сотрудникам нужны только средства индивидуальной защиты OEB 3. Это означает оптимальные производственные условия и максимальную безопасность, обеспечиваемые инновационным техническим оборудованием зданий.

Визуальное изображение Pfizer.
Desigo CC позволяет многим системам взаимодействовать друг с другом и взаимодействовать через централизованный центр управления. Таким образом, платформа является технологической основой инфраструктуры интеллектуального здания.
Андреас Бюринг, менеджер по продажам, Интеллектуальная инфраструктура Siemens
визуальная визуальная система Pfizer.

Интеллектуальная автоматизация для устойчивого фармацевтического производства

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и экологичность установки HighCon, компания Building Services от Siemens отслеживает и контролирует специальную концепцию защитной оболочки и ее инновационные технологии. Платформа управления зданиями Desigo CC собирает все данные о строительстве и производстве. Интеллектуальная сеть и визуализация данных снижают потребление энергии для контроля окружающей среды до 40% по сравнению с традиционными объектами. При этом производительность компании впечатляет: ежегодно во Фрайбурге производится до 12 миллиардов таблеток, благодаря чему компания Pfizer уверенно лидирует в гонке со временем.

Изучите другие темы в области медико-биологических наук