Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Siemens Xcelerator

Кибербезопасность для цифрового будущего

Почему нужна кибербезопасность?

Кибератаки наносят огромный ущерб. Несмотря на тревожную статистику, малые предприятия особенно часто пренебрегают своей цифровой безопасностью, что делает их легкой мишенью для киберпреступников.

Новые угрозы

Кибербезопасность динамична: новые угрозы, такие как угрозы, создаваемые искусственным интеллектом, и методы взлома требуют постоянно обновляемых мер защиты и обучения сотрудников.

Решения для бизнеса

Цифровизация сопряжена с рисками, но целенаправленная кибербезопасность обеспечивает безопасный переход даже для малого бизнеса. Стандарты безопасности и международные правила помогают эффективно противостоять киберугрозам.

Кибербезопасность в Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator предлагает комплексные решения по кибербезопасности. Примеры таких партнеров, как Sunrise и Acre, демонстрируют, как компании могут внедрить безопасную цифровизацию и минимизировать риски.

Почему нужна кибербезопасность?

Выведенные из строя производственные объекты, украденные данные клиентов, шпионские технологии: как следствие, кибербезопасность должна стать неотъемлемой частью любой стратегии цифровизации. Мы покажем, как это может работать!

Развитие цифровых технологий и создание сетей, несомненно, приносят много преимуществ, но они также сопряжены с повышенными рисками: кибератаки стали серьезной угрозой. Согласно опросам немецкой цифровой ассоциации Bitkom, в прошлом году 72% компаний пострадали от краж, промышленного шпионажа или саботажа, в результате чего общий ущерб составил 200 миллиардов евро. Из них 35,3 миллиарда евро были вызваны нанесением ущерба имиджу компании среди клиентов или поставщиков, а также негативным освещением в СМИ. Еще 35 миллиардов евро были связаны с убытками, вызванными сбоем, кражей или повреждением информационных и производственных систем или бизнес-процессов. Еще 21,5 миллиарда евро были связаны с уменьшением доходов из-за потери конкурентных преимуществ.

Несмотря на эти тревожные цифры, многие компании, особенно небольшие, недостаточно заботятся о своей цифровой безопасности. Надеяться на то, что киберпреступники не заинтересованы в «мелкой рыбе», ошибочно. На самом деле все наоборот: малые и средние предприятия со слабой защитой становятся легкой добычей для киберпреступников.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Без кибербезопасности цифровизация невозможна

Кибербезопасность начинается с выбора надежного пароля и распространяется на более сложные технологические решения, такие как брандмауэры или принципы нулевого доверия. В принципе, можно выделить две области кибербезопасности: безопасность информационных технологий (ИТ) и безопасность операционных технологий (OT). В то время как первое в основном касается безопасности данных в ИТ-системах и сетях, под безопасностью ОТ понимается безопасность операционных технологий, в частности аппаратного и программного обеспечения, используемого для мониторинга и управления операционными системами, процессами и сетями.

Новые угрозы

Кроме того, кибербезопасность не является статичной проблемой. Постоянно появляются новые угрозы, требующие принятия защитных мер. Если представить себе кибербезопасность как запертую дверь, то постоянно предпринимаются попытки взломать замок, пробить дверь или украсть ключ и внедряются новые методы для этого. Инновационные прорывные технологии, такие как искусственный интеллект, позволяют киберпреступникам разрабатывать новые способы использования уязвимостей. Это также экспоненциально увеличивает скорость циклов взлома. По этой причине защитные решения должны постоянно адаптироваться к меняющимся угрозам, и постоянный мониторинг информационных сетей имеет важное значение.

Сотрудник как уязвимость

И последнее, но не менее важное: сотрудники также играют важную роль в защите компании от киберпреступности. Потенциальной точкой входа может стать любой, кто управляет компьютером, смартфоном или другим устройством в корпоративной сети или отвечает за безопасную работу устройств или сетей ИТ и ОТ.

Чтобы устранить такие пробелы в безопасности, в дополнение к техническим мерам, полезно проводить регулярное обучение сотрудников. Кроме того, компаниям следует разработать чрезвычайный план на случай таких попыток вымогательства, чтобы иметь возможность быстро и правильно отреагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Решения для бизнеса

Компании часто задаются вопросом, не приводит ли ускоренная цифровизация не только к экономическим выгодам, но и к быстрому росту рисков.

Успешная цифровизация невозможна без надежной кибербезопасности. Инвестирование в информационные технологии не только оправдывает затраты, но и позволяет компаниям использовать возможности цифровой трансформации. Очень важно, чтобы рядом с вами были надежные партнеры — именно здесь в игру вступает платформа Siemens Xcelerator.

Являясь одним из пяти принципов проектирования, кибербезопасность является фундаментальным компонентом платформы Siemens Xcelerator. Платформа призвана помочь компаниям ускорить цифровую трансформацию без ущерба для кибербезопасности. Это начинается со стандартов безопасности самой платформы и предлагаемых на ней продуктов. Siemens Xcelerator соблюдает руководящие принципы международных отраслевых стандартов, таких как ISO/IEC 27001, IEC 62443 и директиву NIS-2. Кроме того, поставщики платформы должны обеспечивать безопасность своих продуктов и услуг с помощью соответствующих технических и организационных мер. Cybersecurity также играет важную роль в выборе тщательно отобранных продуктов: платформа предлагает множество индивидуальных и специфических решений по этой теме.

Кибербезопасность в Siemens Xcelerator

Продукты на бизнес-платформе Siemens Xcelerator ориентированы на клиентов и их индивидуальные потребности — от крупного до среднего и малого бизнеса. Тщательно подобранный портфель включает решения Siemens, дополненные предложениями и услугами специализированных поставщиков. Кроме того, поставщики экосистемы Siemens Xcelerator имеют возможность предлагать свои продукты и разрабатывать новые решения с использованием достижений Siemens или в сотрудничестве с другими поставщиками. Для компаний, находящихся на пути цифровой трансформации, такое разнообразие просто означает, что Siemens Xcelerator предлагает то, что им нужно для решения текущих задач.

Некоторые из предлагаемых решений по кибербезопасности включают в себя следующие направления.

  • Управление уязвимостями:

    Инструменты для упреждающего выявления уязвимостей в ваших системах и управления ими.

  • Киберзащита:

    Передовые продукты и услуги, обеспечивающие комплексную защиту от кибератак.

  • Сетевая безопасность:

    Специализированные решения для защиты сетей, включая критические инфраструктуры.

  • Непрерывная поддержка:

    24-часовой мониторинг и его поддержка операционных технологий.

  • Соответствие нормативным требованиям:

    Консультации экспертов по соблюдению правил кибербезопасности, таких как NIS 2 или EU CRA.

  • Анализ рисков и тестирование на проникновение:

    Комплексный анализ кибербезопасности, включая тестирование на проникновение для выявления и оценки потенциальных рисков.

  • Устойчивость после инцидентов:

    Консультации и услуги по резервному копированию и аварийному восстановлению для быстрого реагирования на инциденты безопасности.

Примеры кибербезопасности на Siemens Xcelerator

Благодаря этим комплексным предложениям Siemens Xcelerator стремится превратить проблемы компаний любого размера в новые возможности. Например, швейцарская компания Sunrise, специализирующаяся на коммуникациях, обеспечивает быстрые и надежные мобильные частные сети через экосистему Siemens Xcelerator, которую можно использовать для безопасного и эффективного управления системами ИТ и ОТ. Компания acre, специализирующаяся на физической и цифровой безопасности, предлагает интегрированные решения безопасности, начиная от защиты данных и заканчивая защитой помещений и сотрудников. Другие продукты и услуги в портфеле кибербезопасности платформы Siemens Xcelerator также призваны помочь компаниям воспользоваться преимуществами цифровизации и значительно снизить риски безопасности.

Начните свое путешествие