Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Pe calea rapidă spre extinderea rețelei

În Olanda, creșterea cererii de energie și congestionarea rețelei necesită o extindere masivă a rețelei. Capacitatea limitată încetinește conexiunile pentru case, afaceri și proiecte regenerabile. Enexis și Siemens standardizează implementarea stațiilor de transformare pentru a crește capacitatea, a reduce complexitatea și a accelera extinderea rețelei.

Obiective ambițioase

Pentru Enexis, provocarea nu a fost doar de a construi mai multe substații, ci de a face acest lucru cu timpi de execuție mai scurți, complexitate mai mică a proiectului și fiabilitate fără compromisuri. O abordare standardizată a devenit cheia extinderii extinderii în rețeaua olandeză.

Keyvisual - familia de produse blue GIS

Distribuție fiabilă a energiei cu izolație fără gaze fluorurate

Inginerii energetici și operatorii de rețea se bazează pe blue GIS pentru aparatele de comutare fără gaze fluorurate și monitorizarea rețelei digitale.

Repere ale proiectului

800 substații

planificată pe parcursul a opt ani.

10x creștere

în capacitatea de implementare.

1 săptămână

de la instalare la funcționare.

0 Gaz F

datorită tehnologiei blue GIS.

Tranziția energetică necesită o rețea electrică care poate crește mai repede decât cererea. Cu această soluție standardizată, ajutăm Enexis să implementeze capacitatea mai rapidă, utilizând tehnologia de izolare fără gaze fluorurate și menținând o fiabilitate ridicată.” — Joanne Meijboom Kemhout, Managing Director, Siemens Olanda
Joanne Meyboom-Fernhout, Director general, Siemens Olanda
Enexis NXPLUS C 24

Un model standardizat construit pentru scară

Enexis a introdus un concept standardizat bazat pe patine complet preasamblate și testate pentru stații de transformare. Prin reducerea complexității ingineriei și instalării, această abordare permite o implementare mai rapidă și mai repetabilă în întreaga rețea, menținând în același timp fiabilitatea. În centrul soluției se află NXPLUS C 24 — blue GIS de la Siemens, proiectat pentru rețele de distribuție primară de până la 24 kV. Ca parte a portofoliului blue GIS al Siemens, acesta combină tehnologia dovedită de comutare în vid cu avantajele aparatelor de comutare izolate cu gaz, susținând un model de implementare robust și scalabil.

Performanța potrivită pentru extinderea rețelei

Sistemul oferă performanțe puternice pentru aplicații solicitante de rețea, cu valori nominale de 25 kA/3 s, curent de bare de 2500 A și curent de alimentare de 2000 A. Integrat în aceste soluții antiderapante, ajută Enexis să accelereze instalarea și punerea în funcțiune, creând în același timp o bază repetabilă pentru extinderea rețelei. NXPLUS C 24 — blue GIS utilizează tehnologia de izolare Clean Air fără gaze F, permițând distribuția de medie tensiune fără gaz F fără a compromite performanța sau fiabilitatea. Unitățile pot fi instalate și puse în funcțiune într-o singură zi. Caracteristicile suplimentare includ designul compact, fără întreținere și comenzile digitale integrate, ceea ce face ca soluția să fie potrivită pentru lansarea volumului mare.

Macara Enexis 1280x720px
Colaborând cu Siemens și folosind o abordare standardizată, putem construi mai rapid și conectăm mai mulți clienți. Acest lucru este esențial pentru extinderea capacității rețelei necesare pentru conectarea locuințelor, întreprinderilor și proiectelor de energie regenerabilă.
Han Slootweg, COO, Enexis

Beneficiile operaționale dintr-o privire

Pictogramă Router

Extindere mai rapidă

Accelerează lansarea rețelei printr-un model standardizat de implementare.

Eveniment Icon

Termene mai scurte

Reduce durata proiectului de la livrare până la punerea în funcțiune.

Performanță de eficiență a pictogramelor

Eficiență mai mare

Îmbunătățește eficiența costurilor prin proiectare și instalare repetabile.

Pictogramă scalabilă

Capacitate mai mare

Crește capacitatea de a conecta clienții și proiectele regenerabile.

Inginer Enexis

Capacitatea de scalare acolo unde contează cel mai mult

Primul skid a fost instalat în octombrie 2024, demonstrând modul în care standardizarea poate transforma un proiect complex de infrastructură într-un model de implementare mai măsurabil. Această nouă abordare permite Enexis să scaleze capacitatea de implementare de la aproximativ 10 la 100 de stații pe an, până la 800 de stații planificate. Acest model ajută la reducerea congestiei rețelei, accelerarea extinderii rețelei și crearea unei capacități suplimentare de rețea pentru conectarea noilor clienți și a proiectelor de energie regenerabilă. Prin urmare, standardizarea nu este doar un principiu de proiectare, ci o pârghie practică pentru scalarea mai rapidă a infrastructurii critice.