Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
STATELE UNITE ALE AMERICII

Aeroportul Internațional Chicago O'Hare

Descoperiți modul în care Siemens Desigo CC integrează sistemele de automatizare a clădirilor la Terminalul 3 Chicago O'Hare pentru a îmbunătăți confortul pasagerilor, a optimiza performanța HVAC și a reduce costurile de energie și de operare.

Aeroportul Internațional Chicago O'Hare, Statele Unite ale Americii

Deservind 70 de milioane de pasageri pe an, Aeroportul Internațional Chicago O'Hare este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume - și cu șapte piste și un total de 178 de porți, de asemenea unul dintre cele mai mari. Aeroportul este printre cele mai importante noduri de transport din America de Nord și un hub principal pentru multe companii aeriene internaționale.

Provocare

Infrastructura complexă de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) a Terminalului 3 include un amestec de sisteme diferite de automatizare a clădirilor de la o varietate de producători. Aeroportul a dorit să integreze aceste sisteme într-un sistem uniform pentru a asigura confortul maxim al clădirii și costuri minime de energie. Siemens a activat în alte părți ale aeroportului de ani de zile cu Total Building Solutions, cum ar fi controlul accesului, așa că a avut sens doar ca operatorii să contacteze Siemens.

Soluție

Desigo CC de la Siemens fit bill, iar Terminalul 3 de la O'Hare a devenit ulterior prima clădire din Statele Unite care a beneficiat de această soluție. Desigo CC se bazează pe software și servește ca interfață principală pentru controlul tuturor sarcinilor și subsistemelor de automatizare a clădirilor din Terminalul 3. Mai presus de toate, condițiile climatice optimizate constant se traduc într-un confort real pentru pasageri - fără ca aceștia să fie conștienți de tehnologia care rulează în fundal. În plus, Desigo CC asigură un consum constant redus de energie.

Beneficii

Desigo CC este simplu de utilizat, iar interfața bazată pe web permite accesul rapid la toate informațiile necesare în orice moment. Dacă un chiriaș se plânge de temperatura într-o anumită parte a clădirii, de exemplu, personalul de service Desigo CC poate accesa datele pentru zona în cauză și poate determina cauza problemei. Este nevoie de doar câteva minute și un efort minim pentru a corecta eroarea.Desigo CC ajută, de asemenea, la optimizarea performanței clădirii folosind funcția patentată Comparative Trend View. Acesta compară tendințele pe două perioade de timp diferite pe baza datelor salvate și optimizează consumul de energie al clădirii. Desigo CC nu numai că garantează operațiuni practic fără probleme, ci și reduce dramatic costurile de energie și de operare ale terminalului. Datorită Desigo CC, operatorii aeroportului nu trebuie să se îngrijoreze de viitor; ei pot scala sistemul și pot adăuga noi caracteristici după cum este necesar. De exemplu, sistemele de detectare a incendiilor și de securitate din Terminalul 3 au fost deja conectate la Desigo CC.

Fabrica de bere Feldschlösschen, Elveția, Sistem de siguranță împotriva incendiilor

Clădirea este berea

  • Cu peste 140 de ani în urmă, Feldschlösschen a fost fondată cu o singură viziune. Pentru a face cea mai bună bere din Elveția.
  • Cu căldura o realitate de zi cu zi, sistemele de detectare a incendiilor trebuie să recunoască ceea ce este periculos și care este pur și simplu funcționarea normală a fabricii de bere.
  • Cel mai bun mod de a păstra tradiția vie: protejați-o cu cel mai modern sistem de siguranță împotriva incendiilor.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Produse și soluții conexe