Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O țeavă care este spartă și apă irosită iese din ea.

Inteligența artificială: economisirea apei într-un mod inteligent

VA SYD, o companie suedeză de apă, a redus apa fără venituri de la 10% la sub 8% folosind un sistem de detectare a scurgerilor bazat pe AI care identifică scurgerile de până la 0,5 litri pe secundă. Soluția se extinde acum în rețeaua sa și în alte municipalități suedeze.

Două principii generale guvernează la VA SYD: Unul este că, chiar dacă deficitul de apă nu este o problemă în Suedia în sine, irosirea apei se simte greșită. Cealaltă este, atunci când vine vorba de tehnologie nouă, să începi de mici, să încerci lucrurile și să înveți din eșecuri pentru a asigura succesul la o scară mai mare. Primul principiu a fost motivația pentru stabilirea unui sistem de detectare a scurgerilor. Iar al doilea principiu a definit abordarea, și anume stabilirea unei dovezi a conceptului într-o secțiune relativ mică a sistemului cu 5.000 de consumatori.

Scurgeri mici cu impact mare

Cu sediul în Malmø, furnizorul suedez de apă VA SYD operează un total de aproximativ 5.000 de kilometri de conducte, dintre care 2.000 de kilometri sunt pentru apă potabilă. Identificarea scurgerilor este o sarcină complexă. „Până de curând, am putut detecta doar cele mai mari scurgeri care au dus la întreruperi ale serviciului. De fapt, scurgerile mai mici și mai lente, adesea de la conductele mici de service, sunt responsabile pentru cea mai mare parte a apei fără venituri”, subliniază Simon Granath, inginer de dezvoltare la VA SYD.

dd930924-b4e8-41a4-ad70-3f04e0c8e3aa - VA-SYD-hero-2560x1440

Serviciu îmbunătățit pentru clienți

Un alt aspect este îmbunătățirea serviciilor către clienți. „Trebuie să menținem o mulțime de conducte într-o zonă extinsă și am vrut să ne îmbunătățim capacitatea de a identifica scurgerile prin zone de contorizare inteligentă. În acest scop, ne-am propus să găsim o soluție bazată pe IA”, își amintește Simon Granath.

VA SYD a evaluat mai multe sisteme. În cele din urmă, soluția ar trebui să utilizeze în mod optim debitmetrele și contoarele inteligente disponibile în zona care a fost aleasă pentru dovada conceptului. SIWA Leak Finder a bifat toate casetele. Această soluție inteligentă utilizează un algoritm bazat pe IA pentru a identifica și clasifica anomaliile din rețeaua de conducte. Pentru a funcționa fiabil, SIWA Leak Finder este mai întâi „instruit” prin datele istorice de flux și presiune, astfel încât să învețe să separe anomaliile de funcționarea obișnuită și să atribuie cauza corectă fiecărei anomalii.

Colaborarea duce la o soluție optimă de IA

„Dar când a venit vorba de conceptul de implementare, am întâmpinat unele obstacole. A trebuit să găsim o modalitate de a utiliza detectarea scurgerilor bazată pe AI într-o configurație locală și nu într-un mediu cloud”, spune Simon Granath. Siemens a reușit să ofere o soluție și pentru această cerință. El continuă: „Am avut câteva discuții aprofundate cu Siemens și departamentele noastre IT și OT despre cea mai bună abordare pentru instalarea soluției SIWA Leak Finder în propriile noastre centre de date. Din câte știu, aceasta este prima dată când se realizează așa ceva în industria suedeză a apei - și am reușit să facem treaba datorită, nu în ultimul rând, sprijinului și expertizei Siemens.

Abordare de simulare pentru date îmbunătățite

Următorul pas a fost perfecționarea modelelor hidraulice pentru conducte și conectarea datelor de la sistemele de dozare și stațiile de pompare cu SIWA Leak Finder folosind OPC UA. VA SYD a fost apoi gata să efectueze primele teste. Simon Granath explică: „Am folosit sistemul pentru a simula diferite scurgeri și apoi am evaluat datele. Am reușit să detectăm scurgeri de până la 0,5 litri pe secundă - acest lucru a fost destul de impresionant și o îmbunătățire uriașă față de soluția anterioară, care nu a oferit niciun mijloc de detectare a scurgerilor mici.” Astfel, apa fără venituri din rețeaua de apă potabilă a VA SYD ar putea fi redusă de la 10% la 8%.

Economiile vorbesc pentru soluție

Cu dovada conceptului în etapele sale finale, VA SYD lucrează, de asemenea, la extinderea soluției la alte părți ale rețelei. De exemplu, orașul Lund, unde VA SYD instalează debitmetre suplimentare pentru a furniza mai multe date din rețeaua de conducte.În plus, proiectul de la VA SYD a fost recunoscut pe scară largă ca o bună practică în Suedia, determinând alte municipalități să adopte aceeași soluție pentru distribuția apei în zonele respective. Un astfel de exemplu este Northwestern Skåne Water and Wastewater Utility (NSVA) din partea de sud-vest a țării. NSVA beneficiază de expertiza inginerului de dezvoltare Victor Pelin, care a lucrat anterior alături de Simon Granath pentru a implementa detectarea scurgerilor la VA SYD.

50436ee2-44c1-4c4a-a7f6-e1542822777c - Simon-Viktor-VASyd original

Simon Granath (stânga), inginer de dezvoltare la VA SYD și Victor Pelin (dreapta), inginer de dezvoltare la NSVA: „Vrem să putem măsura cât mai bine. Acest lucru necesită soluții bazate pe AI, cum ar fi SIWA Leak Finder.”

Dincolo de beneficiile economice, SIWA Leak Finder a ajutat deja VA SYD să facă următorii pași către un alt obiectiv ambițios: până în 2030 compania dorește să devină o companie de apă neutră din punct de vedere climatic, cu economie de energie, cu zero întreruperi neplanificate ale serviciilor.

VA SYD este pe drum cu apa actuală de 8% fără venituri. „Chiar vrem să învingem asta. Există municipalități care obțin cifre mult mai mici și vrem să putem măsura cele mai bune”, spune Simon Granath. Și pentru atingerea acestui obiectiv, nu există nicio modalitate de a evita detectarea inteligentă a scurgerilor și soluțiile bazate pe AI, cum ar fi SIWA Leak Finder.


Mai 2021; actualizat februarie 2024

Contact
: Peder Welin
Echipa editorială
: Povești din industrie

Căutător de scurgeri SWA

SIWA Leak Finder este una dintre aplicațiile Siemens Water (SIWA) dezvoltate special pentru industria apei și a apelor uzate. Această soluție inteligentă utilizează un algoritm bazat pe IA pentru a identifica și clasifica anomaliile din rețeaua de conducte. Pentru a funcționa fiabil, SIWA Leak Finder este mai întâi „instruit” cu date istorice de flux și presiune, astfel încât să învețe să separe anomaliile de funcționarea obișnuită și să atribuie cauza corectă fiecărei anomalii.

VA SUD

VA SYD este una dintre cele mai mari utilități din Suedia, care investește puternic în tratarea durabilă a apei și a apelor uzate și promovează soluții inteligente din punct de vedere ecologic în construirea comunității. Compania furnizează apă potabilă pentru peste 546.000 de clienți în regiunile din jurul Lund și Malmö din sudul Suediei.