Cum se construiește fundația digitală pentru o inteligență artificială industrială fiabilă
Anul trecut, Siemens a investit 15 miliarde de dolari în companii de software din SUA pentru a se asigura că clienții prosperă în următoarea eră a transformării digitale și bazate pe date și am petrecut zeci de ani construind fundația de date aferentă.
Abordarea noastră începe cu sistemele de management al ciclului de viață al produsului care captează și păstrează fiecare revizuire a designului, schimbare de inginerie și rezultat de validare în mediul propriu al clientului. Aceste cunoștințe instituționale rămân acolo unde aparține: cu producătorul.
Combinăm acest lucru cu tehnologii de simulare bazate pe fizică care validează recomandările IA împotriva modelelor reale de inginerie, mai degrabă decât să ne bazăm exclusiv pe rezultate statistice. Când sugestiile AI pot fi testate împotriva legilor fizicii, producătorii câștigă încrederea că pot acționa asupra rezultatelor.
A treia piesă este automatizarea. Cu tehnologia Siemens care conectează proiectarea și producția, datele nu se opresc la etapa de inginerie. Se extinde în operațiuni, creând vizibilitate în timp real asupra modului în care produsele, liniile și fabricile funcționează în timp real. Împreună, aceste capacități creează ceva ce nicio platformă AI autonomă nu poate reproduce: date contextualizate conectate pe întregul ciclu de viață.
Noi numim asta firul digital. Conectează intenția de proiectare cu realitatea producției și păstrează cunoștințele organizaționale pe măsură ce produsele și sistemele evoluează. Oferă AI contextul de care are nevoie pentru a genera rezultate semnificative.
Și această distincție contează. Industrial AI fiabil nu poate fi fixat ca un gând ulterior. Producătorii nu își pot externaliza inteligența domeniului și se așteaptă la rezultate mai bune. Ei au nevoie de o fundație conectată care leagă produsele, procesele și producția, astfel încât Industrial AI să poată funcționa în întreaga întreprindere, mai degrabă decât în interiorul silozurilor izolate.
Valoarea acestei abordări devine clară atunci când ne uităm la modul în care companiile o pun în practică.
Cum trebuie să executăm reindustrializarea
Statele Unite și-au stabilit un obiectiv ambițios de a-și reindustrializa economia.
Industria americană a făcut deja progrese extraordinare prin automatizare, software și tehnologie digitală twin. Aceste inovații au ajutat producătorii să devină mai productivi, mai rezistenți și mai adaptabili.
Dar clienții noștri intră într-o nouă fază. Ei încearcă să construiască noi capacități, să modernizeze operațiunile existente și să rămână competitivi la nivel global - toate acestea în timp ce se confruntă cu o penurie persistentă de forță de muncă calificată.
Industrial AI se bazează pe această bază digitală puternică, ajutând clienții să extindă ceea ce sunt capabili oamenii lor. Oferă inginerilor, operatorilor și tehnicienilor noi instrumente pentru a deveni mai productivi, pentru a accelera inovația și a realiza mai mult.
Provocarea nu mai este inventarea AI. Implementează AI la scară de întreprindere. Astăzi, doar un procent mic de organizații au integrat cu succes AI în operațiunile lor. Reducerea acestui decalaj de implementare este una dintre provocările industriale definitorii și oportunitățile din următorul deceniu.
Pe asta se concentrează Siemens: să ajute clienții noștri să treacă de la ambiția AI la implementarea AI și să transpună promisiunea IA în câștiguri reale de productivitate în industria americană.
Modul în care PepsiCo folosește gemenii digitali și AI pentru a accelera performanța producției
Împreună cu unul dintre clienții noștri, PepsiCo, am construit un cadru replicabil care combină tehnologia Digital Twin, Industrial AI și o arhitectură IT/OT conectată pentru a ajuta la îmbunătățirea scalării operațiunilor de producție, depozitare și logistică.
Rezultatele au fost semnificative. La o unitate din Gatorade din SUA, PepsiCo a obținut o creștere de 20% a randamentului în doar trei luni. Compania estimează, de asemenea, o reducere cu 10-15% a cheltuielilor de capital prin utilizarea validării virtuale pentru a descoperi capacitatea ascunsă înainte de a face investiții fizice.
Geamănul digital a ajutat la comprimarea termenelor de proiectare și optimizare a instalațiilor de la luni la zile. Prin crearea de modele bazate pe fizică utilizând date operaționale reale de la mai multe facilități, echipele pot stabili linii de bază ale performanței, pot identifica blocajele, pot înțelege fluxul de materiale și pot identifica unde și de ce este consumată energia.
Peste 90% din problemele de producție pot fi identificate chiar înainte de începerea producției.
Aceasta este puterea unei abordări digitale pe care PepsiCo o valorifică. Inginerii optimizează machetele înainte ca echipamentul să fie mutat. Fluxul de material este validat înainte de atingerea unui transportor. Procesele consumatoare de energie sunt identificate înainte de a crea provocări operaționale. Deciziile sunt determinate mai degrabă de date decât de ipoteze.
Când inovația produselor, dezvoltarea proceselor și execuția producției sunt conectate, organizațiile câștigă viteza și încrederea necesare modernizării infrastructurii vechi. Acesta este exact modul în care producătorii câștigă cursa împotriva timpului.
În timp ce reindustrializarea se referă cu siguranță la îmbunătățirea operațiunilor existente, o altă componentă cheie este construirea de modele complet noi pentru producție.
Cum demonstrează Haddy viitorul producției distribuite
Un alt exemplu de companie care utilizează portofoliul integrat de software, hardware și automatizare Siemens este Haddy, o companie de imprimare 3D robotizată bazată pe AI, care schimbă fundamental viitorul modului în care fabricăm.
Modelul MicroFactory al lui Haddy demonstrează această realitate, combinând capacitatea de producție industrială cu economia extrem de eficientă pentru a produce totul, de la decorul parcului de distracții la bărci pentru Marina. Această companie, o câștigătoare recentă a unui Siemens Premiul Techcellence, conectează cerințele comerciale și de apărare, ajutând la conectarea inovației întreprinderii cu pregătirea industrială națională.
Ceea ce face ca modelul pe care îl folosește Haddy să fie convingător este modul în care AI îmbunătățește continuu performanța de fabricație printr-o buclă de feedback închisă:
Pasul 1 - Partea vorbește: O cameră detectează o mică indentare de suprafață aproape imposibilă pentru o observație umană.
Pasul 2 - Sistemul ascultă: Sistemul recunoaște o creștere a presiunii cu patru minute înainte de apariția defectului. AI conectează aceste semnale și identifică o relație.
Pasul 3 - Urmărește cauza principală: Analiza relevă o degradare a materialului a avut loc în amonte în procesul de uscare înainte de începerea tipăririi.
Pasul 4 - Se rezolvă singur: Temperatura uscătorului este reglată automat. Producția continuă fără întrerupere.
Pasul 5 - Verifică: Următoarele zece straturi se imprimă cu succes. Problema este înregistrată și înregistrată ca rezolvată.
Pasul 6 - Fiecare mașină devine mai inteligentă: Soluția este distribuită la fiecare imprimantă Haddy la nivel global, făcându-l permanentă şi repetabilă.
Această buclă nu este posibilă numai prin automatizare. Este o stivă combinată de hardware, software și automatizare care facilitează învățarea instituțională la scară industrială.
Reindustrializarea necesită conectarea inovației la producție
Vestea bună despre eforturile de reindustrializare în industriile americane este că producătorii nu trebuie să reinventeze ingineria pentru a obține rezultate inovatoare. Prin combinarea cadrelor de inginerie dovedite cu simularea și Industrial AI, devin posibile câștiguri extraordinare în eficiență.
Organizațiile care vor conduce următorul deceniu de producție vor fi cele care au construit cea mai puternică bază pentru AI industrială. Vor fi companiile care și-au păstrat expertiza în domeniu, proiectarea și producția conectate și s-au asigurat că fiecare decizie bazată pe IA ar putea fi validată împotriva fizicii. Transformarea recomandărilor probabilistice AI în rezultate deterministe.
Aceasta este lecția pe care o vedem la companii precum PepsiCo, Haddy și multe altele care și-au dat seama că acesta nu este doar un avantaj competitiv, ci calea către accelerarea producției din SUA.
Orașele și întreprinderile americane care se angajează deja în reindustrializare nu au așteptat un semnal pentru a începe să-și reconstruiască viitorul. Nici industria americană nu își poate permite să aștepte.
Construiți fundația, dețineți inteligența și colaborați cu organizații care înțeleg cum să conecteze inovația la producție și împreună putem accelera următoarea eră a reindustrializării americane.
Publicat: 17 august 2026