Nota editorului: Ca parte a unei serii speciale de invitați și contribuitori ai Climate Week NYC 2026 despre USA Stories, prezentând voci ale organizațiilor care lucrează alături de Siemens pentru a promova sustenabilitatea prin colaborare și acțiune colectivă, i-am cerut lui Mike Umiker, Managing Director, Mișcarea pentru Eficiență Energetică (EEM), să abordeze aceste subiecte cheie despre eficiența energetică și electrificare. (Siemens este membru al EEM.)
Tranziția energetică globală intră într-o nouă fază. Ani de zile, organizațiile au abordat decarbonizarea în primul rând prin prisma angajamentelor climatice pe termen lung. Astăzi, o convergență a cererii în creștere a energiei, a constrângerilor rețelei, a incertitudinii geopolitice și a creșterii industriale obligă liderii să se concentreze asupra unei întrebări mai imediate: cum să rămânem competitivi, construind în același timp reziliența pentru viitor.
În același timp, cererea de energie electrică este accelerată, alimentată parțial de digitalizare și AI, în timp ce infrastructura energetică de pe multe piețe este supusă unei presiuni crescânde. Liderii de afaceri evaluează acum deciziile energetice nu numai prin obiective de sustenabilitate, ci și prin accesibilitate, securitate, continuitate operațională și randamentul investițiilor.
Această schimbare reprezintă o evoluție importantă în modul în care organizațiile gândesc despre tranziție. Tehnologiile necesare pentru îmbunătățirea performanței energetice, reducerea emisiilor și consolidarea rezilienței operaționale există deja. Pentru multe companii, provocarea nu mai este identificarea soluțiilor. Le implementează în mod consecvent și la scară.
Conducerea industriei trebuie să înțeleagă un lucru: organizațiile care vor rămâne cele mai competitive în anii următori vor fi cele care tratează eficiența energetică și electrificarea ca strategii complementare, folosind ambele împreună pentru a reduce riscul, a consolida reziliența și a crea valoare de afaceri durabilă.
Modul în care eficiența energetică și electrificarea îmbunătățesc competitivitatea industrială și reziliența afacerilor
Pentru că rezolvă diferite jumătăți ale aceleiași probleme și niciunul nu te duce acolo singur.
Electrificarea ne permite să mutăm utilizări finale, cum ar fi căldura și transportul, într-o rețea pe care o putem decarboniza. Eficiența energetică determină câtă generație, capacitate de rețea și capital avem de fapt nevoie pentru a face această electrificare accesibilă și livrababilă. Realizați cifrele pe propria cale netă zero a Agenției Internaționale pentru Energie și eficiența energetică contribuie mai mult la decarbonizarea industrială decât electrificarea. Cu toate acestea, majoritatea organizațiilor le rulează în continuare ca fluxuri de lucru separate, cu bugete separate și proprietari separați, concurând pentru același capital în loc să se compună reciproc.
Cea mai frecventă concepție greșită pe care o aud de la liderii de afaceri este că electrificarea este la răspunsul și eficiența energetică este o considerație secundară. În realitate, fiecare unitate de cerere eliminată prin eficiența energetică este o unitate de nouă generație, transport și infrastructură de rețea care nu mai trebuie construită sub presiunea timpului.
O a doua concepție greșită comună este tratarea eficienței energetice doar ca o reducere a costurilor sau o casetă de selectare a mediului. În medii industriale, este o pârghie strategică. Protejează marjele de volatilitatea prețurilor combustibilului, protejează producția atunci când aprovizionarea cu energie este limitată și creează flexibilitatea operațională pentru a electrifica în funcție de nevoile afacerii, mai degrabă decât de limitările rețelei.
Împreună, eficiența energetică și electrificarea creează un efect multiplicator. În loc să forțeze organizațiile să aleagă între reziliență și decarbonizare, acestea oferă ambele, mai rapid și mai economic decât oricare dintre strategii poate realiza independent.
Gândirea privind tranziția energetică trece de la obiectivele de sustenabilitate la reziliența și accesibilitatea afacerilor
O serie de șocuri foarte tangibile au determinat această schimbare în gândirea executivă.
Prețurile medii lunare ale Brent au fluctuat cu peste 340% în ultimul deceniu, creând o expunere fără precedent la volatilitatea pieței energiei. În același timp, creșterea AI și a centrelor de date cresc cererea pentru rețelele care nu au fost niciodată proiectate pentru acest ritm de expansiune. Instabilitatea geopolitică a transformat securitatea energetică dintr-o preocupare de sustenabilitate într-un risc de afaceri la nivelul consiliului de administrație.
Când directorii financiari întreabă despre expunerea la fluctuațiile prețurilor combustibilului și COO-urile se întreabă dacă conexiunile la rețea vor fi disponibile pentru instalațiile viitoare, tranziția energetică încetează să mai fie o țintă îndepărtată pentru 2050 și devine o provocare operațională imediată.
Această realitate a consolidat, nu a slăbit, argumentele de afaceri pentru eficiența energetică și electrificarea. Aceste investiții concurează acum în aceiași condiții ca orice altă decizie de alocare a capitalului: rentabilitate, rambursare, reducere a riscului și avantaj strategic.
Vedem acest lucru în cifre și estimăm în cazul eficienței energetice industriale, zece acțiuni practice de eficiență energetică industrială ar putea contribui la economisirea a aproximativ 437 miliarde de dolari anual până în 2030. Aceasta nu este doar o cifră de sustenabilitate. Este o cifră de competitivitate.
Liderii care încă încadrează acest lucru intern drept „inițiativa de mediu” o subvând propriilor organizații și pierd adesea lupta bugetară în fața echipelor care o prezintă drept management de risc și protecție a marjei.
Cum să scalați decarbonizarea industrială prin finanțare, execuție și modele de operare repetabile
Cercetările noastre arată că finanțele sunt acum bariera cel mai frecvent identificată de factorii de decizie. Patruzeci și trei la sută consideră că aceasta este principala lor provocare, în timp ce aproximativ jumătate citează incertitudinea cu privire la randamentul investițiilor ca factor care împiedică proiectele să avanseze. Integrarea datelor și abilitățile urmează în urmă.
Ceea ce lipsește în mod deosebit de pe această listă este tehnologia. Motoarele, pompele de căldură, comenzile și soluțiile digitale există deja. Ele sunt dovedite, disponibile și capabile să ofere rezultate. Provocarea constă în dezvoltarea capacității organizaționale de a finanța, implementa și extinde aceste soluții în întreaga operațiune, mai degrabă decât proiecte pilot izolate.
Organizațiile care se mișcă rapid tind să urmeze un model. Ei comunică eficiența energetică în termeni pe care echipele lor financiare le înțeleg deja: rentabilitatea investiției, rezistența, reducerea expunerii și performanța afacerii. Acestea standardizează modul în care proiectele sunt măsurate, finanțate și raportate, permițând lecțiilor învățate la un site să accelereze implementarea la următorul.
De asemenea, se gândesc la sisteme, mai degrabă decât la active individuale, integrând eficiență energetică, electrificare și strategii de recuperare a căldurii în loc să urmărească modernizări de echipamente independente. În schimb, organizațiile care rămân blocate în modul de planificare continuă adesea să trateze fiecare proiect ca pe un caz de afaceri unic, așteptând certitudine înainte de scalare, când oportunitatea reală constă în construirea mai întâi a modelelor repetabile.