Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Spitalul optimizează consumul de energie cu ajutorul geamului digital

Medisch Spectrum Twente (MST) este primul spital din Olanda care își gestionează în mod autonom alimentarea cu energie folosind un geamăn digital. Sistemul se auto-învață și, prin urmare, devine mai inteligent în fiecare zi. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a costurilor energiei și a emisiilor de CO2.

Tranziția energetică a conectat multe surse regenerabile de energie la rețeaua electrică în ultimii ani. Ca urmare, fluxurile de energie sunt mai puțin previzibile, iar prețurile fluctuează în funcție de cerere și ofertă. În 2025, 57% din energia consumată în Olanda provenea din surse regenerabile. Această cotă se nivelează, deoarece oferta și cererea nu sunt suficient de aliniate. Abordăm acest lucru cu serviciile de flexibilitate energetică. „Începem prin a lucra cu clienții pentru a identifica modul în care aceștia deblochează flexibilitatea deja existentă în sistemul lor energetic.” explică Jeroen Bakker, care ajută clienții să-și facă sistemele energetice mai flexibile. „Apoi îi ajutăm să crească și să optimizeze această flexibilitate.”

Concentrați-vă pe durabilitate

MST este unul dintre cele mai mari spitale didactice de top din Olanda - și un exemplu excelent de flexibilitate energetică în acțiune. Spitalul acoperă o suprafață totală de 180.000 de metri pătrați. „În 2024, am consumat patru milioane de metri cubi de gaz și 20 de milioane de kilowați-oră de energie electrică. Din aceasta, am generat noi înșine 8,7 milioane de kilowați-oră,” spune Jan-Willem Jansen, manager imobiliar și facilități la MST. „Lucrăm activ la sustenabilitate de ani de zile. Din 2013, am redus emisiile de CO2 cu 52%. Consumul nostru de energie, apă și gaze a scăzut, de asemenea, de-a lungul anilor. În 2016, MST a făcut un pas important înainte prin deschiderea unei noi clădiri de 80.000 de metri pătrați. Clădirea este izolată excelent și dispune de un sistem de stocare a energiei termice acvifer (ATES) și o pompă de căldură.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Geamăn digital

Centrala energetică a MST găzduiește două unități combinate de căldură și energie (CHP) care generează căldură din gaz. Au rulat pe tot parcursul anului, fără nicio perspectivă asupra cererii reale de căldură. Ca urmare, s-a pierdut multă căldură, deoarece nu a fost complet utilizată. În 2023, am construit un geamăn digital al sistemului energetic fizic pentru a explora modul în care l-am putea optimiza. Am hrănit geamănul cu date din câmpul din lumea reală. „Simularea a arătat că nu era deloc necesară funcționarea continuă a ambelor unități de cogenerare”. spune Kuno Kamstra, consilier în domeniul sustenabilității și energiei la MST. „Acum, o unitate de cogenerare este oprită, în timp ce a doua funcționează doar atunci când este nevoie.”

Simulați, optimizați, controlați — astfel devenim mai sustenabili și rămânem pregătiți pentru viitoarele provocări energetice.
Old Kamstra, Consilier în domeniul sustenabilității și energiei, Spitalul MST

Control în timp real

La începutul anului 2025, am instalat modelul digital twin - numit BEOS (Building Energy Optimization System) - pe un server de la MST, astfel încât acesta să poată învăța din datele contorului de energie în timp real. Din august 2025, controlează motoarele pe gaz în timp real. Eficiența CHP a crescut de la 67% la 89%, deoarece supraproducția de căldură nu mai are loc. Emisiile de CO2 au scăzut deja semnificativ, iar costurile cu energia au scăzut considerabil. „Modelul răspunde automat la schimbările de pe piața energiei”, spune Kamstra. „Taxa pe energie pentru gazele CHP crește în fiecare an începând cu anul 2025. Obișnuiam să calculam manual dacă era încă profitabil să rulăm motoarele. Modelul face acum acest lucru în întregime pentru noi, economisind timp și reducând costurile. În timp, ne vom conecta la rețeaua de termoficare. Până în 2035, vrem să renunțăm complet la benzină, dar până atunci vrem ca motoarele noastre pe gaz să funcționeze cât mai eficient posibil.

Reducerea emisiilor și economisirea energiei

Simularea a arătat că controlul autonom al sistemului energetic al MST poate reduce emisiile cu 35% și economisi 15% din energie. Economii și mai mari sunt posibile dacă MST trece de la un contract de energie fix la unul dinamic. „Suntem blocați în actualul contract până în 2028. După aceea, ne gândim să trecem la un contract variabil de energie electrică”. spune Kuno. „Pentru gaz, nu vrem asta, deoarece prețurile gazelor pot crește brusc. Frumusețea gemenului digital este că puteți rula diverse scenarii. De asemenea, vom folosi modelul pentru a simula modul în care ar putea funcționa o pompă de căldură suplimentară.” Jeroen adaugă: „Scenariul care economisește cei mai mulți bani nu reduce neapărat cel mai mult CO2. De aceea este esențial să vă definiți clar obiectivul în avans: doriți în primul rând să reduceți costurile, să reduceți emisiile sau ambele?

Următoarea fază: răcire

După încălzire, MST dorește să-și controleze în mod autonom sistemele de răcire într-o a doua fază. Un efect secundar binevenit, spune Kuno, este că personalul spitalului vine din ce în ce mai mult cu propriile inițiative pentru a îmbunătăți durabilitatea. „Pe lângă fiecare ușă era un autocolant pe care scria „Luminile stinse”. Oamenii de multe ori nu se deranjează, presupunând că curățătorul se va ocupa de asta - dar vin doar o dată pe zi. Acum oamenii vin singuri cu sfaturi de economisire a energiei și opresc spontan echipamentul atunci când nu este necesar. Mai ales echipamente care pot fi repornite rapid. Este minunat să vedem cum această inițiativă și-a luat o viață proprie.”

Iulie 2026

Este clădirea dvs. potrivită pentru servicii de flexibilitate energetică?

Pentru a utiliza serviciile de flexibilitate energetică, clădirea dvs. are nevoie de puncte de date și de un sistem de management al clădirii care acceptă protocoale standard. Sistemul de management al clădirii nu trebuie să fie al nostru. Ceea ce contează este că sistemul energetic existent - sau componentele adăugate - oferă flexibilitate, de exemplu prin surse multiple de generare, consum sau stocare. De asemenea, este important ca organizația să împărtășească o viziune unificată asupra sustenabilității.