Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Spiromatic refolosește aluatul pierdut cu un sistem inteligent de reprelucrare

Sistemul inteligent de reprelucrare Spiromatic face ca aluatul pierdut să fie reutilizabil. Rezultatul: 30% mai puține deșeuri de materii prime.

În fabricile de aluat și brutăriile industriale, pierderea aluatului este o realitate persistentă. Recuperarea acelui aluat pierdut a fost dificilă până de curând, deoarece aluatul devine rapid inutilizabil. Spiromatic a dezvoltat o instalație complet automatizată care menține aluatul utilizabil până la 48 de ore și îl refolosește într-un mod controlat în procesul de producție.

Pierdere de până la 30%

Producătorii de pizza (aluat) își perforează bazele rotunde de pizza din foi dreptunghiulare de aluat. În acest proces, majoritatea colțurilor și marginilor sunt pierdute. „Până la 30% din aluat ajunge în deșeuri sau în hrana pentru animale de companie”, spune Roel Molenaers, director comercial al Spiromatic. „Reutilizarea aluatului nu este funcțională, deoarece începe să crească în cel mai scurt timp și odată ce se întâmplă acest lucru, nu mai este reutilizabil”.

Parțial din cauza creșterii prețurilor cerealelor, tot mai mulți clienți Spiromatic cereau o soluție la această pierdere. „În mod tradițional, am crescut în transportul solidelor precum zahărul și făina. În ultimii ani, am lucrat din ce în ce mai mult cu lichide: apă, ulei etc. Așa că am construit o mulțime de expertiză în manipularea lichidelor. Am început să privim în această direcție: lichefierea aluatului pentru a-l reutiliza.”

După doi ani, fabrica de refacere a lui Spiromatic era gata: excesul de aluat este aburit într-un rezervor cu o lamă rotativă. „Cuțitul taie fibrele, apa irigă aluatul. Deci, obținem un nou produs semifabricat, pe care îl depozităm într-un rezervor frigorific. Acolo, rămâne utilizabil timp de 48 de ore.”

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

Despre Spiromatic

Spiromatic dezvoltă sisteme automate pentru depozitarea, dozarea și transportul ingredientelor solide și lichide în sectorul panificației. Soluțiile variază de la silozuri mari în vrac până la aditivi cu microdozare.

Odată ce aluatul începe să crească, acesta nu mai este reutilizabil.
Roel Molenaers, director comercial, Spiromatic

Fiecare rețetă este o nouă provocare

„O primă provocare a fost răcirea”, spune Tom Windels, expert în automatizare la Spiromatic. „Aluatul este un produs viu. Și vrei să oprești acea viață. Nu trebuie să vă răciți prea repede sau va înceta să trăiască. Dacă vă răciți prea încet, va începe să crească. Și dacă vă răciți inegal, aluatul dvs. va crește parțial. Din fericire, am avut deja multă experiență în răcirea lichidelor în schimbătoarele de căldură.”

A doua și cea mai mare provocare a fost adăugarea din nou a semifabricatului. „Nu este doar o chestiune de pompare. Câtă reprelucrare adăugăm este diferită pentru fiecare client și chiar pentru fiecare rețetă. Nimic nu trebuie să se schimbe în ceea ce privește produsul final: gustul, culoarea și alte proprietăți trebuie să rămână absolut aceleași. Așadar, trebuie să începem să determinăm cât de multă reprelucrare poate „tolera” fiecare rețetă pe baza testării clienților. Pentru asta, am proiectat o instalație mobilă.”

„Scalabilitatea a fost, de asemenea, o piuliță greu de spart. La scara de laborator, un proces se comportă diferit decât într-un context industrial. Există destul de multă complexitate în linie, dar a funcționat: singurul factor limitativ rămas este dimensiunea clădirii clientului. Atâta timp cât el poate folosi toată refacerea în 48 de ore, nu există nicio limită pentru dimensiunea procesului nostru.”

BAC Spiromatic Tom Windels
Echilibrul dintre aluatul proaspăt și refacerea este crucial. Automatizarea acestui lucru, păstrând produsul final perfect a fost cea mai mare provocare.
Tom Windel, Expert în automatizare, Spiromatic

Control inteligent cu control PID

Inima sistemului este un PLC robust: redundanta SIMATIC S7-1516. „Pentru platformele de testare mici, sunt suficiente PLC-uri mai mici. În proiectele integrate mari, obișnuiam să folosim mai multe PLC-uri pentru a comunica între ele. Acest lucru a creat o mulțime de cheltuieli generale, făcând totul din ce în ce mai complex. Siemens ne-a sfătuit să găzduim totul într-un singur PLC și să îl păstrăm redundant. Funcționează perfect în acest fel.”

Instalarea Spiromatics necesită destul de mult de la PLC. „Monitorizăm constant calitatea cu senzori de temperatură și măsurători de vâscozitate. Include debitmetre volumetrice și masice, module de cântărire SIWAREX etc. PLC-ul procesează toate aceste date și ajustează automat procesul bazat pe PID Control, un obiect tehnologic din TIA Portal. Acest lucru a făcut integrarea mult mai ușoară.”

„PLC trebuie să coordoneze simultan trei procese: crearea reprelucrării, adăugarea controlată și curățarea completă a instalației”, spune Ludo Dejaeghere, CEO la Spiromatic. „Unii clienți lucrează cu normă întreagă, așa că atunci trebuie să curățăm părți ale fabricii în timp ce continuă să producă. Evident, niciun agent de curățare nu ar trebui să intre în producție. Această flexibilitate și modularitate necesită multă putere de calcul.”

BAC Spiromatic - PID Control

Optimizarea supremă

Uzina de refacere este pe piață de un an. Din ce în ce mai mulți producători evită acum până la 30% risipa de alimente. Acest lucru reduce costurile materiilor prime, dar și emisiile de CO₂ în producția de materii prime, transport și eliminarea deșeurilor. „Pentru mine, Spiromatic stabilește un nou standard în lumea panificației cu acest lucru”, spune Thomas Vermeir, manager de cont la Siemens. „Ce producător mai poate face fără ea? Suntem foarte mândri că am colaborat la o astfel de inovație revoluționară.”

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
Pentru mine, Spiromatic stabilește un nou standard în lumea panificației cu acest lucru. Ce producător mai poate face fără el?
Thomas Vermeir, Manager de cont, Siemens

„Suntem partener OEM al Siemens timp de șase ani”, adaugă Ludo. „Obținem mult sprijin și cu siguranță a ajutat la realizarea acestui proiect. De asemenea, în acest fel ne place să lucrăm cu clienții noștri: într-un parteneriat, în care căutăm soluții împreună. Au o gamă extrem de largă de tehnologie, dar reușesc totuși să fie foarte receptivi. Acest lucru este important, deoarece oferim și asistență 24/7 clienților noștri.”

Fabrica de refacere și-a găsit deja drumul către procesatorii de pizza și produse de patiserie. Există mulți producători pe piață care nu utilizează încă materiile prime în mod optim. Cu toate acestea, Spiromatic lucrează deja la următorul său proiect: reutilizarea produselor coapte. „Este încă la început, dar în cele din urmă dorim, de asemenea, să putem reutiliza toate produsele coapte care nu îndeplinesc standardul din orice motiv. Acest lucru va reduce risipa de alimente mult mai mult.”

Datorită suportului aprofundat al Siemens și disponibilității continue, am dus acest proiect la o încheiere reușită.
Ludo Dejaeghere, CEO, Spiromatic

Beneficiile pe scurt

  • Cu până la 30% mai puțin aluat pierdut
  • Reducerea costurilor materiilor prime prin reutilizarea ingredientelor
  • Economii de energie și CO₂ datorită transportului mai redus și eliminării deșeurilor
  • Calitate constantă a produsului datorită controlului precis al procesului
  • Timp de funcționare mai mare: sistemul continuă să funcționeze în paralel în timpul curățării

Sunteți curioși despre posibilitățile oferite de TIA Portal?

Descoperă-le aici.