Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Pit opriri alimentate de AI pentru trenuri

Flota Rhein-Ruhr-Express (RRX) funcționează non-stop. Unul dintre motivele pentru aceasta este inteligența artificială.

Obținerea unei disponibilități a sistemului de până la 100%

Trenul intră în depozit, porțile se închid, iar echipajul de întreținere începe să acționeze - ceasul ticăie.

În câteva ore, trenul Rhein-Ruhr-Express (RRX) trebuie să iasă din centrul de servicii feroviare (RSC), operat de Siemens Mobility din Dortmund, și să se întoarcă pe șină. Optzeci și patru de vehicule Siemens Desiro HC au conectat Köln, Düsseldorf și regiunea Ruhr din 2018 - funcționând non-stop. TÜV SÜD a validat faptul că flota RRX a demonstrat un nivel de disponibilitate de aproape 100% pe o perioadă definită de timp (ultima validare până în septembrie 2024). Un secret: Inteligența artificială ajută la monitorizarea stării componentelor trenului, iar multe procese sunt automatizate.

A team member checks the Health States dashboard for monitoring the condition of the bogies.

Un membru al echipei verifică tabloul de bord State Health pentru a monitoriza starea boghiilor.

Trenurile petrec puțin timp în depozit, deoarece reparațiile pot fi planificate în avans datorită monitorizării stării. Dacă există un indiciu de defect, piesele afectate vor fi înlocuite exact la momentul potrivit, cu alte cuvinte, nu prea devreme și nici prea târziu. Acest lucru îmbunătățește eficiența.

RSC funcționează ca un pit stop de Formula 1: intrați și ieșiți din pit cât mai repede posibil. Mai multe trenuri în mai puțin timp, deci este nevoie de mai puțin spațiu. RSC din Dortmund are doar 70.000 de metri pătrați de spațiu, ceea ce este foarte compact pentru un depozit care deservește 84 de vehicule. Acest lucru îl face un model pentru alte centre de întreținere naționale și internaționale, unde trenurile sunt menținute în stare bună de funcționare de către Siemens Mobility. Toți clienții beneficiază de cunoștințele din cadrul rețelei de experți Siemens, deoarece algoritmii AI continuă să învețe, de exemplu.

Doriți să aflați mai multe despre disponibilitatea remarcabilă a sistemului? Urcați pe Rhein-Ruhr-Express - în videoclipul nostru.

Operațiuni fără probleme și tranziție fără întreruperi de întreținere

Planificarea în avans este esențială pentru operațiuni fără probleme și opriri de întreținere optimizate la depozit. Acesta este motivul pentru care vehiculele sunt echipate cu senzori care monitorizează continuu componentele esențiale pentru mobilitate în timpul funcționării.

Datele colectate sunt transmise aproape în timp real către Railigent X, o suită de servicii și aplicații construite pe principiile Siemens Xcelerator. Folosind inteligența artificială, sistemul detectează anomalii și propune date pentru următorul interval de întreținere.

În timp ce trenul este operațional, sistemul generează deja automat comenzi de lucru în cadrul sistemului de management al întreținerii (CMMS). Când trenul intră apoi în depozit, echipa de întreținere cu expertiza potrivită îl așteaptă cu instrumentele potrivite pe calea corespunzătoare, iar piesele de schimb potrivite sunt deja acolo. Piesele mecanice utilizate frecvent, cum ar fi suporturile pentru truse de prim ajutor, pot fi înlocuite cu versiuni mai robuste, tipărite 3D la fața locului, care se bazează pe expertiza SMO în fabricarea aditivă. Componentele metalice sunt produse prin rețeaua globală de producție aditivă a Siemens Mobility, cu imprimante situate în întreaga lume. Combinată cu strategia inteligentă de întreținere, această abordare reduce timpii de nefuncționare, optimizează disponibilitatea pieselor de schimb și îmbunătățește semnificativ sustenabilitatea și eficiența operațiunilor feroviare.

O evaluare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă realizată de TÜV SÜD în 2024, care a evaluat serviciile de întreținere, furnizarea infrastructurii de servicii și curățarea vehiculelor RRX la RSC, a oferit RSC un scor remarcabil de 91%. Prin comparație: Scorul mediu în evaluările similare de sustenabilitate efectuate de TÜV SÜD în diferite industrii este între 60 și 70%.

Technicians receive their work orders digitally on mobile devices, as seen here during a visual inspection of a train.

Combinând expertiza umană și AI

În ciuda tuturor automatizărilor, vehiculele RRX nu se repară, desigur, singure. Oamenii continuă să joace rolul principal la depozit. Inteligența artificială îi ajută să ia deciziile corecte.

Despite all the automation, humans continue to play the leading role in repairing the vehicles.

În ciuda tuturor automatizărilor, oamenii continuă să joace rolul principal în repararea vehiculelor.

AI poate fi găsit în mai multe subprocese care se bazează unul pe celălalt:

  • Condition monitoring: Sensors măsoară vibrațiile din roți și boghiuri. Algoritmii detectează anomalii în măsurători. Inima sistemului este un instrument special de diagnostic pentru bogii, care utilizează senzori de accelerație pentru a detecta defectele.
  • Suport pentru luarea deciziilor: Aplicațiile din Railigent X utilizează aceste informații pentru a extrapola neregulile în exploatarea trenurilor. Starea boghiurilor poate fi urmărită în Stări de sănătate tablouri de bord. Durata de viață utilă rămasă este o aplicație complementară pentru starea roților. AI calculează în avans timpul optim de întreținere, cum ar fi pentru calibrarea și înlocuirea roților.

Ceea ce este special este că AI poate vedea până la câteva luni în viitor. Deoarece fiecare tren trebuie să meargă la depozit la intervale regulate, reparațiile necesare pot fi incluse și în planificare. Fiecare vehicul este supus unei inspecții generale cuprinzătoare la fiecare opt ani. Deși AI nu este încă în măsură să vadă atât de departe în viitor, continuă să învețe în fiecare zi - și va face acest lucru și în viitor din alte locații în care Siemens Mobility operează modele similare de întreținere. Într-o zi, AI ar putea într-adevăr să prezică până la următoarea inspecție generală.

Până atunci, aproape 100% din comenzile de lucru ar putea fi emise automat de AI, comparativ cu 80% astăzi. Întotdeauna omul este cel care decide dacă o comandă de lucru este efectiv executată - totuși. La depozitul din Dortmund, trenul trece printr-o poartă din fața holului, unde sunt instalate camere în jurul acestuia. În viitor, un AI ar putea detecta daune sau graffiti și ar putea emite automat ordinul de lucru - fără niciun personal pentru inspecția vizuală consumatoare de timp. Acesta este un proiect de cercetare, dar scopul este clar: oamenilor nu ar mai fi obligați să facă inspecții laborioase, iar personalul instruit s-ar putea concentra pe problemele cu adevărat dificile.

The RRX is the largest rail infrastructure project in the German state of North Rhine-Westphalia.

RRX este cel mai mare proiect de infrastructură feroviară din statul german Renania de Nord-Westfalia. Se intenționează să ofere conexiuni optime între zonele metropolitane ale statului - inclusiv Köln.

Viitorul transportului public

Clienții, o alianță formată din cinci asociații regionale de transport, au convenit contractual cu Siemens Mobility până în 2050 ce servicii vor fi furnizate, cum ar fi disponibilitatea vehiculelor.

Când trenurile circulă în mod fiabil și la timp, beneficiază nu numai operatorii de trenuri, ci și clienții lor, pasagerii. Acest lucru sporește atractivitatea transportului public. Prin urmare, Rhein-Ruhr-Express este un model pentru transportul public al viitorului - la nivel mondial.

Despre railigent

Railigent X face parte din ecosistemul Siemens Xcelerator. Suita de aplicații bazate pe date pentru sistemele feroviare include aplicații software-as-a-service pentru gestionarea hardware-ului și software-ului feroviar. Colectează date din trenuri și infrastructura feroviară, le procesează inteligent și ajută la îmbunătățirea operațiunilor, optimizarea întreținerii, reducerea costurilor și creșterea disponibilității la aproape 100%. Railigent X este deja utilizat în multe proiecte de transport de pasageri, infrastructură și feroviar de marfă din întreaga lume.