Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Achiziție flexibilă de date de producție pentru produse farmaceutice

Excella GmbH, cu sediul în apropiere de Nürnberg, avea nevoie de mai multă transparență pentru unitatea sa de producție farmaceutică solicitantă: un sistem care să se adapteze proceselor sale și să furnizeze informațiile corecte la fiecare nivel. Achiziția flexibilă și automată a datelor de producție cu SIMATIC WinCC V8 oferă exact acest lucru.

De ce să folosiți un sistem SCADA pentru achiziția de date de producție?

Producția farmaceutică înseamnă o varietate și o flexibilitate enormă: produse extrem de diverse, procese diferite, cinci linii cu mașini de la mai mulți producători. Pentru a capta continuu datele operaționale și productivitatea în acest mediu complex, Excella avea nevoie de o soluție care să permită echipelor de la ateliere până la control și management să planifice, să implementeze și să măsoare îmbunătățiri pe baza unor cifre concrete.

Pharmaceutical production worker standing with tablet in prodction hall at Excella GmbH

Beneficii cheie

Transparență pentru fiecare nivel

Ce linie are ce statut, unde sunt problemele: supraveghetorii de ture și echipele de producție o văd live în orice moment. Timpii de comandă sunt capturați automat, fără introducerea manuală a datelor, economisind echipele între 5 și 10 minute pe comandă.

Flexibilitate încorporată

Sistemul se adaptează proceselor Excella, nu invers. Flexibilitate maximă în vizualizarea și integrarea datelor: SIMATIC WinCC V8 și PM-ANALIZA îndeplinesc cerințele mașinilor de la diferiți producători.

Adâncimea care conduce optimizarea

De la starea generală a liniei până la mașinile individuale și etapele procesului: micro-opririle care anterior au trecut neobservate pot fi acum identificate și rezolvate cu măsuri simple. O lupă în proces.

Tablet with WINCC V8 content, held by pharmaworker

Transparență pentru ambalajele farmaceutice

Provocarea deosebită la Excella constă în varietatea enormă și flexibilitatea proceselor sale. Numai în ambalaje, compania operează cinci linii capabile să producă o gamă largă de produse: blistere simple, blistere multiple, sticle, cutii pliabile. „Practic orice este posibil”, explică Viktoria Megner, șeful departamentului de ambalare farmaceutică la Excella GmbH & Co. KG.
Pentru a capta continuu datele de operare și productivitatea liniei în acest mediu solicitant, Excella avea nevoie de o soluție versatilă corespunzător: „Pentru a putea planifica, implementa și măsura îmbunătățiri pe baza unor cifre concrete”, după cum explică expertul.

O soluție care se potrivește perfect proceselor și liniilor

Un criteriu cheie pentru achiziția datelor de producție a fost acela ca sistemul să se adapteze la diversele procese și cerințe ale Excella, nu invers, continuă Megner: „De asemenea, ne-am asigurat că am angajat personalul din fabrica de ambalare la bord și i-am sprijinit pe deplin în munca lor. Scopul a fost de a introduce sistemul cât mai ușor posibil, fără ca echipele noastre să fie nevoite să absoarbă prea multe informații noi.” De aceea, flexibilitatea maximă în afișarea datelor înregistrate, precum și în integrarea datelor a fost o necesitate: două cerințe pe care Siemens le-a putut îndeplini cu ușurință SIMATIC WinCC V8 și PM-ANALIZA Supliment.

3 pharmaceutical workers stand in front of a screen with WinCC data diagrams
Acum putem viza mașini individuale sau etape de proces pentru a le optimiza productivitatea și, de exemplu, pentru a detecta micro-opriri. Acest lucru permite adesea îmbunătățirea semnificativă a proceselor cu măsuri simple.
Sebastian Eibner, Tehnician principal, ambalaje farmaceutice, Excella GmbH & Co. KG

Producție transparentă, pas cu pas

Încă de la început, un lucru a fost clar liderilor de la Excella: „Conectarea la mașinile existente este mai ușor de spus decât de făcut”, spune Sebastian Eibner, tehnician principal în divizia de ambalare farmaceutică a Excella GmbH & Co. KG. Integrarea a cinci linii cu mașini de la diferiți producători într-o arhitectură comună a necesitat o mare expertiză din partea sistemului și a echipei de proiect. A ajutat faptul că SIMATIC WinCC V8 oferă mecanisme extinse pentru o comunicare ușoară cu diferite mașini și producători: unul dintre motivele pentru care Excella a ales Siemens și SIMATIC WinCC V8.

Pharma worker with tablet in hands standing in production hall
Timpii comenzilor sunt acum înregistrați automat. Numai asta economisește echipele noastre de ambalare cinci până la zece minute pe comandă. Cu numărul mare de comenzi pe care le procesăm, cu siguranță este de trei până la patru ore pe săptămână.
Manuel Eckert, Tehnician principal, Divizia de ambalare farmaceutică, Excella GmbH & Co. KG

Transparența conduce la eficiență: economisirea orelor de muncă

Excella a început inițial cu o singură linie, astfel încât să poată lucra prin elementele de bază și să ia decizii suplimentare. Sistemul matur a fost apoi implementat în celelalte linii. Ce stare are fiecare linie, unde sunt problemele: Managerii de producție și echipele pot accesa și revizui toate aceste informații în direct în orice moment. Urmărirea producției și documentarea s-au îmbunătățit, de asemenea: timpii de comandă sunt acum înregistrați automat, fără ca angajații să fie nevoiți să introducă datele manual: „Numai acest lucru economisește cinci până la zece minute pe comandă. Cu numărul mare de comenzi pe care le procesăm, cu siguranță este de trei până la patru ore pe săptămână. Reduce semnificativ volumul de muncă pentru echipele noastre”, confirmă Manuel Eckert, tehnician principal în divizia de ambalare farmaceutică a Excella GmbH & Co. KG.

Worker sitting at his desk in front of a screen with WinCC V8 and PM ANALYZE diagrams
zoom on hand holding a tablet inside a production hall

Ca o lupă pentru prelucrare

Un aspect al SIMATIC WinCC V8 pe care Sebastian Eibner îl subliniază în mod special este rezoluția ridicată a datelor înregistrate. „Nu numai că avem o imagine de ansamblu excelentă asupra întregului proces de ambalare, dar putem viza și mașini individuale sau pași de proces pentru a le optimiza productivitatea.” Ca exemplu, el citează așa-numitele micro-opriri, unde mașina pierde doar câteva cicluri: „În trecut, acest lucru nu a fost aproape niciodată observat, deoarece mașina funcționa, cel puțin pentru ochiul uman, continuu. Dar, cu datele detaliate, am putut vedea clar că, de exemplu, unitățile individuale de pe o linie au continuat să intre în modul de așteptare, deoarece timpul ciclului nu era optim. Așa că am mutat pur și simplu un senzor câțiva centimetri, iar problema a fost rezolvată.”

Datorită achiziției de date de producție, putem folosi date concrete pentru a planifica, implementa și măsura îmbunătățiri: numere dure în loc de adevăr perceput.
Viktoria Megner, Șef de ambalare farmaceutică, Excella GmbH & Co. KG
Three pharma workers standing in front of a big screen with software diagrams at production hall

Excella și Siemens: creștem împreună

Colaborarea dintre Excella și Siemens nu se oprește la implementare. Împreună, ele extind și îmbunătățesc continuu sistemul. Următorul pas: transferul automat al informațiilor despre comandă din sistemul ERP. Disponibilitatea pe termen lung și nivelul ridicat de detaliere a datelor deschid posibilități complet noi pentru optimizarea proceselor la Excella, făcând producția farmaceutică mai transparentă, eficientă și pregătită pentru viitor zi de zi.

Începeți-vă călătoria!