Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O imagine de aproape a microplasticelor care plutesc în apă, evidențiind poluarea mediului.

Plantele sunt plastic nou: Microplasticul nu este o micro-problemă

Potrivit PlantSwitch: soluția pentru combaterea poluării microplastice este plantele.

APRILIE 2024

În conformitate cu Institutele Naționale de Sănătate (NIH)Microplasticele (MPS) pot fi găsite peste tot în mediul înconjurător, inclusiv aerul pe care îl respirăm, alimentele pe care le consumăm și apa pe care o bem. Oamenii de știință au descoperit particule microplastice în râuri și lacuri de pe insule îndepărtate, norii de deasupra Muntelui Fuji și zăpada din Antarctica, subliniind prezența lor omniprezentă pe tot globul.

Dar ce sunt ei? Care sunt aceste micro-neplăceri care creează o macro-problemă?

MP-urile sunt clasificate ca fragmente de material polimeric artificial, cu lanț lung (plastic), care sunt mai mici de cinci milimetri lungime — dimensiunea unui singur bob de orez. Longevitatea lor se întinde pe mii de ani când parlamentarii se formează ca fragmente mai mici și se desprind de bucăți mai mari. Acest lucru se poate întâmpla în timpul dezvoltării produselor comerciale sau în timpul degradării produselor din plastic, cum ar fi anvelopele, sticlele de apă și ambalarea produselor de înfrumusețare.

Uneori, MP-urile sunt produse în mod deliberat sub formă de pelete de rășină și refolosite în fabricarea diferitelor articole, cum ar fi tacâmuri de unică folosință, jucării, ochelari de soare și chiar mobilier. În ciuda eforturilor de reciclare a acestor articole, parlamentarii sunt încă ingerați de animale și oameni într-un ritm alarmant.

În medie, oamenii consumă echivalentul brut al unui Valoarea cardului de credit de plastic în fiecare săptămână - aproximativ 5 grame. Gândește-te la asta:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

O pungă de plastic de la cel mai apropiat supermarket zboară pe geamul unei mașini de pe autostradă, prinde aer major și își face drum în Golful Mexic. Aici, se descompune în bucăți mai mici în timp și este mâncat de comunitatea locală de snapper roșu.

Decideți să vă scoateți familia la o masă delicioasă la un restaurant local pentru a sărbători o zi de naștere și să ghiciți ce este listat drept „captura zilei”? Da, acel snapper roșu.

Deputații pot fi găsiți și în apă potabilă și poate avea un efect grav asupra sănătății umane. Oamenii de știință cred că odată ingerate, MP-urile pot provoca stres oxidativ, leziuni ale ADN-ului, disfuncții ale organelor, tulburări metabolice, răspuns imun și neurotoxicitate... doar pentru a numi câteva.

Cum oprim asta? Potrivit lui Dillion Baxter, CEO și cofondator al PlantSwitch, soluția sunt plantele.

La PlantSwitch, misiunea noastră este de a înlocui tot plasticul de unică folosință pe bază de petrol cu plante”, a spus Baxter. Reciclăm reziduurile agricole, cum ar fi cojile de orez și paiele de grâu, într-o rășină pe bază de plante care poate fi utilizată pentru a face aproape toate tipurile de produse din plastic.

PlantSwitch, care a deschis o unitate de producție în SUA, lucrează cu ferme locale pentru a transforma reziduurile agricole în pelete compostabile. Acea rășină bioplastică este apoi folosită de producători pentru a face totul, de la ustensile de mâncare, recipiente cosmetice, periuțe de dinți și păstăi de cafea.

Folosind tehnologia proprie, PlantSwitch a găsit o modalitate de a crea un material bio cu costuri reduse, cu proprietăți care seamănă cu materialele plastice tradiționale, care este compostabil în curte. „A fost un drum lung pentru a ajunge aici”, a spus Baxter, „dar am reușit să lucrăm cu parteneri de tehnologie, finanțare și dezvoltare care ne-au ajutat pe parcurs să creăm un produs care este cu adevărat durabil și de care suntem mândri.”

Au început producția comercială cu o unitate de producție comercială de 50.000 de metri pătrați, cu o capacitate de 25.000 de tone pe an. Ecosistemul Siemens a jucat un rol crucial în lansarea primului site:

Servicii Financiare Siemens (SFS) sprijinit cu o linie de credit de 5 milioane de dolari pentru achiziționarea de echipamente pentru noua instalație, inclusiv polizoare, un sistem transportor și extrudere.

Industrii digitale Siemens (DI) a ajutat la punerea în funcțiune a noii instalații, precum și colaborarea directă cu PlantSwitch pentru a se asigura că toate echipamentele au o specificație Siemens și servicii de piese de schimb.

Infrastructura inteligentă Siemens (SI) a ajutat la găsirea unei alternative pentru tablourile de distribuție după ce PlantSwitch a întâmpinat întârzieri în furnizarea de energie către noua instalație.

„Echipa Siemens a fost un partener extrem de valoros pentru a ne ajuta să construim viitorul materialelor plastice. Ne-am început colaborarea într-un punct critic de inflexiune pentru PlantSwitch și sunt un motiv major al succesului nostru. Aceștia au oferit sprijin pentru o serie de obiective diferite și au demonstrat un nivel ridicat de expertiză în fiecare categorie”, a declarat Baxter de la parteneriatul PlantSwitch cu Siemens.

Pe măsură ce PlantSwitch a crescut producția, scopul lor este de a folosi sutele de formulări pentru a concura pe fiecare piață. Au asigurat contracte cu clienți din diverse sectoare, inclusiv servicii alimentare, gastronomie și comerț cu amănuntul. Creșterea lor remarcabilă a dus la înființarea unei noi fabrici în Asia, proiectată strategic pentru a satisface cererea globală în creștere.

Pentru mai multe informații despre PlantSwitch, vizitați site-ul lor.

Pentru informații despre Siemens, vizitați SUA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Începeți-vă călătoria