Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Flacoane pe o linie de producție cu suprapunere de date digitale.

China se bazează pe producția digitală de vaccinuri animale

China are o istorie bogată în domeniul vaccinurilor: se crede că primele inoculări au fost efectuate în Regatul Mijlociu încă din 200 î.Hr. Jinyu Bio-technology stabilește acum o piatră de hotar ca prima care digitalizează producția de vaccinuri animale în China.

Vaccinurile: o călătorie către producția digitală

Vaccinurile sunt, fără îndoială, una dintre cele mai importante revoluții în sănătatea umană și animală. Primul vaccin uman din timpurile moderne a vizat variola și a fost creat în anii 1790; vaccinurile animale au urmat în anii 1870. Cu toate acestea, practica inoculării este considerată a fi mult mai veche: istoricii au găsit dovezi că chinezii au inoculat oamenii împotriva variolei încă din 200 î.Hr. Conform standardelor de astăzi, procedura era rudimentară: crustele de variolă au fost măcinate și suflate în nări sau zgâriate în piele.

Producția de vaccinuri a parcurs un drum lung. În zilele noastre, procesul constă în mai multe etape diferite, de la generarea unui antigen, la izolarea antigenului din mediul de creștere, până la purificare, adăugarea unui adjuvant și ambalare. Bazarea numai pe operațiunile manuale este ineficientă, instabilă și chiar periculoasă. Prin urmare, Jinyu Bio face acum istorie cu eforturile sale de a deveni operatorul primei fabrici digitale din China pentru producția de vaccinuri animale.

Two people monitoring a factory control room with multiple screens.

Fiabilitate, trasabilitate și siguranță îmbunătățite

Care sunt avantajele digitalizării? În primul rând, fiabilitate crescută datorită unui nivel mai ridicat de consistență comparativ cu operațiunile manuale. „Într-un mediu de producție cu automatizare la nivel scăzut, chiar și o diferență subtilă în comportamentul operațiunilor poate duce în cele din urmă la o calitate instabilă între diferitele loturi de vaccinuri”, explică Li Rong, director industrial la Jinyu Bio. Fabricile digitale sporesc trasabilitatea: Atunci când apare un defect de produs, timpul și efortul de a urmări ceea ce a mers prost sunt mult reduse în comparație cu fabricile tradiționale. În cele din urmă, digitalizarea crește siguranța, deoarece există mai puțină interacțiune umană cu microbii și toxinele utilizate pentru a crea vaccinuri.

Pentru a profita de aceste beneficii, Jinyu Bio s-a angajat într-o călătorie Industry 4.0 cu Siemens. Pentru aceasta, echipa experimentată Siemens a elaborat o soluție de digitalizare de zece ani pentru producătorul de vaccinuri animale care acoperă întregul ciclu de viață. „Acest proiect este un exemplu al modului în care Siemens își poate adapta portofoliul digital pentru a servi industrii individuale - în acest caz farmaceutice”, afirmă Xu Yibin, Section Manager la Siemens China. Soluțiile sunt aliniate nevoilor de producție. Pentru Jinyu Bio, aceasta înseamnă integrare la trei niveluri:

Integrare end-to-endIndiferent de industrie, în trecut, creșterea eficienței muncii în echipă a fost o durere de cap majoră pentru inginerii proiectanți, deoarece schimbul și coordonarea informațiilor în timp real erau aproape imposibile. În plus, modificarea planurilor a implicat riscuri mari de eroare. Acest lucru se schimbă cu Comos. Platforma digitală de la Siemens permite inginerilor de la Jinyu Bio să acceseze și să modifice datele de proiectare oricând și oriunde, reducând astfel costurile de proiectare și sporind eficiența muncii în echipă. Mai mult, Comos construiește gemeni digitali de echipamente fizice pentru a îmbunătăți substanțial precizia proiectării. Când Comos este cuplat cu Simatic PCS 7, inginerii pot urmări datele de la echipamente. Și dacă este necesară întreținerea, o comandă de lucru poate fi declanșată automat.

Integrare verticală: Anterior, tehnologia informației (IT) și tehnologia operațională (OT) erau separate la Jinyu Bio. Acest lucru a creat silozuri interne de informații care au împiedicat fabrica să răspundă rapid la cerințele pieței emergente. Situația sa schimbat odată cu introducerea integrării verticale a software-ului și hardware-ului. Software-ul XHQ Operations Intelligence asamblează o „forță armată” extrem de disciplinată a sistemelor informatice interne care ajută echipa de conducere în luarea deciziilor. Un instrument esențial aici este Simatic IT eBR, un sistem de execuție a producției (MES) dezvoltat de Siemens pentru industria farmaceutică. Printre altele, Simatic IT eBR controlează producția automatizată și asigură o trasabilitate completă.

Pentru Jinyu Bio, Siemens a fost întotdeauna un partener profesionist, dedicat și de încredere în transformarea noastră digitală.
Zhang Chongyu, Preşedinte, Jinyu Bio-tehnologie

Integrare orizontală

Valoarea reală a Internetului obiectelor (IoT) constă în datele colectate și în perspectivele care sunt generate de acestea. Jinyu Bio cooperează cu Siemens pentru a construi platforme de date mari bazate pe IoT. Cu oferte digitale cuprinzătoare, cum ar fi Teamcenter, Simatic IT Unilab și Sipat, Siemens ajută Jinyu Bio să modeleze integrarea orizontală a datelor, de la furnizorii de materiale la clienții de vaccinuri. Echipa de management de la Jinyu Bio vede datele mari ca fiind o parte integrantă pentru producția inteligentă - și, în cele din urmă, pentru vaccinarea inteligentă.

Oportunități astăzi și mâine

Călătoria Industriei 4.0 la Jinyu Bio este însoțită de cultivarea talentelor, deoarece munca într-o fabrică digitală necesită abilități diferite. Siemens sprijină Jinyu Bio ajutând angajații să-și îmbunătățească cunoștințele de automatizare și informații. Acest lucru, la rândul său, a alimentat o schimbare culturală: „Prin instruiri profesionale, echipele noastre de producție și management au dezvoltat mentalități digitale”, spune Ma Yiming, director de resurse umane la Jinyu Bio.

Cu o mentalitate digitală în rândul angajaților și cu Siemens alături, Jinyu Bio este gata să ducă industria biofarmaceutică într-o nouă eră a digitalizării. Încă o dată, se pare că China face istorie cu vaccinurile.

August 2019