Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De la energia verde la infrastructura inteligentă

Este rețeaua electrică următorul câmp de luptă strategic?

Europa extinde energia eoliană și solară cu o viteză record, dar consumatorii noi, consumatori mari de energie, exercită deja presiune asupra sistemului. O pondere tot mai mare de energie verde este pierdută dacă nu extindem și optimizăm rețeaua electrică existentă prin soluții inteligente.

Tranziția verde se accelerează în întreaga Europă. Siemens și alți actori europeni indică un obiectiv de electrificare de cel puțin 35% până în 2030 pentru a îndeplini ambițiile RepowerEU - un nivel care va impune cerințe semnificativ mai mari asupra infrastructurii energetice globale. În același timp, planurile pentru o extindere masivă a energiei eoliene offshore, electrificarea transporturilor și industriei și creșterea cererii din centrele de date consumatoare de energie înseamnă că rețeaua electrică intră într-o nouă fază.

Deja astăzi, evoluțiile indică o provocare cheie: o pondere din ce în ce mai mare de energie verde nu este utilizată. Calculele bazate pe datele de la Energinet arată că 18% din producția eoliană offshore a fost pierdută în jumătatea de vară a anului 2025, deoarece rețeaua electrică nu a putut să o absoarbă.

„Extinderea energiei regenerabile a fost un obiectiv major de mulți ani și acest lucru a fost necesar.” spune Andreea Balasiu, care conduce afacerea noastră de electrificare și automatizare din Danemarca. „Dar fără o modernizare corespunzătoare a infrastructurii fizice, riscăm să încetinim progresul.”

Potrivit acesteia, presiunea asupra rețelei electrice este deja evidentă în mai multe părți ale Europei, unde capacitatea nu poate ține pasul cu cererea în creștere rapidă determinată de noile tipuri de consumatori.

„Vedem semnificativ mai multe anchete din centrele de date. Mulți doresc să se conecteze la rețeaua de înaltă tensiune, iar consumul lor de energie electrică este măsurat în megawați. Asta schimbă regulile jocului”. explică ea.

Andreea Bălăşiu.

Andreea Bălăşiu, cine conduce afacerea noastră de electrificare și automatizare în Danemarca

Grid First - Infrastructura energetică trebuie să fie prioritară

În timp ce prima fază a tranziției verzi s-a concentrat pe creșterea producției de energie regenerabilă, evoluțiile indică acum o schimbare strategică. Pentru a realiza ambițiile, este crucial ca infrastructura să țină pasul.

Funcționăm în conformitate cu principiul „Grid First” - infrastructura energetică trebuie să fie prioritizată ca o condiție prealabilă pentru restul tranziției.

„Avem nevoie mai întâi de autostrăzi - autostrăzile energetice, atât mari cât și mici - altfel nu vom beneficia pe deplin de investițiile în eoliană și solară”. spune Andreea Balasiu.

În același timp, ea solicită un accent strategic mai puternic pe electrificarea întregului lanț valoric.

„Ne lipsesc obiective clare şi mai ambiţioase de electrificare la nivel politic — atât la nivel european, cât şi la nivel naţional. Este vorba despre stabilirea unei direcții clare și asigurarea faptului că nu vorbim doar despre gigawați de energie eoliană, ci și despre modul în care rețeaua electrică este de fapt extinsă și utilizată”. spune ea.

Consumatorii devin active esențiale

Linii de transmisie de înaltă tensiune.

Extinderea rețelei electrice este o condiție prealabilă pentru realizarea tranziției verzi. Dar, după părerea noastră, nu este o chestiune de oricare sau. În timp ce infrastructura fizică trebuie extinsă, rețeaua electrică existentă conține, de asemenea, un potențial semnificativ - și adesea neexploatat - care poate fi deblocat prin digitalizare și control inteligent.

Cu alte cuvinte, trebuie să construim o nouă infrastructură și să ne gândim mai inteligent la ceea ce avem deja.

Folosind date, inteligență artificială și așa-numitele gemeni digitali, rețeaua electrică poate fi din ce în ce mai optimizată și operată mai aproape de limitele sale de capacitate - fără a necesita neapărat noi investiții majore în cabluri și instalații. Este vorba despre crearea unei vizibilități mai bune în sistem și posibilitatea de a simula și prezice sarcini în timp real.

Acest lucru este deja implementat în practică: în Finlanda, Fingrid folosește gemeni digitali pentru a testa scenarii dinamice și pentru a identifica potențiale blocaje într-un stadiu incipient. În Norvegia, Elvia optimizează utilizarea capacității rețelei utilizând algoritmi bazați pe date.

„Trebuie să ne extindem și să ne modernizăm în același timp pentru ca bunele intenții să fie resimțite în practică. Cu soluțiile digitale, putem obține o perspectivă mult mai bună asupra rețelelor noastre electrice și le putem folosi mult mai eficient”. Explică Andreea Balasiu.

Ea subliniază, de asemenea, că viitoarele sisteme energetice vor fi caracterizate din ce în ce mai mult de flexibilitate pe partea de consum. Noile tipuri de consumatori - cum ar fi centrele de date, instalațiile industriale și soluțiile de stocare a energiei - pot juca un rol mai activ în echilibrarea rețelei electrice.

„Dacă începem să vedem consumatorii ca active flexibile și nu doar încărcături, se deschid oportunități cu totul noi. Acestea pot ajuta la ameliorarea presiunii asupra rețelei și la crearea unor operațiuni mai stabile.”

Aceasta include utilizarea bateriilor și controlul inteligent, dinamic, unde consumul este schimbat în timp. Drept urmare, sistemul energetic nu doar devine mai mare, ci și mai inteligent și mai adaptabil.

Avem toate blocurile de construcție

Pentru noi, concluzia este clară: pentru ca Europa să reușească să-și atingă ambițiile ecologice, este nevoie de o concentrare mai coerentă asupra întregului sistem energetic. Nu este vorba doar de producerea mai multor energii regenerabile, ci mai ales de asigurarea faptului că aceasta poate fi distribuită, utilizată și integrată eficient între sectoare.

„Avem elementele de bază: tehnologiile sunt implementate și poziția de plecare este puternică - tot în Danemarca. Dar avem nevoie de investiții, reglementări și tehnologie pentru a merge în aceeași direcție”. spune Andreea Balasiu.

Potrivit acesteia, perspectiva se extinde dincolo de considerentele climatice. O rețea electrică rezistentă și inteligentă este, de asemenea, esențială pentru competitivitatea Europei, independența energetică și capacitatea de a atrage noi investiții.

Ca urmare, infrastructura energetică devine nu numai o necesitate tehnică, ci o condiție strategică pentru viitorul societății și al afacerilor.

Aprilie 2026