Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Pregătiți-vă pentru decolare

Siemens SINUMERIK ONE menține NWI Aerostructure, un producător de componente structurale complexe pentru aripi, în fruntea unei industrii în schimbare rapidă. Vedeți cum susținem extinderea acestei companii în creștere pe noi piețe.

În fruntea revoluției aerospațiale

Cu peste 50 de ani de expertiză, NWI sprijină producătorii de echipamente originale de top care produc aeronave comerciale, de afaceri și de aviație generală - și crește rapid. Veniturile au crescut cu 36% din 2022 până în 2023 și încă 15% din 2023 până în 2024.

NWI își comercializează acum capacitățile în aerostructuri militare, vehicule de lansare spațiale și construcții de nave. Siemens este aici pentru a-i ajuta să rămână în fruntea inovației.

Siemens oferă productivitate pentru NWI Aerostructuri

Membrii echipei Siemens, NWI Aerostructuri și Five Machining Systems stau în fața componentelor aripilor.

Îndeplinirea cerințelor creșterii producției

NWI Aerostructure este specializată în fabricarea unora dintre cele mai lungi piei, șnururi și spars din industrie. Tehnologia de prelucrare cu 5 axe de ultimă generație permite echipei NWI să producă componente mari, monolitice și complexe.

Competențele de bază ale acestei centrale liniștite includ:

  • Prelucrarea de precizie a componentelor aeronavelor lungi și mari, inclusiv formarea vârstei autoclavelor
  • Prelucrare pe scară largă
  • Fixarea automată a componentelor structurale
  • Asamblarea integrată a structurilor aerospațiale majore

Compania a făcut investiții strategice în echipamente avansate de prelucrare cu pat lung pentru a satisface cerințele ratelor de producție în creștere și finisaje de suprafață de înaltă calitate, adăugând 10 fusuri suplimentare din 2021.

Încredere de nume de top din industria aerospațială

NWI evoluează continuu pentru a servi cel mai bine companiile aerospațiale de top. „Am produs ansambluri de aripi și empennage și piese de detaliu precum piei, spărturi și alte componente în ultimii 80 de ani. Precizia, finisajul suprafeței și viteza cu care le producem astăzi sunt dramatic diferite față de acum 20 de ani”, explică Steve Freeman, managerul de programare CNC.

Odată cu creșterea continuă a călătoriilor aeriene, NWI Aerostructure a primit comenzi crescute pentru mai multe piese și a trebuit să-și standardizeze capacitățile de prelucrare pentru a valorifica această oportunitate. După explorarea echipamentelor noi, echipa NWI a stabilit că mașinile portante Cincinnati modernizate, cu comenzi CNC SINUMERIK ONE de la Siemens, au fost cea mai bună opțiune pentru a satisface cerințele în creștere și în evoluție ale clienților lor.

O mașină portantă cu mai multe axe la NWI Aerostructuri.
Un logo pentru Fives, o companie, cu o schemă de culori magenta și alb și o scrisoare stilizată

O soluție eficientă și rentabilă

„Ne-am uitat la echipamente noi”, spune Pfeffer, „Dar având bazele solide ale mașinilor cu care avem o istorie robustă de experiență, este mai eficient și mai rentabil să le renovăm pentru nevoile de astăzi. Realizăm lucrările de renovare mecanică, ajustăm alinierea și apoi adăugăm sistemele noastre de scule și colectare a așchiilor. Investiția noastră de capital și timpul de livrare reprezintă aproximativ o treime din ceea ce ar fi echipamentele noi.”

Fiind OEM al mașinilor NWI, Fives Machining Systems înțelege flota ca nicio altă companie. Este un beneficiu major ca Fives să întrețină echipamentul în mod regulat și o verificare uriașă în coloana pro pentru ca OEM să renoveze aceste mașini cu cele mai recente comenzi, acționări, motoare și fusuri. SINUMERIK ONE de la Siemens este parte integrantă a acestui proces.

Oferind mașinilor de succes viață nouă

Fives a renovat mai multe mașini la NWI, unele cu peste 30 de ani de servicii de succes. Fabricată inițial între 1985 și 1998, fiecare mașină a fost supusă unui proces de renovare în mai multe etape. În centrul fiecărei reîmprospătări reușite, Fives se bazează pe măiestria Siemens a controlului CNC pe 5 axe cu sistemul nostru SINUMERIK ONE.

„Trecerea la SINUMERIK ONE poate duce la o creștere cu 30% a productivității pentru prelucrarea pe 5 axe. Pentru mașinile cu 3 axe, puteți obține rezultate cu 20% mai rapide”, spune Robert Stiefel, șeful Siemens Aerospace Vertical Market.

Odată instalat, noul pachet de control este pus în funcțiune și testat pentru a se asigura că oferă nivelurile de performanță operaționale dorite. Fives oferă, de asemenea, instruire specializată necesară pentru a se asigura că clienții săi profită la maximum de noile lor echipamente.

O mașină Siemens SINUMERIK ONE MCP și Powerride 8 într-un cadru din fabrică.
Membrii echipei de la Siemens și NWI stau cu o aripă de avion finisată.

Creșterea productivității care schimbă jocul

SINUMERIK ONE se bazează pe o arhitectură multi-core cu micro-procesoare de ultimă generație, oferind timpi de ciclu CNC mai rapizi. Lucrând în combinație cu PLC-ul nostru S7-1500, controlul SINUMERIK ONE oferă cea mai bună productivitate și securitate din industrie. „În cazul NWI, cea mai mare schimbare tehnologică este CNC. Obțineți cea mai mare valoare pentru banii dvs. concentrându-vă pe modernizarea componentelor electronice”, spune Stiefel.

Stiefel subliniază, de asemenea, economiile de timp ale unei modernizări, care durează de obicei doar 14 până la 16 săptămâni
și limitează timpul de nefuncționare. „O achiziție de mașini noi ar putea dura între șase luni și doi ani”, spune el. „Cu o modernizare axată pe un nou sistem de control, nu numai că economisiți bani, dar economisiți și timp și beneficiați de îmbunătățiri măsurabile ale productivității.”

Trecerea la SINUMERIK ONE

Angajații NWI consideră că controlul SINUMERIK ONE, nativ digital, este familiar. Capacitățile sale sunt similare cu instrumentul lor anterior, dar cu ani lumină înainte în ceea ce privește performanța, atingând viteze maxime de prelucrare și îmbunătățind precizia traseului. „Fiecare persoană care atinge un Siemens SINUMERIK ONE este uimită de viteza de procesare a acestuia”, spune Jacob Benton, inginer de producție la NWI.

Pe lângă îmbunătățirea randamentului și productivității primei părți, modernizarea îmbunătățește experiența utilizatorului, valorificând sinergia existentă între mașini și abilitățile echipei. „A rămâne cu sistemele CNC Siemens ne-a ajutat să fim consecvenți”, spune Benton. „Standardizarea în întreaga fabrică este foarte importantă pentru NWI. Acest lucru reduce cerințele de training, îmbunătățește flexibilitatea și standardizează întreținerea și repararea pieselor.”

O interfață cu ecran tactil pentru sistemul SINUMERIK ONE de la Siemens, afișând diverse pictograme și o bară de meniu.
Un angajat se uită la un computer care arată interfața de utilizator SINUMERIK ONE.

Un model pentru maximizarea producției

Cu geamul său digital, SINUMERIK ONE oferă o bază pentru o producție orientată spre viitor cu mașini-unelte. „Folosind geamănul digital, obțineți un exemplu exact al modului în care programul va rula pe mașină - chiar înainte de a face prima tăietură pe mașina reală”, spune Robert Varney, directorul de inginerie post-piață al Fives.

Caracteristicile avansate de securitate cibernetică SINUMERIK ONE, concepute pentru a îndeplini cerințele contractelor guvernamentale, sunt, de asemenea, importante pentru NWI și clienții săi.

Modernizarea echipamentelor încă viabile cu performanțele de ultimă generație ale SINUMERIK ONE este un model pentru toate companiile care doresc să maximizeze producția. Siemens avansează producția aerospațială în moduri economice, duplicabile și durabile, iar SINUMERIK ONE se va asigura că NWI rămâne în vârful nișei lor de prelucrare.

Cu pionierul SINUMERIK ONE care alimentează acum portalurile sale Cincinnati de 10.000 rpm, NWI va fi și mai eficient, ajutând compania să-și crească valoarea pentru clienți concentrându-se pe inovație.
Grigorie Mihalovici, Director tehnic de vânzări, Sisteme de prelucrare Fives