Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Imaginea arată un copac cu frunze și ramuri verzi, înconjurat de o pădure, cu accent pe tehnologiile de captare a carbonului.

Investiții în tehnologii de captare a carbonului

Atingerea nivelului net zero până în 2050 va implica eliminarea și stocarea continuă a emisiilor de CO₂ și utilizarea tehnologiilor cu emisii negative (NET) pentru recuperarea gazelor cu efect de seră emise

Nevoia de inovare diversă în accelerarea climei

NOIEMBRIE 2022

De-a lungul evaluărilor recente, este evident că țările care au semnat Acordul climatic de la Paris nu au reușit să-și reducă emisiile suficient pentru a-și atinge obiectivele. Strategiile folosite până în prezent de guverne, care se bazează în mare măsură pe mai multă energie regenerabilă și pe un consum mai mic de carbon, nu sunt suficiente.

În timp ce reducerea fizică a emisiilor de CO₂ rămâne cea mai mare prioritate, pentru a ajuta la atingerea obiectivelor net zero, CO₂ va trebui, de asemenea, să fie eliminat din atmosferă pe scară largă și stocat sau eliminat. Chiar dacă ajungem la zero net până în 2050, va trebui să continuăm eliminarea emisiilor istorice de CO₂ din atmosferă pentru a evita încălzirea viitoare. În conformitate cu Institutul World Resources oamenii de știință prezic că până la 10 Gigatone (Gt) de CO₂ vor trebui eliminate anual din atmosferă până în 2050, capacitatea de eliminare crescând la 20 Gt CO₂ pe an până în 2100. Pentru a sprijini eliminarea și stocarea emisiilor de CO₂ din atmosferă - cunoscută sub numele de captare și stocare a carbonului (CCS) - sunt necesare inovații agile în tehnologiile cu emisii negative (NET) pentru a recupera gazele cu efect de seră emise anterior.

The image shows a digital twin concept with a person in a virtual environment interacting with digital objects.

Cu oamenii de știință de acord, piața apare pentru a ajuta ecosistemul NET să prindă viață. Potrivit Bilanțul net zero 2022Mai mult de o treime (702) dintre cele mai mari companii cotate la bursă din lume au acum ținte nete zero, față de o cincime (417) în decembrie 2020, ceea ce stabilește o nevoie în creștere rapidă de extindere a creditelor de carbon, dar și de măsurare și raportare a progreselor pentru a asigura transparența și responsabilitatea.

Timp pentru acțiune: Scaling NET

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

În timp ce NET are potențialul de a contribui la accelerarea acțiunilor climatice, pentru a extinde eficient această industrie, este necesară acțiunea guvernelor, investitorilor și jucătorilor industriali deopotrivă. Finanțarea guvernamentală a apărut pentru a sprijini tehnologiile revoluționare, cum ar fi Fondul UE pentru inovare pentru o gamă largă de tehnologii curate și recenta lege privind reducerea inflației (IRA) din SUA, care oferă credite fiscale îmbunătățite pentru sechestrarea permanentă a CO₂. Cu toate acestea, strângerea de sprijin deplin pentru maturizarea tehnologiilor NET necesită finanțare suplimentară din sectorul privat, precum și expertiză ecosistemică pentru a aduce în mod eficient aceste soluții pe piață. Și sincronizarea este, de asemenea, crucială - aceste tehnologii trebuie să se maturizeze într-un ritm rapid pentru a satisface nevoia pe scară largă de a avea impact.

Finanțarea acestor companii în creștere depășește capitalul. Partenerii de investiții trebuie, de asemenea, să ofere cunoștințele necesare în domeniu și o amprentă de piață stabilită la nivel internațional pentru a ajuta tehnologiile emergente să se maturizeze pe măsură ce navighează prin multe riscuri, inclusiv fiabilitate și scalabilitate, pentru a obține o pregătire pentru piață.

SFS ca factor strategic de facilitare a impactului NET

În calitate de partener de investiții cu experiență în tehnologiile de decarbonizare într-o mare varietate de industrii, Siemens Financial Services (SFS) se alătură mai multor jucători orientați spre viitor pentru a investi proactiv în companii care dezvoltă NET. Susținută de afacerile industriale Siemens, SFS poate oferi soluțiile strategice care abordează numeroasele provocări cu care se confruntă companiile în creștere - capital de pornire, acces la ecosistem și timp de dezvoltare.

În acest fel, SFS este un partener ideal pentru companiile NET, oferind mai mult decât bani pentru a ajuta la multiplicarea impactului. În calitate de lider global în tehnologie, Siemens este una dintre puținele companii din lume care are un istoric dovedit ca factor cheie al decarbonizării de la energia regenerabilă la infrastructură inteligentă și producție eficientă. De asemenea, Siemens poate oferi companiilor acces la tehnologii precum digital twin și modelarea proceselor de ultimă generație necesare pentru a sprijini proiectele pilot pentru utilizare la scară mai mare.

The image shows a person standing in front of a large, colorful mural with a mix of abstract and realistic elements.
Deoarece acțiunile climatice sunt în prezent întârziate, trebuie să luăm în considerare toate opțiunile pentru a accelera calea către zero net. Știm că eliminarea CO₂ din atmosferă va fi vitală pentru atingerea țintelor net zero și, în cele din urmă, pentru inversarea schimbărilor climatice. SFS este mândră să sprijine tehnologiile NET emergente atât financiar, cât și prin expertiza noastră.
Steffen Grosse, CEO al Equity Finance, SFS

Referinţă client: CarbonCapture, Inc.

SFS a făcut recent o investiție strategică în CarbonCapture, Inc., o companie lider de tehnologie climatică din Statele Unite. Compania este specializată în sisteme de captare directă a aerului (DAC) concepute pentru a elimina CO₂ din atmosferă.

Recunoscând nevoia presantă de eliminare a CO₂ pe scară largă, CarbonCapture, Inc. a dezvoltat mașini DAC utilizând o arhitectură de sistem modulară, scalabilă și extrem de actualizabilă. Această abordare inovatoare permite fabricarea în masă și facilitează integrarea tehnologiilor absorbante care avansează rapid.

Referinţă client: Neustark

În plus, SFS a făcut o investiție în stadiu incipient în Neustark, care a dezvoltat o soluție care utilizează carbonizarea betonului demolat reciclabil - cel mai mare flux de deșeuri din lume - pentru a elimina și stoca permanent CO₂ din atmosferă, creând emisii negative. Cu sediul în Elveția și operează în prezent în întreaga Europă, Neustark își propune să-și extindă operațiunile la nivel global și să-și atingă obiectivul de a elimina un milion de tone de CO₂ în 2030 și dincolo de asta. Tehnologia Neustark se integrează perfect în procesul actual de reciclare a betonului și ajută reciclatorii locali de beton să răspundă cererii clienților și să genereze venituri suplimentare cu materiale de construcție cu emisii reduse de carbon. SFS crede în tehnologie cu scop. Înțelegem rolul pe care atât capitalul, cât și cunoștințele ecosistemice îl joacă în formarea de noi piețe, contribuind la inițierea parteneriatelor strategice pentru a se extinde pentru un impact durabil maxim.

Neustark CO2 tank and carbonization factory with demolished concrete.