Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Metaversul industrial ar putea fi soluția

Nils Klippenberg, CEO al Siemens AS în Norvegia, consideră că este tipic pentru industria nordică să adopte dezvoltarea tehnologică.

Multe companii din industrie caută soluții pentru a-și atinge obiectivele de sustenabilitate și pentru a menține competitivitatea. Pentru a realiza acest lucru, este crucial să accelerăm transformarea digitală în industrie.

Lumea se află în mijlocul unei serii de provocări globale, inclusiv criza climatică. O parte importantă a soluției este tranziția energetică. Sursele de energie fosilă trebuie înlocuite cu cele regenerabile, care sunt adesea dependente de vreme. Aceasta înseamnă că producția poate fi imprevizibilă și poate varia foarte mult.

Pentru a compensa acest lucru, există cerințe mari privind echilibrarea rețelei electrice. Adică adaptarea consumului de energie electrică la producție. Prin așa-numitele centrale electrice virtuale, producția locală, sistemele de stocare a bateriilor, celulele solare și stațiile de încărcare pot fi echilibrate. Acest lucru oferă soluții eficiente din punct de vedere energetic și ajută companiile de rețea atunci când se apropie de capacitatea maximă în rețeaua electrică.

— În Norvegia, avem în principal hidroenergie, care oferă un control mai mare asupra producției de energie electrică, dar și aici va fi o nevoie mai mare de această formă de planificare pe măsură ce cererea de energie crește, explică Nils Klippenberg, CEO Siemens AS în Norvegia.

Un avantaj competitiv pentru regiunea nordică

În Finlanda, Siemens a dezvoltat deja soluții pentru echilibrarea rețelei electrice, inclusiv pentru Centrul comercial Sello din Espo, Finlanda. Acolo, software-ul este utilizat pentru a configura o centrală electrică virtuală. Prin aceasta, centrul comercial poate controla energia electrică și încălzirea centralizată și poate adapta consumul de energie electrică la nevoile companiilor de rețea și poate primi compensații din partea companiilor de rețea pentru acest lucru.

— Sello este un exemplu remarcabil al capacității digitalizării de a rezolva probleme reale din sfera digitală și de a promova soluții ecologice, explică Klippenberg.

Capacitatea de a îmbrățișa schimbările tehnologice, așa cum arată centrul comercial modern din Finlanda, este tipică industriei nordice, care are o lungă istorie de bună cooperare, continuă el, adăugând că concurența în industria internațională este o provocare.

— Mai ales pentru companiile dintr-o țară cu costuri ridicate, cum ar fi Norvegia. Cu toate acestea, companiile industriale norvegiene și nordice au arătat de nenumărate ori că pretind a fi printre cele mai bune.

În cursa continuă de a oferi soluții competitive și de a face diferența, nu este suficient doar să fii bun. Companiile industriale norvegiene trebuie, de asemenea, să caute în sus, să recunoască oportunitățile și să investească în soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și inteligente, consideră Klippenberg.

O parte importantă a acestui lucru este Siemens Xcelerator. O platformă de tehnologii conforme și un ecosistem de transformare digitală a întreprinderii care elimină barierele din calea utilizării și digitalizării datelor în cadrul și între organizații.

Siemens are 120 de fabrici în întreaga lume. Deservim clienți din peste 200 de țări. Știm care probleme de transformare digitală sunt centrale pe măsură ce ne îndreptăm către metaversul industrial, spune Klippenberg.

siemens-sello-shopping-center-127 original - 13593a4946f10870a503877771e98973fac48fd8

DaN metaversul industrial ar putea fi soluția, este pentru Centrul comercial Sello din Espoo, Finlanda.

Valoare nouă pentru clienți din metavers

Siemens consideră că metaversul industrial va duce competitivitatea industriei cu un pas mai departe și va contribui la dezvoltarea durabilă. Printre altele, poate face posibilă controlul proceselor de producție din fabrică și întreținerea într-un mediu virtual prin gemeni digitali.

Klippenberg evidențiază una dintre fabricile de baterii din Norvegia ca un vârf de lance nordic în acest sens. Acolo, viziunea unui metavers industrial a devenit realitate printr-o colaborare între Siemens și NVIDIA.

— Fabrica este un exemplu excelent de metavers industrial. Arată că un geamăn digital nu este doar o versiune avansată a modelării 3D, ci o simulare care reacționează continuu și învață din schimbările din lumea fizică, explică el.

Combinația dintre industria locală și partenerii globali ai Siemens, cum ar fi AWS, Microsoft și NVIDIA, în același ecosistem, oferă competitivitate digitală scalabilă rapid și salturi de productivitate, potrivit lui Klippenberg.

— Pe lângă o platformă cu tehnologii compatibile, Xcelerator este un ecosistem în care companii de diferite dimensiuni pot împărtăși idei și bune practici, spune el, adăugând:

— Imaginați-vă potențialul de creare de valoare pentru utilizatorul final pe măsură ce învățăm AI să gestioneze fabricile și să optimizeze producția. Reduce consumul de resurse și contribuie la o producție mai eficientă și îmbunătățește calitatea produselor finale.

„Era unui ecosistem dominant și închis în companii s-a încheiat. Sistemele bazate pe egalitate și schimbul deschis de informații vor reuși”

Nils Klippenberg, CEO Siemens AS în Norvegia

Nils Klippenberg, CEO al Siemens AS în Norvegia, consideră că metaversul industrial va duce competitivitatea industriei cu un pas mai departe și va contribui la dezvoltarea durabilă.

Nils-Klippenberg-2658 original - e4ea7c36-6f84-4bd2-adfc-af1077e90b6a

Toată lumea poate câștiga

În mod tradițional, automatizarea industrială și echipamentele de producție au fost legate de un furnizor și un sistem specific. Astfel de silozuri au dus la faptul că datele nu au fost lăsate să curgă eficient prin organizații în modul care ar fi cel mai bun pentru afacere, încetinind astfel transformarea digitală din industrie.

Dărâmarea silozurilor și accelerarea transformării digitale necesită nu numai standarde tehnologice unificate și soluții securizate cibernetice, ci și noi tipuri de colaborare și parteneriate între companiile care operează în ecosistem.

— Era unui ecosistem dominant și închis în companii s-a încheiat. Sistemele bazate pe egalitate și schimb deschis de informații vor reuși, subliniază Klippenberg.

Fiecare companie din ecosistemul Siemens, de la mic la mare, local la global, este liberă să profite de aceste beneficii și să câștige.

— Credem, datorită efectului de rețea, că unu plus unu este egal cu trei. Prin urmare, Siemens Xcelerator este un instrument important pentru accelerarea industriei nordice pe drumul către metaversul digital, care la rândul său aduce valoare adăugată clienților, spune el.