Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un sedan Audi roșu, nou, se află într-un șir de mașini într-o hală de producție.

Audi virtualizează atelierul cu Siemens PLC

Audi a dorit să virtualizeze automatizarea atelierelor, să reducă numărul de dispozitive și să transforme aplicațiile în software pentru a face producția rapidă, robustă și flexibilă. Acest lucru a necesitat nu numai o nouă infrastructură bazată pe IT, ci și PLC-uri virtuale. Siemens a oferit cheia succesului cu SIMATIC S7-1500V.

Soluțiile Siemens îndeplinesc obiectivele Audi

Obiectivul producătorului auto din Ingolstadt este o unitate de producție stabilă și disponibilă în mod constant, unde pot fi construite cât mai multe mașini. Dar pentru a accelera integrarea inovațiilor din lumea IT în curs de dezvoltare rapidă și pentru a facilita optimizarea continuă a producției - în conformitate cu motto-ul „Vorsprung durch Technik” - producția trebuia să devină mai orientată spre IT.

Beneficii pentru Audi

O pictogramă PLC virtuală cu un design de placă de circuit și o lumină verde care indică faptul că este operațional.

Continuitate

Trecerea la automatizarea liniei de producție bazată pe IT reprezintă un pas major înainte pentru producție, însă a fost aproape imperceptibilă pentru angajați. Aceștia continuă să aibă acces la funcțiile, interfețele și instrumentele familiare.

O pictogramă reprezentând managementul PLC virtual cu un simbol PLC stilizat și un angrenaj.

Managementul central

Toate aplicațiile se bazează pe o fundație comună care permite un management complet digital. Administrarea prin Edge Cloud 4 Production îmbunătățește securitatea cibernetică prin eliminarea mai multor vectori de atac din mediul de producție.

Un logo Siemens cu o pictogramă PLC virtuală în centru.

Producție adaptabilă

PLC-ul virtual este descărcat ca software și implementat prin Industrial Edge, astfel încât configurarea este rapidă și flexibilă. Actualizările de la Industrial Edge Management pot fi, de asemenea, implementate rapid și ușor la nivelul întregii fabrici și pe o bază complet de la distanță.

Pe calea către producția bazată pe IT

Îndeplinirea provocărilor halelor moderne

Audi se confruntă în principal cu provocarea numărului mare de dispozitive. Pentru a adapta producția la cererea în creștere, trebuie achiziționate tot mai multe echipamente hardware. Cu toate acestea, termenele de livrare devin tot mai lungi. În multe cazuri, actualizările pot fi instalate doar manual, iar mentenanța este extrem de costisitoare, însă ambele sunt necesare pentru a garanta securitatea cibernetică. În plus, cu cât numărul dispozitivelor hardware utilizate este mai mare, cu atât crește consumul de energie, ceea ce duce la reducerea eficienței energetice a unității de producție.

Pentru a face față acestor provocări, IT și OT în producție trebuie să fie fuzionate. Acest lucru este posibil prin virtualizarea magazinului. De aceea, Audi a apelat la SIMATIC S7-1500V, primul sistem de control virtual de siguranță în caz de defecțiune certificat TÜV, care stabilește noi standarde pentru o producție flexibilă și sigură.

An automotive shop floor showing the potential of IT and OT working together.

Noi repere în automatizarea atelierelor

A close-up of the engine of a vehicle with diagnostic equipment and a computer behind it.

Pentru a fuziona IT și OT în producție, Audi a creat o nouă infrastructură bazată pe software. Cel mai scăzut nivel al infrastructurii este întotdeauna același și pune bazele diferitelor aplicații. Cu Edge Cloud 4 Production, Audi a transferat acest principiu în producție și a revoluționat automatizarea atelierului.

Pe lângă obstacolele tehnologice, au existat și provocări organizaționale de depășit. Angajații și conducerea trebuiau câștigați și funcționalitatea PLC-ului virtual trebuia demonstrată. Datorită testelor ample efectuate la uzină și alinierii excelente dintre echipele IT și OT, Audi și Siemens au reușit să pună în funcțiune cu succes noua tehnologie.

Construirea unui concept pe scară largă

A devenit rapid clar că era necesar un concept pe scară largă. Cu toate acestea, a fost nevoie de aproximativ trei ani pentru a defini cerințele, condițiile de testare și a discuta cu producătorii. Tehnologiile au trebuit, de asemenea, să fie modificate: de exemplu, pentru a stabili capacitatea în timp real a infrastructurii de nivel inferior.

PLC-ul virtual prin Edge Cloud 4 Production a fost testat pentru prima dată cu succes în Audi Production Lab. Pentru punerea în funcțiune inițială a fost selectată o fabrică din linia de producție Audi e-tron GT de la Böllinger Höfe din Neckarsulm. Fabricarea în serie mică a fabricii a fost ideală pentru testarea noilor tehnologii.

În colaborare cu Siemens, Audi a efectuat teste la uzină în primele etape pentru a afla despre configurarea la fața locului și provocările implementării. Acest angajament a sporit acceptarea angajaților.

The frame of a red Audi hangs in an automotive plant.

Privind spre viitor

A virtual controller assembling an Audi car body line.

Odată cu implementarea inițială cu succes a PLC-ului virtual, Siemens și Audi au atins o etapă importantă. Dar acest succes a fost doar punctul de plecare. Atât controlerul virtual, cât și infrastructura bazată pe cloud continuă să fie dezvoltate, testate și lansate.

Prioritatea în următoarele luni este formarea angajaților Böllinger Höfe. Primele aplicații de la Industrial Edge Management sunt, de asemenea, lansate și testate, inclusiv SINEC Traffic Analyzer. Aplicațiile pot fi descărcate și utilizate în mod flexibil.

În același timp, Audi învață din implementarea inițială. De exemplu, a fost testat un panou virtual de operator pentru a detecta obstacole în funcționarea zilnică a instalației. Pe baza colaborării de succes de până în prezent, participanții la proiect sunt optimiști cu privire la viitor.

PLC-ul virtual reprezintă o revoluție în ingineria și industria automatizărilor, făcând posibilă regândirea totală a unei fabrici și a infrastructurii acesteia.
Sven Müller, Manager de proiect, Edge Cloud 4 Production, Audi

Explorați resursele noastre virtuale PLC

Începeți-vă călătoria