ENTIRETEC on Siemens Xcelerator Marketplace
Aflați mai multe despre portofoliul Xcelerator de la ENTIRETEC

Aflați mai multe despre portofoliul Xcelerator de la ENTIRETEC
După ce a lucrat ca inginer și manager de produs la Siemens, Thomas Herrmann și-a înființat propria afacere, ENTIRETEC. La început era doar o cameră cu birou. Și destul de multe idei neobișnuite. „Sunt un nebun tehnic”, recunoaște tânărul de 50 de ani. Asta nu a făcut nici un rău. Astăzi, Herrmann se află în clădirea de birouri ENTIRETEC, cu vedere la Dresda din spatele frontului mare de sticlă. ENTIRETEC are in prezent 90 de angajati care au grija de clienti din intreaga lume. „Suntem o corporație multinațională în miniatură”, spune Herrmann. O corporație în miniatură cu o experiență deosebit de valoroasă în domeniul tehnologiei operaționale (OT) și IT, în special în crearea și operarea infrastructurilor de comunicații.

Pachetul fără griji pentru clientul în centrul atenției: Martina Glänzer și Thomas Herrmann de la ENTIRETEC.
Valoroasă și vizionară, deoarece fabricile sunt digitalizate în urma Industriei 4.0, cu fuzionarea OT și IT, prin conectarea nivelului operațional, de exemplu, la ERP (Enterprise Resource Planning) și software-ul de birou al companiei. Acest lucru oferă multe avantaje, de exemplu, pentru eficiența producției sau a calității și pentru implementarea cu succes a noilor modele de afaceri. Dar există și o serie de dezavantaje, de exemplu, pentru securitatea cibernetică, atunci când mașinile mai vechi sunt conectate brusc la Internet.
Herrmann vede o nevoie uriașă de sfaturi în rândul clienților săi. Este necesară consultarea intensivă înainte ca echipajul ENTIRETEC să planifice infrastructura de comunicații a unei fabrici și să preia în cele din urmă funcționarea cu un contract de service non-stop. „Munca noastră este foarte intensă de consultanță”, spune Martina Glänzer, șef de vânzări. Ea spune că potențialii clienți au adesea idei despre modul în care doresc să-și digitalizeze producția, dar nu știu cu adevărat cum să le implementeze. În acest scop, compania a dezvoltat un șablon de soluție, un fel de kit de construcție pentru digitalizarea OT a clienților și a infrastructurii lor de comunicații. Glänzer promite că șablonul se bazează pe cele mai bune practici și este potrivit pentru majoritatea clienților, fie că este vorba de industrie, spitale sau sectorul auto. Acest lucru economisește timp clienților, deoarece pot construi pe scenarii gata făcute. ENTIRETEC proiectează soluția pe această bază împreună cu Siemens și o implementează, dezvoltă un concept de operare pentru operarea internă de către client sau preia infrastructura într-un serviciu gestionat 24x7, cu alte cuvinte, operează soluția pentru client.
Nimeni altcineva nu poate face ceea ce Siemens si ENTIRETEC pot face impreuna.
Acest lucru a funcționat perfect recent pentru un important producător german de tehnologie medicală. ENTIRETEC a reproiectat complet infrastructura OT pentru una dintre fabricile sale. Aceasta a implicat Siemens și ENTIRETEC să efectueze un audit și să evalueze dacă unitatea de afaceri era pregătită pentru cerințele IT. Modelul de succes este acum lansat la celelalte fabrici cu aproximativ 50 de linii de producție. Martina Glänzer se așteaptă la mai mult: „Tehnologia medicală este doar unul dintre mai multe domenii de activitate ale clienților. Planul permite scalarea, cu alte cuvinte, adaptarea rapidă și eficientă la alte domenii de activitate.”
ENTIRETEC recomanda portofoliul de produse Siemens pentru reteaua unitatilor de productie. Nu are nimic de-a face cu nostalgia, ci mai degrabă cu realismul sănătos. „Cu greu există o fabrică de producție care să nu folosească componente Siemens”, spune Herrmann. El spune că Siemens are o înțelegere foarte bună a nevoilor clienților, un portofoliu tehnic extins, cunoștințe aprofundate despre standardele tehnice și de reglementare și, mai presus de toate, un nivel ridicat de acceptare în multe industrii din întreaga lume.
În laboratorul de testare modern echipat, profesioniștii din rețea au posibilitatea de a simula diverse scenarii operaționale pentru clienți.
Are sens, spune el, să bazăm șablonul soluției pe tehnologia de automatizare Siemens. „Pe de altă parte, nu există nici o companie de producție care să aibă totul de la Siemens.” El spune că chiar și la companiile industriale mai mici, puteți găsi mașini care au parțial 30 de ani, de la o duzină de producători, care oferă toate propriile soluții de management - „un coșmar pentru funcționarea sigură a mediului de producție”. Punctul forte al ENTIRETEC constă în aducerea acestor numeroase soluții diferite sub un singur acoperiș care este convenabil, eficient și, de asemenea, securizat cibernetic.

ENTIRETEC este susținută în această privință de Siemens Xcelerator, platforma de digitalizare de la Siemens, pe care compania din Dresda este reprezentată ca partener. Herrmann laudă Siemens Xcelerator ca un catalizator al colaborării. Acest lucru este necesar, spune el, deoarece fuzionarea OT și IT necesită o mare expertiză pe care o companie nu o are singură. „Consiliem clientul împreună și dezvoltăm designul. În plus, ENTIRETEC oferă un concept de operare în conformitate cu reglementările actuale de securitate cibernetică și poate prelua operațiunea 24/7 pentru client.” La fel s-a întâmplat și în cazul proiectului pentru producătorul de tehnologie medicală După lansare, echipa de operare ENTIRETEC a preluat operațiunea.
Potențialul Siemens Xcelerator este deosebit de evident în proiectele mari. Partenerii pot lucra împreună prin intermediul platformei, de exemplu, în cadrul licitațiilor complexe în care sunt necesare expertiză diferită pentru diferitele discipline. Iar pentru potențialii clienți, Siemens Xcelerator este adesea primul pas, în care aceștia obțin idei pentru proiecte de digitalizare și găsesc contacte care au deja experiență practică — adesea la ENTIRETEC. Pentru Thomas Herrmann și echipa sa, parteneriatul pentru Siemens Xcelerator este de neegalat: „Nimeni altcineva nu poate face ceea ce Siemens și ENTIRETEC pot face împreună.

O platformă digitală deschisă de afaceri care facilitează colaborarea și inovarea printr-un portofoliu organizat care combină lumile reale și digitale și un ecosistem puternic de parteneri care pot accelera împreună pentru a vă atinge obiectivele specifice afacerii.