MAI 2025
De: Corporate Communications
Întrebări și răspunsuri cu Jim Thoma, director general, energie distribuită și infrastructură, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Observăm o creștere a proiectelor solare comunitare. De ce sunt aceste proiecte în creștere?
Comunitatea solară a apărut ca o modalitate accesibilă pentru persoanele fizice și întreprinderile de a beneficia de avantajele energiei regenerabile. Pe măsură ce nevoile de soluții de energie curată cresc, energia solară comunitară a devenit o opțiune scalabilă în tranziția energetică. Community solar oferă o oportunitate unică pentru cetățenii și întreprinderile care doresc să valorifice beneficiile energiei solare, dar este posibil să nu poată instala panouri solare din cauza restricțiilor financiare sau a lipsei de spațiu.
Ce este Community Solar?
Community solar este un model de energie curată care include o rețea solară mare instalată într-o locație centrală. Electricitatea generată de această matrice este împărtășită de mai mulți participanți, care de obicei se abonează la aceasta. Acești participanți includ proprietarii de case, chiriașii, întreprinderile, instituțiile de învățământ și de sănătate sau chiar municipalitățile. Participanții pot cumpăra o parte din energia produsă de rețeaua solară comunitară, eliminând necesitatea instalării propriilor panouri solare și reducând facturile la electricitate.
Recent, energia solară comunitară a cunoscut o creștere substanțială, determinată de progresele tehnologice, sprijinul politic și cererea crescândă a consumatorilor de energie curată. În conformitate cu Departamentul de Energie al SUA (DOE), există „aproximativ 7,87 GW de energie solară comunitară în funcțiune în SUA începând cu iunie 2024. Aceste proiecte solare comunitare sunt în 44 de state și localități, inclusiv în Districtul Columbia.” Mai multe state au adoptat reglementări care susțin aceste proiecte, facilitând utilităților și dezvoltatorilor să construiască, să opereze și să gestioneze proiecte solare comune.
Cum a contribuit Siemens Financial Services (SFS) la creșterea proiectelor solare comunitare?
SFS a făcut mai multe investiții pentru a sprijini creșterea constantă a activelor solare comunitare și pentru a permite plătitorilor de tarife să acceseze energie curată cu costuri mai mici. De exemplu:
- Finanțarea noastră a contribuit la avansarea construcției și funcționării unui portofoliu solar comunitar de 122 MWdc în 30 de proiecte. Prin acest portofoliu, clienții rezidențiali și corporativi defavorizați au acces la beneficiile energiei regenerabile curate și fiabile, oferind suficientă energie solară locală pentru a alimenta peste 17.000 de gospodării.
- Alături de alți creditori, finanțarea de la SFS a contribuit la dezvoltarea și funcționarea unui portofoliu de 219 MWdC de proiecte solare comunitare în Illinois și Maryland.
- De asemenea, am oferit finanțare pentru un proiect solar comunitar de 13,48 MWdc construit pe terenuri altfel inutilizabile din zona New York, utilizând resursele naturale mai eficient.
- Sprijinind peste 32.000 de abonați din 10 state, un alt dintre clienții noștri solari din comunitatea noastră se angajează să ofere rezidenților și proprietarilor de afaceri energie accesibilă.
Care sunt beneficiile energiei solare comunitare?
Sunt multe. Acestea includ:
- AccesibilitateComunitatea solară oferă o opțiune de energie regenerabilă cetățenilor care altfel nu ar putea accesa energia solară din cauza barierelor tehnice, financiare și/sau operaționale. De exemplu, chiriașii nu trebuie să dețină proprietăți pentru a avea acces la energia solară. Cei cu spațiu limitat pe acoperiș sau expunere scăzută la soare pot, de asemenea, să utilizeze energia solară printr-un program solar comunitar.
- Echitate energeticăEste posibil ca gospodăriile cu venituri mici, chiriașii și rezidenții multifamiliali să nu aibă acces la banii necesari pentru instalarea panourilor solare. Proiectele comunitare solare oferă un răspuns echitabil, permițând acestor grupuri să beneficieze de energia solară fără a fi nevoie să facă o investiție substanțială.
- Economii de costuri: Prin abonarea la o rețea solară, participanții la programele solare comunitare economisesc de obicei facturile de energie electrică prin abonarea la proiect la o reducere la tariful standard de utilitate. Costul panourilor solare și al tehnologiei conexe a scăzut semnificativ în ultimul deceniu. În conformitate cu Asociația Industriilor Energiei Solare„Costul instalării energiei solare a scăzut cu peste 40% în ultimul deceniu, determinând industria să se extindă pe noi piețe.”
- Rezistența rețelei: Solar comunitar ajută la descentralizarea producției de energie, consolidând astfel rețeaua electrică. Când generarea de energie este localizată, prin modele precum energia solară comunitară, pierderile prin transmisie se diminuează și rezistența în fața vremii extreme crește.
- Impactul asupra mediului: Solar comunitar este o formă de energie regenerabilă. Acesta alimentează rețeaua și reduce dependența de combustibilii fosili. Ca o modalitate pentru persoanele fizice și întreprinderile de a-și reduce amprenta de carbon, energia solară comunitară poate contribui la promovarea adoptării mai largi a energiei curate.
- Independența energetică: Toate aceste beneficii alimentează independența energetică. Abonații comunitari solari își reduc și mai mult dependența de combustibilii fosili. Odată cu generarea locală, există o dependență mai mică de resursele importate.
Cum arată viitorul energiei solare comunitare?
Viitorul energiei solare comunitare este luminos pe măsură ce tehnologia continuă să se îmbunătățească și costurile scad. Cu toate acestea, există încă obstacole care împiedică adoptarea pe scară largă. Conectivitatea variază în funcție de stat, ceea ce aduce complicații de reglementare. Chiar și atunci când capitalul este disponibil, furnizorii se pot confrunta cu dificultăți în găsirea creditorilor pentru a finanța proiecte mici.
Un potențial diferențiator pentru energia solară comunitară este integrarea tehnologiei de stocare. Cuplarea energiei solare comunitare cu stocarea energiei oferă o accesibilitate, rezistență și independență și mai mari. SFS are Finanţarea mai multor proiecte de stocare a energiei.
Comunitatea solară poate fi o modalitate de impact de combatere a schimbărilor climatice și de a crea un viitor energetic mai echitabil, pe măsură ce mai mulți consumatori, întreprinderi și comunități îmbrățișează acest concept inovator. Beneficiile auxiliare pot ajuta la alimentarea economiilor locale, la construirea bogăției comunității, la crearea de oportunități locale de angajare, la generarea de aer și apă mai curate și la promovarea comunităților mai sănătoase.