Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O reprezentare vizuală a unei microrețele inteligente în Azore, evidențiind eforturile de decarbonizare.

Decarbonizarea Azorei: stocarea bateriilor și microrețele

Terceira, una dintre cele nouă insule azoreene, își transformă digital rețeaua pentru a crește substanțial rezistența rețelei și ponderea surselor regenerabile de energie.

Combinând lumea reală și cea digitală

Insulele Azore, cunoscute deja pentru fauna sălbatică și flora lor luxuriantă, devin din ce în ce mai verzi într-un alt punct de vedere - făcând alimentarea lor cu energie mai curată și mai puțin dependentă de generatoarele cu combustibili fosili. Pentru a realiza acest lucru, Terceira și-a extins capacitatea locală de generare a energiei regenerabile, cu o microrețea inteligentă în centrul său. În colaborare cu Fluence, Siemens implementează un sistem de gestionare a microrețelelor și un sistem mare, autonom de stocare a energiei din baterii, pentru a accelera calea insulelor către o rețea electrică mai durabilă.

Azore, un arhipelag vulcanic la 1.400 de kilometri de continentul portughez, este populat cu specii care nu se găsesc nicăieri altundeva în lume. Și din 2023, insulele oferă o nouă atracție - deși una probabil mai interesantă pentru cei care se gândesc la tehnologie decât pentru iubitorii de natură: unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei cu baterii din Europa a fost construit pe Terceira, una dintre cele nouă insule locuite ale arhipelagului.

External view of Terceira power plant on a hill

Energie regenerabilă pentru Terceira

Capitala Terceira, Angra do Heroísmo, are un oraș vechi și fortificații clasificate ca sit al patrimoniului mondial UNESCO. Iar noua soluție de microrețea și de stocare a bateriilor va face acum posibilă furnizarea mai multor energii regenerabile orașului istoric - și tuturor celorlalte orașe de pe insulă.

Cele mai importante surse de energie regenerabilă de pe insulă sunt:

  • energie geotermală
  • energie eoliană
  • hidroenergie
  • energie solară

Istoria Azorei de utilizare a energiei regenerabile datează de zeci de ani. La sfârșitul anilor 1980, au instalat primele turbine eoliene din arhipelag, iar prima centrală geotermală a fost pusă în funcțiune la scurt timp mai târziu. Astăzi, toate insulele locuite produc energie din surse regenerabile. Aproximativ 40% din necesarul de energie al arhipelagului este satisfăcut cu surse regenerabile. Energia geotermală este deosebit de semnificativă, reprezentând 60% din energia electrică regenerabilă totală generată; restul provine în principal din centralele eoliene și hidroelectrice.

Un paradis insular amenințat

Ca toate insulele, Insulele Azore sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice. Creșterea mărilor amenință așezările de coastă. Și cercetătorii se așteaptă ca multe insule să se confrunte cu seceta crescândă în deceniile următoare - o potențială amenințare la adresa aprovizionării cu apă potabilă.

Desigur, insulele nu pot rezolva singură această problemă - dar își pot face partea pentru a reduce emisiile globale de CO2.

Energia din insule pentru insule

În Azore, decarbonizarea este planificată ca parte a unei strategii energetice cuprinzătoare, care prevede o extindere continuă a energiei regenerabile și o varietate de alți pași, cum ar fi încurajarea electromobilității.

Prin extinderea producției locale de energie regenerabilă, Azore rezolvă două probleme simultan. Mai multă energie din surse regenerabile înseamnă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și producția locală reduce dependența de continent - deoarece aproximativ 60% din energia necesară este încă importată în insule sub formă de combustibili fosili.

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

Depozitare electrică pentru o rețea mai stabilă

Fiecare insulă are propria rețea independentă. Deci, sursa de alimentare nu poate fi renovată pentru întregul arhipelag, ci va avea nevoie de soluții insulare individualizate - de exemplu, pe Terceira. Aici, compania portugheză Electricidade dos Açores (EDA) investește în tehnologie inovatoare: un sistem de stocare a energiei de baterii cu o capacitate de 15 megawați (MW) combinat cu o gestionare inteligentă a microrețelei de la Siemens. Sistemul de stocare furnizat de Fluence asigură că nu se irosește energia electrică produsă în mod autonom și că totul este utilizat cât mai eficient posibil. Acesta absoarbe surplusul de energie și îl descarcă înapoi în rețea pentru a acoperi cererea atunci când producția este prea mică.

Sistemul de stocare a energiei bateriei are încă două avantaje:

  • Reglează frecvența
  • Echilibrează tensiunea pentru rețeaua electrică a insulei - îmbunătățind astfel stabilitatea

Proiectat modular: Sistemul de stocare furnizat de Fluence absoarbe surplusul de energie și îl descarcă înapoi în rețea pentru a acoperi cererea atunci când producția este prea mică.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

Sistemul inteligent de gestionare a microrețelelor asigură eficiența

Un sistem inteligent de gestionare a microrețelei asigură că generarea de energie, stocarea energiei și consumul de energie sunt pe deplin echilibrate. Permite monitorizarea și controlul în timp real pentru întreaga infrastructură și poate face proiecții orare sau zilnice pentru producția, consumul și utilizarea stocării pe baza unei game largi de date - inclusiv vremea.

Sistemul poate încorpora încă șase megawați în mixul de energie din surse regenerabile sau endogene, cum ar fi producția geotermală. Asta înseamnă că, odată cu noul sistem de stocare a bateriilor, pe termen mediu, insula va putea să-și extindă ponderea de energie regenerabilă la aproximativ 60%.

Un plan pentru insulele energetice

Odată ce obiectivul de 60% energie regenerabilă a fost atins, sistemul de stocare a bateriilor proiectat modular poate fi extins după cum este necesar. Aceasta urmează exemplul altor rețele insulare care decarbonizează rapid, cum ar fi Irlanda, care se mișcă rapid pentru a atinge obiectivul de a obține 70% din energia electrică din energie regenerabilă până în 2030 și care achiziționează, de asemenea, stocarea bateriilor pentru a-și ajuta la atingerea obiectivelor.

Dar chiar și configurația actuală oferă deja îmbunătățiri măsurabile pentru Terceira. Consumul anual de motorină al insulei a fost deja redus cu 1.150 de tone metrice, deoarece trebuie produsă mai puțină energie electrică cu generatoare. Acest lucru este echivalent cu o reducere de peste 3.500 de tone metrice a emisiilor de CO2 pe an - aproximativ echivalentul a 1.500 de vehicule care parcurg 20.000 de kilometri pe an. Deci, la urma urmei, noul sistem de gestionare a microrețelelor va atrage foarte probabil nu doar pasionații de tehnologie, ci și iubitorii de natură.