Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
HeliMods, Australia

Soluții aerospațiale digitale pentru serviciile de urgență

Descoperiți modul în care HeliMods utilizează ingineria digitală Siemens, CAD, PLM și software-ul de simulare pentru a crea soluții de elicoptere salvatoare pentru misiuni medicale de urgență, de salvare și de siguranță publică.

Salvarea vieților prin inovație

HeliMods proiectează și dezvoltă produse și soluții inovatoare pentru industria serviciilor medicale de urgență (EMS), utilizate de paramedicii din prima linie în misiunile lor de salvare a vieții în fiecare zi.

Serviciile medicale de urgență pentru elicoptere (HEMS) funcționează de obicei în medii la care serviciile tradiționale de urgență nu pot ajunge, cum ar fi comunitățile rurale și îndepărtate.

Fiecare secundă contează între a ajunge la un pacient și a-l îngriji. Același lucru este valabil și pentru echipamentele medicale de la bord. Echipajele din prima linie au nevoie de acces rapid și sigur la tot ceea ce au nevoie, astfel încât să poată oferi pacienților cea mai bună îngrijire posibilă în timp ce se află în aer.

Aceste provocări sunt exact ceea ce compania de tehnologie aerospațială HeliMods din Queensland abordează în fiecare zi. Aplicând tehnologia în moduri noi, HeliMods proiectează și dezvoltă soluții care fac o diferență reală - și se pot extinde pentru a crea impact oriunde în lume.

Elicopter LifeFlight cu HeliMods tech2

Servicii medicale de urgență pentru elicoptere (HEMS)

De la startup la inovator aerospațial

Fondată în 2002 de inginerul, pilotul și antreprenorul australian Will Shrapnel, HeliMods a devenit o companie globală premiată de tehnologie aerospațială renumită pentru inovație, calitate și excelență. Investițiile timpurii în tehnologia avansată au fost esențiale pentru stimularea creșterii și competitivității acesteia.

targă de încărcare a paramedicilor2

Aero Loader™ cu motor (PAL™)

Dintre numeroasele inovații pe care HeliMods le-a produs și livrat pe piață, atât la nivel local, cât și internațional, una se remarcă pentru impactul său transformațional asupra pacienților și paramedicilor - Powered Aero Loader™ (PAL™).

Dintre numeroasele inovații pe care HeliMods le-a produs și livrat pe piață, una se remarcă pentru impactul său transformațional asupra pacienților și paramedicilor - Powered Aero Loader (PAL™).

În timp ce tehnologia automată de încărcare a targilor a început să apară în vehiculele de ambulanță rutieră cu câțiva ani în urmă, aplicarea acesteia la aeronave a fost văzută ca provocarea finală, având în vedere complexitatea inginerească semnificativă implicată. Cu toate acestea, Will Shrapnel a văzut acest lucru ca pe o oportunitate de a inova.

Prin cercetări ample, investiții și tehnologie aplicată, HeliMods a continuat să dezvolte primul PAL din lume, care este acum operațional într-una dintre cele mai mari flote de ambulanțe aeriene din lume.

PAL™ este un sistem complet automatizat de targă care poate încărca și descărca un pacient cu o greutate de până la 318 kg într-un elicopter fără ridicare manuală. De asemenea, este interoperabil cu ambulanțele rutiere, facilitând transferul pacienților între transportul aerian și cel rutier.

Acesta este un salt semnificativ înainte, care elimină secunde critice din timpul de salvare, îmbunătățind în același timp bunăstarea și siguranța echipajelor paramedice, eliminând necesitatea de a manevra manual pacienții în aeronave.

Nu trebuie să fii o organizație mare pentru a fi în călătoria ta digitală. HeliMods fac o treabă fantastică folosind propria inovație cu tehnologia Siemens pentru a concura cu unii dintre cei mai mari jucători din întreaga lume.
Samantha Murray, Șef al Siemens Digital Industries Software, Australia și Noua Zeelandă

Proces de proiectare eficient și economic

HeliMods folosește o suită de software pentru a configura și amenaja elicoptere pentru o gamă variată de nevoi ale clienților din Australia și din întreaga lume.

Teamcenter™ este soluția noastră de gestionare a ciclului de viață al produsului (PLM). Conectează oamenii și procesele cu un fir digital, ajutând echipele să monitorizeze și să ajusteze întregul ciclu de viață al unui produs în funcție de circumstanțe - de la proiectarea timpurie până la fabricație și integrare.

HeliMods gestionează toate informațiile despre produs și suport în mediul integrat al Teamcenter, oferind tuturor utilizatorilor informații în timp real. Gestionarea integrată a fluxului de lucru și a schimbărilor asigură revizuirea și eliberarea informațiilor printr-un proces simplificat.

„HeliMods folosește software-ul PLM pentru a reuni date, procese, sisteme de afaceri și oameni - de la idei la proiectare și fabricare, service și eliminare.” Samantha Murray, care conduce afacerea noastră de software industrial în Australia

Software-ul CAD Siemens 2

Software-ul PLM utilizat de HeliMods

3DCAD a fost una dintre primele investiții care a fost importantă pentru a mă permite să proiectez și să modelez într-un mediu care mă putea vedea transferând idei pe o aeronavă și la scară. Cu o echipă mică, tehnologiile 3D ne-au permis să lucrăm mai mult cu mai puțini oameni. Am crescut pe aceeași filozofie și astăzi. Lucrăm mult cu echipa la dimensiunea sa datorită tehnologiilor puternice pe care le conducem.
Will Shrapnel, MD și fondator, HeliMods

De la concept la zbor cu Siemens NX

Folosind software-ul Siemens NX™ de proiectare asistată de calculator (CAD) integrat cu Teamcenter, HeliMods poate proiecta toate componentele produsului și poate utiliza integrări avansate, cum ar fi fabricarea asistată de computer (CAM) și ingineria asistată de computer (CAE) pentru a itera și crea soluții de produs optimizate. Integrarea și utilizarea unui singur model master asigură capturarea automată a tuturor iterațiilor de proiectare, accelerând fluxurile de lucru eliminând necesitatea unei reprelucrări extinse atunci când se fac modificări.

Flexibilitatea, viteza și agilitatea sunt esențiale, la fel ca și capacitatea de a furniza soluții clienților oriunde în lume. Prin capabilitățile 3D Digital Twin, HeliMods poate crea o definiție digitală completă a fiecărei aeronave și a componentelor sale și poate proiecta soluții complet personalizabile pentru fiecare mediu unic - din orice locație. Acest lucru reduce nevoia de refacere majoră și permite satisfacerea nevoilor fiecărui client cu soluții personalizate. Simularea integrată cu Simcenter asigură, de asemenea, că structurile produse îndeplinesc cerințele de performanță pentru gama de scenarii cu care se vor confrunta în teren.

CEO-ul HeliMods, Will Shrapnel, cu premierul Queensland

(De la stânga la dreapta) Will Shrapnel, MD și fondator al HeliMods cu premierul Queensland, Annastacia Palaszczuk și deputatul Hon Craig Crawford, ministrul pompierilor și serviciilor de urgență, Queensland.

Aceste tehnologii ne ajută să gestionăm întregul nostru mediu digital, astfel încât să putem înțelege procesul nostru de proiectare de la cerință, până la ceea ce integrăm în aeronavă pentru misiunile speciale. Folosim o mulțime de simulări și tehnologie grea pentru a aduce inovațiile noastre la viață. Acest lucru ne permite să aflăm exact cum vor răspunde produsele noastre în mediul pentru care sunt proiectate.
Will Shrapnel, MD și fondator, HeliMods

Ornge

Ornge este o organizație non-profit care oferă servicii de ambulanță aeriană și transport medical pacienților din provincia Ontario, Canada.

Cu câțiva ani în urmă, Ornge a întreprins o căutare globală de alternative inovatoare la sistemul actual de ambulanță aeriană. Scopul: îmbunătățirea îngrijirii pacienților și a siguranței paramedicilor.

Acest lucru i-a condus la HeliMods, care a preluat provocarea prin abordarea lor unică - reunind designul digital, ingineria și tehnologiile de fabricație într-o performanță impresionantă de colaborare. Rezultatul a fost sistemul automat de încărcare a targilor PAL, o inovație premieră mondială care a revoluționat modul în care Ornge a reușit să aibă grijă atât de pacienții săi, cât și de paramedicii săi.

„Este probabil cea mai mare îmbunătățire pe care am adus-o în îngrijirea pacienților și satisfacția angajaților. Am observat deja diferența pe care o face în timpul nostru de răspuns.” spune Justin Pyke, directorul paramedicilor de la Ornge

Elicopter Ornge peste râu

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue este o echipă de răspuns de urgență cu sediul în Queensland și lideri mondiali în îngrijirea aeromedicală.

LifeFlight desfășoară o gamă foarte largă de activități de salvare, de la recuperări în spitale și accidente auto până la evacuări la distanță. HeliMods și LifeFlight au lucrat împreună pentru a-și transforma flota din aeronave de bază în mașini specializate care acum acționează în principal ca unități de terapie intensivă zburătoare. Tehnologiile HELIMODS integrate în aeronavele LifeFlight includ un sistem de targă, podea medicală, compartimente pentru echipamente specializate și sisteme integrate de gaz și electrice care asigură iluminare de calitate chirurgicală și gaze medicale cu plumb.

„RACQ LifeFlight sunt un serviciu vital pentru Queensland. Tehnologia HeliMods ne face munca mult mai ușoară, ne putem descărca echipamentele mai repede, putem ajunge mai repede la pacienții noștri, îi putem încărca în aeronavă și îi putem duce la îngrijirea superioară de care au nevoie mult mai repede. „- Shaun Gillett, ofițer de training LifeFlight

HeliMods PowerLoad Trial 1 din 15