Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Clădiri autonome centrate pe om

Clădiri autonome pentru flexibilitate

Clădirile bazate pe AI adaptează spațiile, serviciile și operațiunile la cererea reală, ajutând portofoliile să răspundă mai rapid la schimbarea tiparelor de utilizare. Flexibilitatea devine o capacitate gestionată, nu o gândire ulterioară.

De ce operațiunile statice ale clădirilor nu pot ține pasul

Operațiunile tradiționale de construcție sunt adesea fixate în jurul programelor și ipotezelor. Pe măsură ce utilizarea se schimbă, echipele au nevoie de o vizibilitate mai bună, de planificare mai rapidă a scenariilor și de servicii care se adaptează cererii reale.

Pictograma abstractă - Serviciile fixe nu corespund cererii reale

Serviciile fixe nu corespund cererii reale

Serviciile de curățenie, climatizare și la locul de muncă se desfășoară pe orare fixe, indiferent de gradul de ocupare reală. Resursele sunt irosite pe etajele goale, în timp ce zonele ocupate sunt insuficient deservite, ceea ce duce la creșterea costurilor fără a îmbunătăți experiența.

Pictogramă reprezentând costuri de operare ridicate legate de spațiu

Costurile de operare legate de spațiu sunt ridicate

Aproape jumătate din spațiile de birouri pot rămâne neutilizate, dar costurile de operare rămân fixe. Fără planificarea spațiului bazată pe date, organizațiile plătesc pentru capacitatea pe care nu o folosesc și nu au cunoștințele necesare pentru a-și dimensiona portofoliile.

Pictograma unui monitor

Configurațiile statice nu pot ține pasul

Clădirile sunt blocate în structuri fixe și strategii operaționale care au fost stabilite la punerea în funcțiune. Când modelele de utilizare se schimbă, reconfigurarea sistemelor și serviciilor este lentă, manuală și adesea perturbatoare.

Pictograma unui ecran - Modele de utilizare

Modelele de utilizare sunt slab înțelese

Majoritatea clădirilor nu au o imagine clară a modului în care spațiile sunt efectiv utilizate. Fără date de la controlul accesului, senzori, Wi-Fi și sisteme de rezervare, deciziile de planificare se bazează mai degrabă pe ipoteze decât pe dovezi.

Icoana unui ceas

Reconfigurarea este lentă și manuală

Ajustarea strategiilor operaționale, a alocărilor spațiului sau a nivelurilor de servicii necesită o coordonare manuală între mai multe echipe și sisteme. Modificările durează săptămâni pentru a fi implementate și sunt rareori evaluate pentru impact înainte de a fi lansate.

Cum autonomia schimbă totul

Autonomia transformă flexibilitatea într-o capacitate gestionată. Semnalele de ocupare și activitate informează planificarea, serviciile se scalează cu utilizare reală, iar simulările ajută echipele să înțeleagă impactul operațional, spațial și energetic înainte de a acționa.

< 1 an Rambursare simplă pentru optimizarea spațiului

Sursa: Siemens AG (2026). Estimarea de bază modelată pentru un mediu imobiliar comercial cu mai multe site-uri, de complexitate medie. Manager de spațiu Building X. Rezultatele variază și nu reprezintă un rezultat garantat sau un angajament contractual.

> 50% Reducerea efortului de integrare pentru clădirile de tip brownfield

Sursa: Siemens AG (2026). Estimarea de bază modelată. Configurarea datelor Building X, conectivitate ONE, asistent de proiectare a datelor. Rezultatele variază și nu sunt un rezultat garantat.

53% Prioritizați optimizarea spațiului și flexibilitatea

Sursa: Siemens AG (2026). Monitor de tranziție a infrastructurii Siemens. Sondaj al părților interesate din domeniul clădirii cu privire la prioritățile pentru următorii cinci ani.

Aplicații din lumea reală

Soluțiile noastre pentru flexibilitate autonomă

Ilustrație de integrare a datelor asistată de AI

Integrarea datelor asistată de inteligență artificială

Îmbogățirea datelor bazată pe AI automatizează etichetarea, structurarea și scalarea între site-uri, reducând efortul de integrare și accelerând timpul de valorificare pentru clădirile existente.

Ilustrație reprezentând optimizarea spațiului

Optimizarea spațiului autonom

Building X Space Manager ajută echipele de facilități să transforme datele spațiale fragmentate în decizii operaționale și de planificare sigure, cu recomandări bazate pe IA bazate pe gradul de ocupare reală.

Pentru proprietarii de clădiri, se reduce la trei găleți de costuri: forța de muncă, energia și capitalul. Clădirile autonome abordează toate cele trei — reducerea nevoilor de personal, reducerea risipei de energie și prioritizarea modernizărilor cu impact ridicat — astfel încât instalațiile să poată funcționa la performanțe optime la cel mai mic cost posibil.
Brad Haeberle, Servicii Vicepreşedinte Executiv, Clădiri de infrastructură inteligentă Siemens

Sunteți gata să vă faceți clădirile mai adaptabile?

Descoperiți modul în care clădirile autonome pot optimiza spațiul, scalează dinamic serviciile și deblochează noi valori din portofoliul dvs.