Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Space Manager?

As decisões de espaço ficam mais difíceis quando os dados de ocupação, utilização e ambientais estão em lugares diferentes. O Space Manager reúne essas informações em uma visão conectada de edifícios, andares, salas e mesas.

Com uma visão mais clara de como o espaço é usado e seu desempenho ao longo do tempo, as equipes das instalações podem identificar áreas subutilizadas ou sobrecarregadas mais cedo, apoiar operações mais específicas e tomar decisões de planejamento mais defensáveis.

Com o Space Manager, você pode obter:

  • Uma visão conectada do desempenho espacial
  • Visão antecipada de onde a ação é necessária
  • Uma base mais sólida para as decisões operacionais e de planejamento do dia a dia

Veja a utilização em uma visão conectada

Reúna ocupação, utilização, capacidade e contexto espacial para entender como os espaços funcionam ao longo do tempo, onde surgem gargalos e onde o consumo de energia pode ser reduzido.

Dimensione corretamente sua pegada com confiança

Use padrões de demanda reais para ver onde o espaço está subutilizado, superalocado ou não está mais alinhado às necessidades, para que as decisões de planejamento sejam baseadas em evidências e não em suposições.

Torne as operações das instalações mais responsivas

Mude de cronogramas estáticos para operações baseadas no uso, vendo onde a demanda é maior, onde os espaços são subutilizados e onde as condições precisam de atenção para que as equipes possam direcionar os serviços com mais eficiência.

Recursos em destaque

Conecte dados espaciais por meio do ecossistema Building X

Use o ecossistema de conectividade Building X para trazer dados espaciais para o Space Manager a partir de sensores, sistemas prediais e fontes de terceiros. Por meio de gateways compatíveis, protocolos abertos, integrações de nuvem e APIs, as equipes das instalações podem conectar os sinais de que precisam sem substituir a infraestrutura existente, criando uma base mais flexível para ocupação, utilização e visão ambiental.

Painel do Building X Space Manager mostrando como conectar dados espaciais.

Crie uma base digital confiável para decisões espaciais

Crie e mantenha plantas digitais precisas em edifícios, andares, salas e mesas, para que as equipes possam trabalhar a partir de uma base espacial confiável, em vez de desenhos desatualizados e registros desconectados. O reconhecimento automatizado da geometria e a estruturação flexível do espaço ajudam a reduzir o esforço de configuração, mantendo as representações digitais atualizadas à medida que os edifícios evoluem.

Painel do Building X Space Manager.

Veja a ocupação e a utilização no contexto espacial

Entenda como os espaços são usados em edifícios, andares, salas e mesas com mapas interativos, visibilidade em tempo real e análise de tendências ao longo do tempo. Ao mostrar a ocupação e a utilização diretamente no contexto espacial, o Space Manager ajuda as equipes das instalações a comparar espaços com mais facilidade, identificar padrões de demanda recorrentes e apoiar melhores decisões de alocação.

Painel do Siemens Space Manager mostrando uma planta do escritório com porcentagens de ocupação e um gráfico de linhas de tendências.

Monitore a qualidade ambiental e as exceções de conforto

Acompanhe indicadores de qualidade ambiental, como CO₂, PM, TVOC, umidade, temperatura e AQI em espaços equipados com sensores. Onde os dados ambientais estão conectados, os alertas baseados em limites e a detecção de anomalias ajudam as equipes das instalações a identificar problemas de conforto ou qualidade do ar com antecedência, permitindo uma resposta mais proativa que apoie o desempenho do espaço e a experiência dos ocupantes.

Painel do Building X Space Manager.

Recomendações baseadas na ocupação para agendas mais inteligentes

Use padrões históricos de ocupação para recomendar cronogramas de construção que reflitam melhor como os espaços são realmente usados. Ao alinhar os cronogramas operacionais de HVAC com a demanda esperada, as equipes das instalações podem reduzir o tempo de execução desnecessário durante períodos de baixa utilização, continuando a apoiar o conforto dos ocupantes.

Captura de tela do painel do Building X Space Manager.

Transforme o espaço subutilizado em economias mensuráveis

Traduza as lacunas de ocupação em informações financeiras calculando o custo potencial de quartos e áreas subutilizados. Ao mostrar onde podem existir custos operacionais evitáveis, o Space Manager ajuda as equipes das instalações a priorizar oportunidades de ajustar os níveis de serviço, as rotinas de limpeza, as políticas dos quartos e as decisões de planejamento com base no maior potencial de economia.

Painel do Building X Space Manager com gráficos.

Amplie a visão de ocupação em toda a sua empresa

Publique dados agregados de ocupação no nível da sala, do andar e do edifício para uso no Building X e na análise corporativa. Por meio do compartilhamento aberto de dados e APIs, as equipes podem combinar informações sobre o espaço com dados operacionais e comerciais para criar painéis, relatórios e KPIs personalizados sem precisar de integrações específicas do Space Manager.

Painel do Building X Space Manager com gráficos de ocupação.

Começando com o Space Manager

Select...

Space Manager Essential

Crie uma base digital confiável para decisões espaciais, entenda como os espaços estão sendo usados e monitore as condições que afetam o conforto e as operações diárias. O Essential ajuda as equipes das instalações a trabalhar a partir de plantas baixas precisas, uma visão mais clara da utilização e uma visibilidade antecipada dos problemas que precisam de atenção.

  • Plantas digitais e hierarquia de localização
  • Reconhecimento automático de geometria
  • Mapas interativos de piso
  • Análise de ocupação e utilização
  • Monitoramento da qualidade ambiental

Descubra como outras pessoas usam o Space Manager

Kantonsspital Baden.

Kantonsspital Baden | Transformando dados espaciais em um ativo estratégico para operações de saúde

A KSB integrou o Building X Space Manager para obter transparência em tempo real na utilização das salas de exames e tratamentos. Ao transformar os dados da construção em informações espaciais acionáveis, o hospital agora pode otimizar seus recursos mais valiosos para melhorar os fluxos de trabalho clínicos e o rendimento dos pacientes.

Select...

Ensino superior

As instituições de ensino superior precisam aproveitar ao máximo o espaço existente no campus à medida que os modelos de ensino evoluem, os orçamentos permanecem restritos e as instalações devem apoiar a excelência acadêmica e a eficiência operacional. O Building X Space Manager fornece informações contínuas sobre como salas de aula, escritórios, áreas de estudo e espaços compartilhados são usados, ajudando as equipes a reduzir o desperdício, melhorar a alocação e planejar com confiança.

Grupo de cinco universitários caminhando pelo campus com o prédio da universidade atrás deles.

Perguntas frequentes