Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Máquinas de produção solar

Aumente a eficiência, a flexibilidade e o desempenho na fabricação de energia solar. A Siemens combina tecnologias integradas de automação, controle e acionamento com simulação avançada e ferramentas de engenharia suportadas por IA para ajudar os fabricantes de máquinas a transformar ideias inovadoras em sistemas de produção de alto desempenho.

Superando desafios na fabricação de energia solar

Do aumento da pressão de custos e da rápida evolução das tecnologias de células às crescentes demandas por conceitos inovadores de máquinas, os OEMs de máquinas de produção solar estão enfrentando desafios sem precedentes.

Para se manterem competitivos, eles devem desenvolver conceitos de máquinas que combinem máxima flexibilidade, produtividade e precisão, ao mesmo tempo em que reduzem a complexidade e os custos de engenharia. Ao mesmo tempo, eles precisam atender aos requisitos de segurança cibernética, como CRA, NIS2 e IEC 62443. Os OEMs devem superar as incertezas para aproveitar totalmente o potencial das tecnologias de IA e adotá-las com confiança. Automação inteligente, soluções de movimento escaláveis e tecnologias baseadas em dados fornecem a base para a fabricação de energia solar pronta para o futuro.

Preparando a cadeia de valor da fabricação de energia solar para o futuro

De matérias-primas a módulos solares, os fabricantes de máquinas solares operam em uma cadeia de valor complexa com requisitos em evolução. A Siemens fornece tecnologias e soluções que ajudam os OEMs a aumentar a flexibilidade, otimizar processos e desenvolver sistemas de fabricação de energia solar prontos para o futuro.

Select...

Perspectivas brilhantes em termos de sua qualidade

As máquinas de produção que produzem lingotes de silício de acordo com o processo Czochralski precisam de um conceito de automação que equilibre perfeitamente as interações entre todos os parâmetros para garantir a qualidade do produto final.

O objetivo do nosso conceito de automação é adaptar perfeitamente as velocidades à temperatura do cadinho e minimizar os desvios da temperatura alvo, fornecendo a fonte de alimentação de aquecimento do cadinho da mais alta qualidade.

Visualização dividida mostrando um campo solar e sua representação digital ilustrando a digitalização na fabricação de energia solar.

Solutions para a indústria solar

Soluções integradas para todas as etapas da fabricação de energia solar, permitindo uma produção eficiente e de alta qualidade.

Estudos de caso

Descubra como outras pessoas estão enfrentando seus desafios

Imagem de uma serra de arame na indústria solar

Nova serra de arame melhora a produção de bolachas

Meyer Burger | Suíça

A Siemens apoiou a Meyer Burger no desenvolvimento de uma serra de arame de próxima geração que aumenta a produção de pastilhas em 50% e reduz o consumo de material por meio da tecnologia de fio fino. A tecnologia otimizada de acionamento e automação melhora a segurança do processo, minimiza o tempo de inatividade e reduz o custo por pastilha.