Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Ativar resfriamento líquido

Ofereça suporte a racks de IA de alta densidade enquanto mantém operações confiáveis e eficientes. Ajudamos você a projetar a infraestrutura de refrigeração líquida e a integrá-la ao seu data center. Nossas simulações digitais de gêmeos oferecem maior visibilidade do desempenho em todo o ciclo de vida.

Data centers inteligentes Resfriando data centers

Desafio

As implantações de IA de alta densidade criam cargas térmicas intensas, nas quais os data centers precisam integrar novas tecnologias de resfriamento e, ao mesmo tempo, manter o tempo de atividade e a eficiência energética. O resfriamento líquido ajuda você a gerenciar essas cargas térmicas, mas também introduz uma infraestrutura adicional que adiciona complexidade ao projeto do sistema, ao comissionamento e às operações diárias.

Solução

Ajudamos os data centers a projetar, integrar e otimizar a infraestrutura de refrigeração líquida. Junto com fabricantes de equipamentos de resfriamento e integradores de sistemas, combinamos simulação digital dupla, automação e componentes hidrônicos em um sistema coordenado. Isso oferece maior visibilidade e controle para manter um desempenho térmico confiável e melhorar a eficiência em todas as operações.

Teste cenários virtualmente

À medida que os sistemas de resfriamento se tornam mais complexos, a simulação ajuda você a entender como seus componentes interagem. Com um gêmeo digital, você pode testar diferentes configurações de refrigeração líquida em um ambiente virtual antes de se comprometer com o equipamento físico. Compare o comportamento de resfriamento em diferentes condições do local e da carga de trabalho, teste cenários hipotéticos e avalie as especificações do equipamento. Isso ajuda você a validar as opções de projeto, otimizar o tamanho do equipamento e reduzir o risco de engenharia antes da implantação.

Captura de tela de uma simulação de resfriamento líquido em um data center
Layout isométrico de resfriamento do data center mostrando racks de servidores, CDU, RDHx, resfriador, torre de resfriamento e tubulação.

Otimize o controle hidrônico

As cargas de trabalho de IA podem mudar em segundos, provocando flutuações constantes no fluxo, na pressão e na temperatura que desafiam a eficiência do resfriamento. Selecionar os componentes hidrônicos corretos, incluindo válvulas, atuadores e sensores, ajuda a regular essas condições e equilibrar dinamicamente a capacidade de resfriamento em todo o sistema. Os componentes hidrônicos inteligentes suportam condições térmicas estáveis e operação confiável à medida que as cargas de trabalho evoluem.

Orquestre sua infraestrutura de resfriamento

Muitos data centers de IA usam sistemas de resfriamento de ar e líquido lado a lado. Cada tecnologia desempenha um papel diferente no gerenciamento térmico, mas ambas precisam funcionar como parte da mesma arquitetura de resfriamento. Essa arquitetura também precisa interagir com a infraestrutura mais ampla do data center, na qual energia, automação e resfriamento respondem juntos às mudanças nas cargas de trabalho de IA. Uma camada de controle unificada ajuda a orquestrar esses sistemas. O gêmeo digital fornece um espaço de trabalho separado que reúne modelos de simulação, modelos 3D de instalações e dados operacionais em um ambiente digital.

Infográfico: visualize a conexão entre refrigeração, energia e computação

Valide os projetos antes da implantação

Teste conceitos de resfriamento e cenários de projeto com simulações digitais duplas antes que o equipamento seja construído e instalado. Isso ajuda você a entender a dinâmica do sistema, criar estratégias de controle inteligentes e reduzir os riscos de engenharia.

Acelere a implantação

Reduza o tempo do projeto à operação com arquiteturas de referência validadas e simulação digital de gêmeos. Elimine o risco de comissionamento, reduza o esforço no local e coloque a nova capacidade de resfriamento on-line com mais rapidez.

Mantenha um desempenho térmico confiável

Monitore e controle a infraestrutura de resfriamento à medida que as cargas de trabalho de IA mudam. A automação integrada e os componentes hidrônicos suportam o gerenciamento térmico de todo o sistema para manter as condições estáveis.

Escale com arquitetura padronizada

Baseie na automação modular e padronizada que se adapta à evolução das densidades dos racks, das tecnologias de resfriamento e dos requisitos operacionais. Expanda o resfriamento líquido em fases sem redesenhar sua arquitetura de controle.

Aproveite um forte ecossistema de parceiros

Junto com fabricantes de equipamentos de resfriamento e integradores de sistemas, oferecemos suporte a implantações complexas e de alto valor e ajudamos a integrar tecnologias comprovadas em arquiteturas de resfriamento personalizadas.

Como começar

Se você está planejando um novo data center de IA ou expandindo uma instalação existente, ajudamos você a adotar o resfriamento líquido por meio de uma abordagem estruturada, desde o projeto inicial até a implantação e as operações em fases.

Duas pessoas em pé trocando um item ao lado de um laptop, com símbolos de interface azuis ao fundo.

Avalie os requisitos de resfriamento

Avalie as densidades dos racks, as tecnologias de resfriamento, a rejeição de calor, as metas operacionais e os planos futuros de capacidade. Ajudamos a definir uma arquitetura de resfriamento que se adapte à sua estratégia de data center e se integre à sua infraestrutura existente quando necessário.

Pessoa em pé em uma tela de parede com elementos de grade coloridos e um símbolo quadrado azul no canto inferior.

Projete e valide a solução

Projete a arquitetura de resfriamento e valide seu desempenho antes da implantação. Arquiteturas de referência e simulação baseada em física com o Simcenter, reunidas no Digital Twin Composer, ajudam a avaliar os conceitos de resfriamento, reduzir o risco do projeto e apoiar decisões de engenharia informadas.

Trabalhador da construção civil usando um capacete usando um dispositivo portátil ao lado de um painel vertical de equipamentos.

Integre e implante

Colabore com fabricantes e nossos especialistas para conectar sistemas de automação e hidrônicos. Soluções como Desigo, SIMATIC e Climatix ajudam a estabelecer uma camada de controle unificada com monitoramento confiável e controle térmico preciso em toda a sua infraestrutura.

Pessoa sentada em uma mesa vendo um monitor de computador exibindo um gráfico de barras.

Monitore e melhore

Monitore o desempenho do resfriamento, detecte e isole vazamentos, responda às mudanças nas cargas de trabalho de IA e otimize a operação ao longo do tempo. Gêmeos digitais, serviços de ciclo de vida e insights de desempenho ajudam a manter sua infraestrutura de resfriamento operando com eficiência à medida que seu data center evolui.

Estudo de caso

Lide com densidades de energia 50% maiores em chips de IA

Conjunto de resfriamento líquido com dissipadores de calor aletados, tubos e uma placa de circuito mostrada em uma visão térmica codificada por cores.

Companhia: Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial (ITRI)
Localização
: Hsinchu, Taiwan
Solutions
: Simcenter STAR-CCM+

Para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de resfriamento líquido para aplicações de IA, a ITRI usou o Simcenter STAR-CCM+ para simular e validar projetos de resfriamento antes dos testes físicos. As simulações avançadas de CFD reduziram a prototipagem iterativa, otimizaram o desempenho de resfriamento e minimizaram o risco de engenharia. O design otimizado permitiu que os chips de IA lidassem com densidades de energia 50% maiores, demonstrando o valor da simulação digital dupla para o design de refrigeração líquida.

Saiba mais