Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Sistema de energia Twin da Siemens

Modelo. Simule. Otimizar.

Uma nova realidade energética

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

A forma como as empresas consomem e gerenciam energia está mudando. O aumento dos preços da energia, as regulamentações de carbono mais rígidas, a volatilidade do fornecimento e a rápida eletrificação das operações tornaram os sistemas de energia mais complexos do que nunca. Muitas empresas dependem de serviços de consultoria pontuais para enfrentar esses desafios, mas eles geralmente decepcionam diante das rápidas mudanças nas condições.

Assuma o controle da incerteza

O que as organizações precisam hoje é de um planejamento flexível em curto e longo prazo, a capacidade de se adaptar rapidamente e dados confiáveis para melhorar a tomada de decisões. No entanto, muitos ainda têm processos de planejamento demorados, grandes lacunas entre os custos planejados e reais e uma visão limitada de soluções alternativas. Tecnologias novas e desconhecidas também apresentam maiores riscos percebidos, tornando mais difícil avançar com confiança.

Gerenciamento inteligente de energia com o Energy System Twin

O Energy System Twin oferece um caminho mais inteligente para o gerenciamento de energia. É uma solução escalável e replicável que capacita as organizações a avaliar de forma independente seus sistemas de energia. Os usuários decidem quando, com que frequência e em que nível de detalhes desejam obter transparência e explorar cenários otimizados, sem precisar ser especialistas em energia. A plataforma facilita a descoberta do potencial de economia de custos e a identificação de melhorias que preparam os sistemas de energia para o futuro.

À medida que as organizações desenvolvem suas estratégias de energia, o Energy System Twin também estabelece as bases para um futuro de edifícios autônomos centrados no ser humano — ambientes que podem aprender, se adaptar e se otimizar. Usando dados operacionais históricos, a plataforma permite que os edifícios tomem decisões baseadas em dados que equilibrem conforto, eficiência e resiliência com o mínimo de intervenção humana, criando infraestruturas interconectadas e autootimizadas que contribuem para cidades com zero líquido e maior independência energética, ao mesmo tempo em que oferecem a melhor experiência humana possível para usuários, proprietários e operadores.

O Energy System Twin foi projetado para uma ampla gama de usuários e pode ser aplicado em projetos novos e abandonados. A economia e a eficiência que ele oferece dependem de uma combinação de consumo total de energia e complexidade do sistema. Configurações diferentes podem alcançar resultados semelhantes; por exemplo, um sistema de energia com menor consumo, mas maior complexidade, ou um com maior consumo, mas menor complexidade, pode gerar economias semelhantes. O potencial de economia aumenta para operações com:

  • Várias demandas, como eletricidade, calor, resfriamento, vapor
  • Geração no local a partir de energia solar fotovoltaica, CHP ou bombas de calor
  • Soluções de armazenamento, como baterias e armazenamento de água quente

O valor por trás do Energy System Twin

Reconhecido no relatório IDC MarketScape como uma solução líder para gerenciamento de energia e sustentabilidade, o Energy System Twin fornece um serviço completo e confiável, alimentado por automação, orientação especializada e profundo conhecimento de domínio.

poupanças-1920-x-1080-01 original

Poupanças

Os custos iniciais são compensados pela economia de longo prazo. Ao contrário das taxas repetidas de consultoria, o Energy System Twin fornece informações contínuas que reduzem custos e melhoram a tomada de decisões

confiabilidade-1920-x-1080-02 original

Confiabilidade

Construído para desempenho de longo prazo e com suporte especializado da Siemens, o Energy System Twin minimiza o tempo de inatividade e garante que os sistemas de energia permaneçam eficientes e eficazes.

Diferença-1920-x-1080-03 original

Diferença

Seu gerador de perfil de carga integrado, específico do setor, reduz a entrada manual e melhora a precisão. Além de um serviço industrial personalizado, a plataforma atende a uma ampla variedade de setores, como farmacêutico e de ciências biológicas, automotivo etc.

integração-1920-x-1080-04 original

Integração

A plataforma se integra perfeitamente aos sistemas existentes do ambiente Building X.

Webinar sob demanda

Acelerando a transição energética: dominando a transformação operacional com gêmeos digitais