Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

A alta tecnologia ajuda a Pfizer a vencer a corrida contra o tempo

Novas doenças exigem novos medicamentos e novas vacinas: disponíveis de forma rápida e global, a preços consistentes, de alta qualidade e acessíveis. Em sua nova instalação de alta contenção em Freiburg, Alemanha, a Pfizer conta com as tecnologias de ponta da Siemens para enfrentar esses desafios.

Sistemas de automação altamente eficientes para necessidades de medicamentos altamente eficazes

A medicação moderna geralmente usa substâncias altamente ativas. Ao manusear essas substâncias, os mais altos padrões de segurança devem ser atendidos para proteger os funcionários e o meio ambiente. Em sua nova fábrica HighCon em Freiburg, Alemanha, a Pfizer conta com soluções digitais da Siemens para garantir uma produção particularmente segura, eficiente e sustentável.

40% menor consumo de energia

A plataforma de gerenciamento de edifícios Desigo CC reduz o consumo de energia para controle ambiental em até 40% em comparação com as instalações tradicionais.

12B pílulas produzidas anualmente

A fábrica da HighCon produz até 12 bilhões de comprimidos todos os anos, dando à Pfizer uma grande vantagem na produção rápida e eficiente.

3/4 Interação de segurança OEB

A produção de produtos farmacêuticos da categoria OEB 4 usa equipamentos de proteção pessoal OEB 3.

Visual da Pfizer.

A digitalização torna o GMP eficiente

A digitalização e a automação são a mágica por trás de fábricas ultramodernas e complexas, como a fábrica HighCon da Pfizer em Freiburg, Alemanha. Um portfólio digital holístico e especialmente desenvolvido pela Siemens combina soluções de software e automação para uma produção rápida e segura. Além da alta qualidade consistente do produto, a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP) é particularmente importante. Graças à solução de Gerenciamento de Operações de Fabricação (MOM), a operação de produção é totalmente digitalizada e funciona sem papel.

Graças à rede inteligente de máquinas e processos, a fábrica da Pfizer em Freiburg pode produzir de forma mais flexível, rápida e com menos pressão sobre os recursos.
Günther Bechmann, Gerente de projeto da fábrica HighCon, Pfizer

Particularmente seguro: HighCon e automação predial da Siemens

Ingredientes altamente ativos ajudam os pacientes mesmo nas menores doses. Na produção, no entanto, eles devem ser manuseados com o maior cuidado. As plantas HighCon garantem máxima pureza e segurança para pessoas e produtos. A fábrica da Pfizer em Freiburg pode produzir medicamentos na categoria OEB 4. Graças a um conceito especial de contenção e às tecnologias inovadoras que são monitoradas e controladas pela Building Services da Siemens, os funcionários precisam apenas de equipamentos de proteção individual OEB 3 — isso significa condições de produção ideais e máxima segurança, possibilitadas por equipamentos técnicos inovadores de construção.

Visual da Pfizer.
O Desigo CC permite que muitos sistemas se comuniquem entre si e cooperem por meio de um centro de controle centralizado. A plataforma é, portanto, a espinha dorsal tecnológica de uma infraestrutura de construção inteligente.
Andreas Bühring, Gerente de vendas, Smart Infrastructure da Siemens
visual pfizer.

Automação inteligente para produção farmacêutica sustentável

Para garantir que a fábrica da HighCon seja extremamente eficiente e sustentável, a Building Services da Siemens está monitorando e controlando o conceito especial de contenção e suas tecnologias inovadoras. A plataforma de gerenciamento de edifícios Desigo CC coleta todos os dados de construção e produção. A rede inteligente e a visualização dos dados reduzem o consumo de energia para controle ambiental em até 40% em comparação com as instalações tradicionais. Ele faz isso com uma produtividade impressionante: até 12 bilhões de comprimidos são fabricados em Freiburg todos os anos, dando à Pfizer uma vantagem valiosa na corrida contra o tempo.