Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Transformando as operações de resfriamento hospitalar

O Northside Hospital Forsyth, um hospital de 389 leitos com 800 médicos e 3.700 funcionários, opera 24 horas por dia, contando com sua planta central para garantir um resfriamento estável e, ao mesmo tempo, equilibrar a crescente demanda de energia e o aumento dos custos de serviços públicos.

Atendendo às crescentes necessidades de energia sem concessões

Como uma unidade de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Northside Hospital Forsyth depende de sua planta central para fornecer resfriamento confiável em todo o hospital. Com a demanda de energia permanecendo alta e os custos de serviços públicos continuando aumentando, manter operações eficientes tornou-se cada vez mais desafiador.

Ao mesmo tempo, comprometer o desempenho não era uma opção. Ambientes críticos de saúde exigem operação contínua e confiável para apoiar o atendimento ao paciente, deixando pouco espaço para flexibilidade operacional durante os períodos de pico de demanda. Para enfrentar esses desafios, o hospital se concentrou em otimizar a forma como a planta central opera — reduzindo o consumo de energia, diminuindo os custos operacionais e mantendo a confiabilidade sem interromper as operações diárias.

Hospital com ambulância e profissional de saúde, equipamento ampliado, símbolo de reciclagem “24”, ícones de floco de neve e plugue.

Redução do uso de energia e dos custos operacionais

O uso de eletricidade diminuiu 21,6%, gerando mais de $138.000 em economias anuais de serviços públicos, apesar do aumento dos preços da energia.

Desempenho e eficiência aprimorados da planta central

O sistema de água gelada agora oferece as condições de resfriamento necessárias usando apenas dois resfriadores em vez de quatro, melhorando significativamente a eficiência geral da planta.

Maior confiabilidade e resiliência operacional

A redundância aprimorada permite a operação contínua e ajuda a manter o desempenho estável mesmo durante interrupções de equipamentos ou eventos inesperados.

Aprimorando o desempenho por meio de ajustes do sistema

Edifício do hospital ligado por setas aos painéis de controle de equipamentos e climatização, com uma pessoa segurando um tablet abaixo.

Para atender à crescente demanda de energia e melhorar o desempenho, o Northside Hospital Forsyth avaliou como suas usinas centrais estavam operando. Em vez de substituir o equipamento, o hospital se concentrou em maximizar o desempenho da infraestrutura existente, melhorando a forma como a água gelada é gerada e distribuída.

As principais melhorias incluíram:

  • Implementação do Demand Flow em ambas as fábricas centrais
  • Instalação de inversores de frequência (VFDs) em bombas
  • Integração de sensores de fluxo, pressão, temperatura e potência
  • Melhor interoperabilidade entre plantas

Em vez de operar em condições fixas, o sistema atualizado ajusta continuamente a operação com base na demanda em tempo real. Essa abordagem dinâmica permite que o hospital atenda aos requisitos de resfriamento com mais eficiência, mantendo condições estáveis em toda a instalação, sem interromper as operações do hospital durante a implementação.

Se um resfriador parasse de funcionar, seria fácil manter nossas operações devido aos benefícios obtidos com esse projeto. Inundações, incêndios, grandes problemas de equipamento — tudo isso pode ser devastador para um hospital. É por isso que ter capacidade N+1 para seus equipamentos essenciais de fábrica é uma meta para muitas organizações de saúde. Agora, adicionamos efetivamente a capacidade do resfriador por meio das melhorias possibilitadas pelo Demand Flow.
Thomas William Dönitz, Diretor de operações de instalações do sistema, Hospital Northside

Oferecendo valor a longo prazo e prontidão para o futuro

Além das melhorias operacionais, o projeto gerou um valor financeiro significativo. A economia superou as projeções em 6,5%, enquanto os incentivos às concessionárias superaram as expectativas iniciais. Um curto período de retorno e a validação independente de terceiros proporcionaram confiança na solução antes da implementação.

Atualmente, a fábrica central continua oferecendo economias consistentes sob condições variáveis. À medida que os custos de energia aumentam e a demanda cresce, as melhorias proporcionam ganhos de eficiência sustentados além do escopo inicial do projeto. Com a expansão contínua das instalações, a capacidade de gerenciar uma maior demanda dentro da infraestrutura existente oferece suporte a uma operação estável e eficiente no futuro.

Informações adicionais sobre o projeto