Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Um navio histórico protegido pela água

Como você protege uma embarcação de treinamento de madeira do século XX em um museu cheio de objetos insubstituíveis? Com água. Em Milão, a tecnologia discreta de supressão de incêndios por névoa de água de alta pressão mantém seguro um dos ativos patrimoniais mais preciosos da Itália sem alterar sua aparência ou a forma como os visitantes o vivenciam.

Preservando o artesanato marítimo insubstituível

A escuna Ebe, um antigo navio de treinamento em exibição no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, em Milão, é um artefato cultural único que precisa de proteção especial. Uma avaliação de risco conduzida pelo especialista em engenharia de incêndio Jensen Hughes revelou que um incêndio provocado por algo tão simples quanto uma falha elétrica pode se desenvolver rapidamente — mais rápido do que a brigada de incêndio poderia estar no local. Isso destacou a necessidade de um sistema de proteção contra incêndio dedicado.

Proteção sem deixar rasto

Referência de supressão de incêndios Museo Leonardo Da Vinci

Projetado para se misturar

A tubulação leve e de pequeno diâmetro permitiu que o sistema de névoa de água de alta pressão Sinorix passasse por passagens estreitas. Sua instalação discreta combina perfeitamente com o ambiente e é quase imperceptível para os visitantes.

Referência de supressão de incêndios Museo Leonardo Da Vinci

Água, usada de forma inteligente

O uso inteligente da água protege de duas maneiras: os bicos fechados suprimem automaticamente os incêndios, enquanto os bicos abertos separados umedecem suavemente a madeira para preservar seu equilíbrio de umidade.

Referência de supressão de incêndios Museo Leonardo Da Vinci

Tecnologia comprovada

O sistema Sinorix instalado no Ebe foi comprovado com sucesso em testes de incêndio em grande escala, correspondendo ao perfil de risco representado pelo navio de treinamento.

Proteção além dos requisitos padrão

A proteção de um objeto patrimonial começa com a compreensão de seus riscos específicos.

Para o Ebe, Jensen Hughes identificou os riscos específicos de incêndio e definiu os requisitos de proteção usando uma abordagem de segurança contra incêndio baseada no desempenho. A Siemens forneceu a tecnologia flexível de névoa de água de alta pressão Sinorix necessária para lidar com eles. Juntos, eles desenvolveram uma solução personalizada que protege a embarcação e respeita o ambiente do museu. Como explica Henrik Bygbjerg, diretor de testes e aprovações da Siemens: “As estratégias de proteção contra incêndio não podem depender de um único padrão e podem exigir considerações específicas da aplicação, exclusivas para cada projeto”.

Referência de supressão de incêndio: Museo Leonardo Da Vinci, leme e casa de leme
Referência de supressão de incêndios: vista lateral do Museu Leonardo Da Vinci

Proteção e preservação em um único sistema

O sistema de névoa de água de alta pressão Sinorix não oferece apenas proteção em caso de emergência; ele ajuda a preservar o Ebe durante todo o ano. Os bicos abertos sem lâmpadas lidam com a umidificação periódica operada manualmente dentro da embarcação, protegendo a estrutura de madeira do navio da deterioração. Bicos fechados com lâmpadas sensíveis à temperatura, instalados em ambos os lados dos compartimentos do navio e externamente, fornecem supressão de incêndio totalmente automática. E como a lâmpada de cada bico é acionada de forma independente, somente a mais próxima do ponto de ignição é ativada. Isso mantém a supressão de incêndio direcionada em vez de inundar todo o compartimento.

Proteção projetada para escalar

O projeto mostra como as soluções holísticas de supressão de incêndio podem agregar valor além dos padrões tradicionais de proteção contra incêndio, apoiando a segurança da vida, a proteção da propriedade, a continuidade dos negócios e a sustentabilidade. O sistema de névoa de água de alta pressão Sinorix foi projetado com a escalabilidade futura em mente, dando ao museu a opção de estender a proteção a outras ocupações em todo o complexo do museu.

Letras italianas pretas em negrito em uma porta de entrada de vidro explicam