Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Acelerando a assistência médica inteligente na Indonésia

O Jakarta Heart Center (JHC), localizado no coração de Java Ocidental, estabeleceu uma parceria estratégica com a Siemens para soluções inteligentes de saúde. O hospital não só oferece cuidados de saúde de alto nível, mas também criou um ambiente estimulante que prioriza o bem-estar e a recuperação do paciente.

Transformando hospitais com a Siemens

A província de Java Ocidental, com uma população de mais de 49 milhões de habitantes, é uma das regiões mais densamente povoadas do país. A cidade de Tasikmalaya - um centro comercial para os 14 distritos vizinhos - desempenha um papel central na área. O JHC, conhecido localmente como RS Jantung Tasikmalaya, está estrategicamente situado ao norte da cidade, com fácil acesso às principais estradas nacionais que permitem atender facilmente os habitantes da cidade e as áreas rurais ao redor.

Construído em 2022, o novo hospital é especializado em cardiologia, mas também oferece uma ampla gama de serviços, incluindo medicina interna, cirurgia geral, obstetrícia e ginecologia, pediatria, odontologia, pneumologia, neurologia e nutrição clínica. É dedicado a apoiar clínicas locais e capacitar médicos e enfermeiros locais para aprimorar os serviços de saúde na região.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
A introdução de tecnologias médicas de última geração no Jakarta Heart Center fornecerá à comunidade local soluções de ponta para cuidados cardíacos. Isso inclui intervenções imediatas, diagnósticos aprimorados e tratamento cardíaco mais eficaz em longo prazo.
Dr. Idrus Dilawar — Diretor do JHC Tasikmalaya,
- ONE - Edifício X - Jakarta Heart Center - Linha 3 - Telha única - A9d969b5-cf26-4ee8-8719-4bc3b15586b4--Jakarta-Heart-Center-1

Mais qualidade, menos custo

A solução integrada da Siemens para assistência médica torna o processo rápido e simples, economizando tempo e custos. As tecnologias garantem a eficiência energética ideal, reduzindo o consumo e criando economias significativas a longo prazo.

- ONE - Building X - Jakarta Heart Center - Linha 3 - Telha única - Mais produtividade, menos tempo de inatividade - 429822c2-21af-45b7-af54-0b0ec8c6c180--improve-physician-nursing-admin.webp

Mais produtividade, menos tempo de inatividade

Graças à alta qualidade e confiabilidade do equipamento, há menos tempo de inatividade e maior produtividade da equipe. A Siemens também fornece interfaces fáceis de usar e operações perfeitas para facilitar o uso.

- ONE - Edifício X - Jakarta Heart Center - Linha 3 - Telha única - Para hoje e para amanhã - 3D5eeBAD-4EED-4D59-AFEF-2854f7b2c830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Para hoje e para amanhã

As plataformas abertas de integração e a tecnologia de ponta permitem que o hospital otimize suas operações hoje e no futuro, sem custos adicionais esperados para futuras atualizações do sistema.

Um hospital inteligente, conectado e centrado no ser humano

A solução inteligente e abrangente da Siemens garante a mais alta qualidade e a operação mais eficiente do hospital.

Sistema integrado de gestão predial

Com nosso sistema de gerenciamento de edifícios Desigo CC, a JHC tem a capacidade de supervisionar e regular todos os elementos de suas instalações. Isso inclui monitoramento de energia, proteção contra incêndio, equipamentos HVAC, iluminação, controle de acesso, CFTV e muito mais

Automação predial com eficiência energética

O sistema de automação da instalação incorpora 10 controladores Desigo PXC4, gerenciando efetivamente um total de 2.200 pontos de dados. A Siemens fornece todos os dispositivos de campo, garantindo eficiência ideal e operação perfeita.

Segurança física aprimorada

Garantindo a máxima segurança para pacientes e funcionários, o hospital possui tecnologias de segurança de ponta, como câmeras de segurança, um sistema de monitoramento vigilante e um sistema de controle de acesso reforçado por leitores de código QR.

Protegido contra incêndios

Um hospital seguro inclui medidas de proteção contra incêndio. O sistema de proteção Cerberus Pro garante a detecção de incêndio, com detectores ópticos, de fumaça e de calor. Em caso de incêndio, o agente de limpeza Sinorix entra em ação.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
As tecnologias inteligentes da Siemens revolucionam o JHC. Eles controlam a iluminação, a temperatura e a umidade — elementos cruciais para a saúde e a prevenção de infecções, capacitando a equipe do hospital. Além disso, nossas soluções ajudam a melhorar o bem-estar do paciente e acelerar a recuperação.
Tiara Intan Dewi, Chefe de Infraestrutura Inteligente — Edifícios, PT Siemens Indonésia

Financiando a transformação digital na área da saúde

A Siemens também facilitou esse projeto, oferecendo opções financeiras atraentes que consideram orçamentos limitados. O financiamento inteligente da Siemens pode ajudar a mitigar as barreiras de investimento e ajudar organizações e provedores de saúde a adquirir a tecnologia, os equipamentos e as instalações necessários.