Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Uma transformação pronta para o futuro para o Hospital Reutte

Uma nova abordagem de energia, infraestrutura e parceria está transformando o Bezirkskrankenhaus Reutte em um campus hospitalar preparado para o futuro e consciente do clima.

Uma visão crescente para um campus hospitalar sustentável

A Bezirkskrankenhaus Reutte busca melhorias de energia há vários anos em colaboração com a Siemens desde 2019. Uma atualização planejada para uma casa de repouso recém-construída revelou o potencial de reimaginar a estratégia energética em todo o campus.

As discussões sobre a próxima fase do projeto mostraram rapidamente que uma atualização de um único prédio não maximizaria o potencial de longo prazo do campus. Com duas casas de repouso, uma escola de enfermagem, moradia estudantil e acomodações para funcionários, Reutte precisava de um conceito de energia capaz de atender a um ambiente diversificado e interconectado.

A expansão do escopo permitiu que o hospital acelerasse suas ambições de sustentabilidade e operasse com mais eficiência. A implementação de um sistema de energia de baixo carbono em um campus de saúde ativo exigiu uma coordenação cuidadosa para que edifícios, sistemas técnicos e operações diárias pudessem ser integrados sem problemas à nova solução.

Imagem do hospital Reutte.

Integração perfeita

O novo conceito de energia se conecta perfeitamente à rede de aquecimento existente, permitindo que edifícios mais antigos e a nova casa de repouso sejam incluídos sem grandes ajustes estruturais ou interrupções operacionais.

Aquecimento sustentável

Uma solução de aquecimento que reduz as emissões em 1.580 toneladas de CO₂ por ano e apoia as metas de sustentabilidade de longo prazo do hospital.

Operação transparente do campus

Operação transparente e integrada possibilitada pelo Desigo PX e pelo Desigo CC, fornecendo uma visão clara do sistema e um desempenho estável e eficiente em todo o campus.

Como a transformação energética da Reutte tomou forma

Para dar vida a essa visão ampliada, a Siemens desenvolveu um conceito de energia unificado para todo o campus do hospital. No centro da solução está uma nova planta de geração de calor que introduz tecnologia moderna e renovável em um ambiente de saúde complexo.

Três bombas de calor de alta temperatura formam o núcleo do sistema, fornecendo uma capacidade de aquecimento combinada de 1.200 quilowatts. Eles operam usando um sistema de extração e reinjeção de água subterrânea que não apenas fornece calor, mas também substitui o resfriamento mecânico anterior do hospital por um método mais eficiente baseado em água subterrânea. O sistema se integra perfeitamente à rede de aquecimento existente e é suportado por um armazenamento de calor dedicado para equilibrar a demanda ao longo do dia.

A segurança e a confiabilidade continuam sendo essenciais. O local inclui 45.000 litros de armazenamento de óleo como reserva de emergência, além de um sistema de detecção de gás para garantir uma operação segura. Todas as disciplinas são conectadas digitalmente por meio do Desigo PX para controle e do Desigo CC para monitoramento central, dando ao hospital uma visibilidade clara do desempenho de todo o campus.

Essa configuração integrada reúne HVAC, sistemas de águas subterrâneas, ventilação, instalações elétricas, iluminação e gerenciamento digital de edifícios em uma solução coordenada que apoia as metas de sustentabilidade de longo prazo do hospital.

Com nosso centro de geração de calor de baixo carbono, estamos mais uma vez demonstrando nossa experiência em digitalização e sustentabilidade.
Clemens Stern, Gerente de vendas de serviços de desempenho energético, Siemens

Enxergando o panorama geral da energia do campus

A transformação de Reutte mostra o que se torna possível quando uma única ideia de modernização se transforma em uma estratégia holística de campus. Em vez de atualizar um prédio por vez, o projeto conecta aquecimento, resfriamento, ventilação, sistemas elétricos e gerenciamento digital em um conceito de energia coordenada.

Essa abordagem permite que até mesmo os edifícios mais antigos do hospital, incluindo estruturas que datam da década de 1960, se beneficiem de aquecimento renovável, resfriamento eficiente de águas subterrâneas e monitoramento transparente do sistema — tudo isso sem grandes interrupções nas atividades diárias do hospital.

Visual móvel do hospital Reutte

Explore outros tópicos de saúde